Estreita colaboração permite atualização perfeita no Paycom Center

De partidas de basquete decisivas a shows com ingressos esgotados, o Paycom Center vem reunindo os moradores de Oklahoma City há décadas. Mas, após quase 30 anos de serviço, precisava de uma grande reforma.

Detalhes do caso

Tema: Esportes e Lazer

Localização: Oklahoma, Estados Unidos

Prazo de conclusão do projeto: 7 meses

Leia o relato completo do caso

Você pode baixar o PDF ou continuar lendo o caso abaixo.

A situação

O desafio era imenso: construir um sistema totalmente novo no mesmo local do antigo centro de serviços, sem interromper o funcionamento do sistema de aquecimento e refrigeração existente e mantendo uma temperatura mínima da água de 49 °C. O tempo era outro fator determinante. Um projeto dessa magnitude levaria normalmente de 12 a 18 meses, mas este precisava ser concluído em apenas sete. Não havia margem para erros, e foi então que a equipe recorreu à Grundfos.

A solução

Trabalhando em estreita colaboração com a United Mechanical, a Engineered Equipment Inc. e a FSB Architects & Engineers, a Grundfos forneceu uma solução que superou todos os desafios.

O segredo foi uma abordagem modular, na qual os equipamentos de aquecimento e refrigeração, incluindo caldeiras, bombas, acionamentos e controles, foram montados em plataformas. Isso permitiu que toda a instalação fosse realizada enquanto o sistema antigo continuava em funcionamento.

No centro da modernização estão as bombas verticais multiestágio CR da Grundfos, que são compactas, silenciosas, eficientes e de fácil manutenção. Juntamente com as bombas, a Grundfos forneceu um controlador de bomba CU352 que protege o sistema e otimiza o desempenho, garantindo que a arena utilize apenas a energia necessária, exatamente quando precisa.

O resultado

Quase um ano após a entrada em operação, as bombas continuam funcionando perfeitamente, garantindo o conforto constante de todos os torcedores nas arquibancadas, de todos os artistas no palco e de todos os jogadores na quadra.

Embora o desempenho das bombas seja fundamental, o sucesso do projeto se deveu, em última análise, à forte colaboração e à atenção aos detalhes. Cada bomba e controlador foi testado assim que chegou, garantindo um processo de instalação tranquilo e eficiente.

Segundo Todd Lewis, diretor geral da concessionária, é esse profissionalismo que realmente diferencia a Grundfos:

- A Grundfos foi extremamente valiosa por sua capacidade de compreender o que estávamos solicitando, e isso nos permitiu chegar à solução que acabamos adotando. O resultado foi excelente.

A forte colaboração entre todas as partes reduziu o prazo do projeto de 12 a 18 meses para apenas 7 meses.

É a solução perfeita. Na minha opinião, nenhuma outra bomba teria sido nem de longe tão eficaz em termos de configuração e desempenho.
Cory Futrell, Diretor de Engenharia, FSB Architects & Engineers

Overview of products featured in this case study

Learn which products were used and how they contributed to the case results.

 

Discover related applications

Learn more about the applications which are mentioned in this case story.