As melhores soluções em bombeamento para seus projetos e construções
CONHEÇA AS SOLUÇÕES INTEGRADAS GRUNDFOS
As Soluções Integradas Grundfos tudo-em-um foram projetadas para simplificar a obra e o trabalho dos projetistas, arquitetos e engenheiros.
Com elas é possível deixar o projeto bem detalhado e simples de executar, evitando consultas recorrentes e a segurança de que a especificação não irá causar dores de cabeça.
Essas soluções lhe permitem adquirir um único equipamente completo, incorporando bomba, motor, tanque de pressão, válvula de retenção, sensores de pressão e vazão e painel elétrico com todas as proteções incluídas.
Sua baixa complexidade garante uma entrega rápida, evita atrasos, incertezas e imprevistos na obra durante sua instalação e execução.
É ainda uma maneira de inovar, se destacar e se diferenciar da concorrência!
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
- Uma única especificação
- Uma única compra
- Um único fornecedor completo
- Otimização do tempo
- Mais proteções incluídas
- Confiabilidade
- Automação incorporada
- Basta plugar para funcionar
Conheça a história do empreendimento LUCCE GRAÇA da Barcino Esteve e do Grupo Civil e entenda porque edifícios com reservatório superior é coisa do passado.
“A MELHOR VISTA PARA TODOS OS MORADORES” foi o marcante slogan desse empreendimento. Sabe por que? Porque o LUCCE GRAÇA foi o primeiro edifício residencial de Salvador/Bahia a ter um rooftop com espaço gourmet e uma vista deslumbrante. E isso foi possível graças a eliminação da casa de máquinas e do reservatório superior, liberando área útil para aplicações mais nobres.
Este foi um projeto atendido pela Grundfos através do distribuidor Terwal Máquinas, com uma solução em Pressurização de baixo para cima, liberando o piso superior para essa ideia inovadora da Barcino Esteve e do Grupo Civil.
O comum, até 10 anos atrás, era vermos prédios com casa de máquinas e reservatórios no telhado. Em 2013, a Grundfos, a Terwal e a Atlas Schindler fizeram um evento e convidaram os projetistas de instalações de Salvador para participar. O evento contou com um seminário mostrando o telhado sem casa de máquinas e prédios pressurizados com bombas Grundfos, o que eliminava os reservatórios superiores. Como toda quebra de paradigma demora para ser aceita, esse “novo” conceito não foi diferente. Foram anos de trabalho técnico junto a projetistas, instaladores e incorporadores para que esse conceito fosse assimilado.
Desde a concepção do LUCCE, a ideia era utilizar elevadores sem casa de máquinas e eliminar o reservatório superior, pressurizando o prédio de baixo para cima. Isso liberaria o espaço superior para implantação de um rooftop, com proteção acústica no piso, uma usina solar onde aproximadamente 1/3 da energia comum do prédio era produzida por essa usina, gerando uma economia bem interessante, e um espaço verde que, juntamente com vários outros itens sustentáveis como a captação para reuso de águas pluviais, por exemplo, possibilitaram que o empreendimento ganhasse o SELO IPTU VERDE, gerando 7% de desconto na tarifa do IPTU.
Falando um pouco mais sobre o rooftop, sua grande vantagem é que agora todos os moradores, independente do andar em que morassem, teriam a possibilidade de acesso a uma vista deslumbrante para ler um livro, reunir amigos e até cozinhar no espaço gourmet, construído ali para eventos minimalistas. Foi um espetáculo e um sucesso. Isso fez com que os apartamentos mais baixos vendessem melhor e se valorizassem.
Assista aqui a esse incrível rooftop
O LUCCE contou com todas essas modernidades graças a solução em Pressurização Grundfos, eliminando o reservatório superior que, além de liberar espaço, era um ponto frágil de contaminação, suscetível a entrada de bichos, a tampa poderia apodrecer depois de um tempo e, por vezes, faltava manutenção e limpeza adequadas.
Barcino, da Barcino Esteve, diz: “Hoje 90% da classe de empreendedores de prédios já foram lá visitar o LUCCE. É impressionante como para a maioria das pessoas a pressurização de prédios é ainda desconhecida e como ficam impressionados quando veem nossa Casa de Máquinas e Reservatórios lá embaixo, com aquela pressurização Grundfos. Daqui a 100 anos, se reformarem o prédio inteiro, aquele local estará quase íntegro.” Barcino continua: “Então você tem um grande apelo nisso tudo, economia de manutenção, segurança no consumo dessa água, com uma qualidade tão superior que pode inclusive ser utilizada para beber em qualquer ponto do prédio”.
Porém, sabendo que todo esse diferencial provavelmente passaria despercebido pelos possíveis futuros proprietários, o empreendimento organizou visitas chamadas “O PRÉDIO QUE VOCÊ NÃO VÊ”, ou seja, visitas a locais diferentes das áreas comuns e do apartamento, locais onde geralmente o proprietário não visita. Mostravam os detalhes construtivos e de instalação, para que o visitante percebesse esse valor agregado e se sentisse disposto a pagar por ele. “Você tem que saber mostrar esses detalhes que valorizam o empreendimento”, complementa Barcino.
Com os Sistemas em Bombeamento Grundfos, os projetos e obras podem contar com uma Solução Inteligente e Moderna, que otimizam os espaços, eliminam problemas e incertezas e valorizam o empreendimento.
_____________________________________________________________________________________________________
SELECIONE A BOMBA IDEAL PARA SUA OBRA
A Grundfos possui uma gama de produtos para os diferentes tipos de empreendimentos residenciais. Seja sua obra uma casa, um pequeno edíficio ou um condomínio, temos a solução perfeita para você.
CONHECE O GRUNDFOS E-CADEMY?
O Ecademy da Grundfos oferece cursos profissionais especialmente desenvolvidos de acordo com suas necessidades de aprendizado e que te ajudam a expandir seus conhecimentos sobre bombas de água, pressurizadores e suas aplicações. É super fácil, basta começar!
São diversas opções de cursos, dos básicos aos avançados, constituídos de curtos módulos que você pode assistir na ordem que desejar e finalizar no tempo que quiser. Após terminar de assistir aos módulos do curso, você terá disponível um breve teste para provar seus conhecimentos. Obtendo um resultado positivo, você terá acesso a certificados digitais e irá se destacar!
SOLICITE MAIS INFORMAÇÕES!
Gostaria de receber mais informações ou o contato de um de nossos especialistas? Por favor, preencha nosso breve formulário que entraremos em contato.