À medida que a IA, a computação de ponta e as cargas de trabalho de alto desempenho levam a infraestrutura digital a novos limites, o resfriamento a ar tradicional tem dificuldade em acompanhar. Os data centers preparados para o futuro exigem soluções mais inteligentes e adaptáveis, desde arquiteturas avançadas de resfriamento líquido até estratégias de imersão que maximizam o tempo de atividade e a eficiência. Isso inclui não apenas repensar o design do sistema, mas também compreender as tecnologias que impulsionam a mudança, desde arquiteturas de resfriamento líquido até estratégias de imersão e controle centrado no tempo de atividade.
Neste artigo, examinamos mais de perto os diferentes tipos de sistemas de resfriamento líquido disponíveis para data centers. De trocadores de calor na porta traseira a resfriamento direto no chip e por imersão, exploraremos o que deve ser levado em consideração ao escolher a solução certa.
Os sistemas de refrigeração dos Data Centers estão evoluindo – você está preparado?
Os sistemas de refrigeração já não se limitam a manter os limites de temperatura - agora são essenciais para o desempenho, a sustentabilidade e o tempo de atividade. O aumento da densidade dos racks, as cargas de trabalho pesadas das GPUs e os pontos quentes térmicos exigem soluções dinâmicas que possam reagir em tempo real. É por isso que as estratégias modernas de refrigeração de Data Center estão a evoluir para sistemas baseados em líquidos, onde a transferência de calor é mais rápida, mais direcionada e mais fácil de dimensionar em ambientes de alta densidade.
Leia o próximo artigo para explorar como o resfriamento líquido transforma a eficiência do data center.
Resfriamento a ar versus resfriamento líquido em Data Centers modernos
O resfriamento líquido substitui ou complementa o resfriamento a ar, circulando um fluido — geralmente água ou um líquido dielétrico — através de placas frias ou trocadores de calor. Ele remove o calor de forma mais eficaz e com menos energia, tornando-o particularmente valioso em ambientes de computação de alto desempenho e hiperescala.
As vantagens são claras:
- Maior eficiência de resfriamento com menor consumo de energia
- Requisitos de espaço reduzidos em comparação com sistemas de ar volumosos
- Melhor controle térmico, especialmente em racks de servidores densos
Para os operadores de data centers, isso se traduz em custos operacionais mais baixos, redução da pegada de carbono e comportamento mais previsível do sistema sob carga.
Trocadores de calor na porta traseira: unindo o resfriamento a ar e a líquido
Os trocadores de calor traseiros (RDHx) oferecem uma solução híbrida para data centers que ainda não estão prontos para o resfriamento líquido total. Montados na parte traseira dos racks de servidores, eles usam água resfriada para resfriar o ar de exaustão, aliviando as demandas de resfriamento do ambiente. O RDHx suporta altas densidades de rack e adapta sistemas legados, tornando-o uma tecnologia de transição ideal para o resfriamento imersivo e em nível de chip.
Resfriamento direto no chip vs. resfriamento por imersão
O resfriamento direto no chip utiliza placas frias conectadas a componentes como CPUs e GPUs, com fluido refrigerante circulando para remover o calor. É preciso, eficiente e se adapta aos racks tradicionais.
O resfriamento por imersão submerge servidores inteiros em líquido termicamente condutor, eliminando ventiladores e oferecendo desempenho térmico superior para cargas de trabalho de alta densidade.
Use resfriamento por chip para retrofits; escolha imersão para configurações específicas e de alta eficiência.
Resfriamento direto no chip vs. resfriamento por imersão
Os sistemas de refrigeração modernos são construídos para garantir o tempo de atividade, utilizando redundância, automação e diagnósticos.
- Os sensores monitoram o fluxo, a temperatura e a vibração.
- As bombas se adaptam às mudanças de carga.
- Os algoritmos prevêem falhas antes que elas ocorram.
O resultado? Uma infraestrutura de refrigeração que não é apenas resiliente, mas também se auto-otimiza.
Além dos componentes: a integração inteligente dos sistemas de refrigeração
Embora seja dada muita atenção aos componentes individuais — bombas, resfriadores, CDUs —, o verdadeiro valor reside na forma como esses elementos interagem. Uma abordagem ao nível do sistema garante que:
- As estratégias de resfriamento acompanham o aumento da capacidade computacional
- O consumo de energia se alinha às cargas térmicas em tempo real
- A infraestrutura permanece preparada para o futuro e em conformidade com as normas
A Grundfos é especializada na criação de sistemas de bombas modulares e inteligentes, adaptados a diversas arquiteturas de refrigeração - desde circuitos de refrigeração ao nível do chip até implementações de imersão em grande escala. Com uma ampla gama de produtos, inteligência integrada e normas de certificação globais, os sistemas Grundfos são concebidos para satisfazer as necessidades atuais e futuras.
As 8 principais vantagens da nossa tecnologia de ponta para otimizar soluções de refrigeração em Data Centers
Com tecnologia de ponta, a Grundfos pode ajudar você e seus clientes a preparar seus negócios para o futuro, reduzindo a complexidade em toda a cadeia de valor. Aproveite a experiência técnica e o suporte dedicado em cada etapa do processo – e aproveite as 8 vantagens personalizadas para aplicações de refrigeração de centros de dados. Clique em cada vantagem abaixo para saber mais sobre o valor que podemos oferecer a você e aos seus clientes.
Essa não é sua área de atuação?
Veja quais aplicações oferecemos aos nossos fabricantes industriais e construtores de sistemas e descubra como podemos apoiar seus negócios com base em sua área de especialização.
How intelligent pumps contribute to reducing carbon emissions towards net zero
We have prepared a whitepaper showing why our sustainability approach is attractive for companies as a part of their business model. Significant energy savings, improved reliability and better system performance are just a few advantages mentioned that contribute towards reducing carbon emissions. Find out how you too can achieve this.