Resfriamento líquido: o futuro da eficiência dos data centers

Uma tempestade perfeita está se formando no setor de data centers: o surgimento da IA, aumentos massivos no uso global de dados e pressão crescente para reduzir o consumo de energia e água.

Somente em 2023, mais de 1201 zettabytes de dados foram gerados em todo o mundo, um número que deve aumentar drasticamente à medida que a IA e o aprendizado de máquina se tornam fundamentais para os negócios e a sociedade. Para atender a esse aumento na demanda, os data centers são obrigados a evoluir rapidamente, densificando os racks e aumentando os requisitos de energia. Hoje, a energia dos racks excede regularmente 30 kW, e os sistemas tradicionais de refrigeração a ar estão tendo dificuldades para acompanhar.

É por isso que o resfriamento líquido está emergindo como o novo padrão nos data centers modernos. Ele oferece até 15% mais eficácia de uso total (TUE) e permite um controle mais preciso sobre o consumo de energia e a produção térmica². Este artigo explora a mudança mais ampla em direção ao resfriamento líquido em data centers, por que ele está se tornando essencial, como ele se compara ao resfriamento a ar tradicional e o que considerar ao avaliar a estratégia certa para sua configuração.

Escolhendo a estratégia certa de refrigeração para o Data Center?

O consumo global de eletricidade dos centros de dados deverá quase triplicar até 2030. Este nível de demanda está levando a infraestrutura de energia e refrigeração a novos limites.

O resfriamento é responsável por até 38% do consumo total de energia em alguns ambientes de data center. À medida que os sistemas se tornam mais densos e escaláveis, a necessidade de abordagens de resfriamento direcionadas, como resfriamento direto no chip e resfriamento por imersão, torna-se crítica.

Leia nosso artigo relacionado para explorar o resfriamento direto no chip, o resfriamento por imersão e o que observar ao projetar sistemas de resfriamento líquido — antes de se comprometer..

O resfriamento líquido surgiu como uma das respostas mais eficazes. Ele não apenas proporciona uma melhor transferência térmica, mas também promove a eficiência hídrica e permite um controle mais inteligente do sistema. À medida que as demandas se intensificam, a capacidade de adaptar o resfriamento a condições e cargas de trabalho específicas é o que definirá o sucesso.

Resfriamento a ar versus resfriamento líquido em Data Centers

Durante muitos anos, o resfriamento a ar foi o método preferido para controlar a temperatura em Data Centers. É familiar, relativamente simples de instalar e econômico em ambientes de baixa densidade. Mas suas limitações estão se tornando cada vez mais difíceis de ignorar, especialmente quando se trata das cargas térmicas da IA e da computação de alto desempenho.

Os sistemas de refrigeração a ar podem ter dificuldade em manter um desempenho ideal acima de 15–20 kW por rack. À medida que a densidade aumenta, o consumo de energia dispara e o gerenciamento de calor se torna cada vez mais ineficiente. Em contrapartida, as soluções de refrigeração líquida para data centers, como refrigeração líquida direta e refrigeração por imersão, oferecem uma capacidade de transferência térmica muito maior..

Essas tecnologias de resfriamento líquido permitem que os Data Centers acompanhem o aumento da demanda, reduzindo o consumo de energia e água. Com maior controle, os operadores podem adaptar os sistemas às flutuações da carga de trabalho, ajudando a reduzir os custos operacionais e o impacto ambiental.

O futuro da eficiência energética em soluções de refrigeração para Data Centers.

A eficiência energética continua sendo o principal fator na seleção de soluções de refrigeração para data centers. Com a capacidade da rede sob pressão e as metas de sustentabilidade cada vez mais ambiciosas, fica claro que as estratégias de refrigeração devem evoluir para além da simples manutenção do tempo de atividade.

Os sistemas de resfriamento direto ao chip e de imersão oferecem aos operadores novas maneiras de otimizar o uso de energia, muitas vezes proporcionando economias significativas quando combinados com sistemas de bombas inteligentes e projetos de circuito fechado. Essas abordagens também estão ajudando a enfrentar outro desafio crítico: o uso da água.

Os Data Centers têm enfrentado há muito tempo um escrutínio sobre o seu consumo de água, com alguns a necessitarem de milhões de litros por dia para processos de refrigeração por evaporação. Em contrapartida, as soluções de refrigeração líquida podem reduzir significativamente o consumo de água através da circulação inteligente e da troca de calor.

Por que a otimização do resfriamento do Data Center precisa de conhecimento especializado

A direção é clara: um resfriamento eficiente é essencial para corresponder ao desempenho do servidor, mas selecionar o sistema certo é complexo. Embora tanto o resfriamento a ar quanto o líquido tenham suas funções, os modelos híbridos estão ganhando força.

O sucesso depende de um profundo conhecimento técnico: compreensão das densidades dos racks, compatibilidade dos fluidos, eficiência das bombas, sistemas de controle e escalabilidade futura. É por isso que a colaboração de especialistas em manuseio de fluidos e projeto de sistemas é vital — não apenas para instalar o resfriamento, mas para construir estratégias de longo prazo para desempenho, resiliência e sustentabilidade.

Fontes:

  1. Amount of data created daily (2024)
  2. Vertiv | Liquid cooling options for data centers (2025)
  3. https://www.iea.org/energy-system/buildings/data-centres-and-data-transmission-networks

As 8 principais vantagens da nossa tecnologia de ponta para otimizar soluções de refrigeração em Data Centers

Com tecnologia de ponta, a Grundfos pode ajudar você e seus clientes a preparar seus negócios para o futuro, reduzindo a complexidade em toda a cadeia de valor. Aproveite a experiência técnica e o suporte dedicado em cada etapa do processo – e aproveite as 8 vantagens personalizadas para aplicações de refrigeração de centros de dados. Clique em cada vantagem abaixo para saber mais sobre o valor que podemos oferecer a você e aos seus clientes.

Procurando maneiras de aumentar seus benefícios?

Essa não é sua área de atuação?

Veja quais aplicações oferecemos aos nossos fabricantes industriais e construtores de sistemas e descubra como podemos apoiar seus negócios com base em sua área de especialização.

How intelligent pumps contribute to reducing carbon emissions towards net zero 

We have prepared a whitepaper showing why our sustainability approach is attractive for companies as a part of their business model. Significant energy savings, improved reliability and better system performance are just a few advantages mentioned that contribute towards reducing carbon emissions. Find out how you too can achieve this.