Artigo
Otimize o desempenho do sistema de aquecimento urbano com o Grundfos iGRID
Na Grundfos, desenvolvemos soluções inteligentes, eficientes e confiáveis, projetadas para otimizar o desempenho do sistema em redes e grades de aquecimento urbano. Uma de nossas principais soluções é o Grundfos iGRID. Assista ao filme para descobrir como ele usa o conceito de zonas inteligentes de baixa temperatura e dados em tempo real para reduzir as temperaturas, a perda de calor e integrar fontes de energia renováveis.
Grundfos GRID: Uma solução revolucionária para aquecimento urbano
O aquecimento urbano tem o potencial de ser a espinha dorsal da transição da energia verde porque pode utilizar a energia de fontes renováveis instáveis, como o vento e o sol. Mas, para concretizar esse potencial, as temperaturas nas redes de aquecimento urbano precisam ser reduzidas.
Uma de nossas soluções mais avançadas projetadas para isso é o Grundfos iGRID. Com base no conceito de zonas de baixa temperatura e distribuição e fornecimento orientados pela demanda, o iGRID otimiza e controla as temperaturas, possibilitando o fornecimento da pressão correta na rede ou zona.
Ao dividir as redes de aquecimento urbano em zonas menores com características de edifícios semelhantes, não é mais o edifício com a maior demanda de temperatura que determina como toda a rede deve ser operada. Juntamente com a distribuição orientada pela demanda, obtém-se uma solução que pode atender às demandas sem aumentar a pressão residual.
As zonas de baixa temperatura habilitadas pelo iGRID também possibilitam a utilização de mais energia renovável. De fato, o iGRID tem o potencial de liberar energia gratuita para mais de 1,3 milhão de residências europeias e reduzir significativamente as emissões de carbono no aquecimento urbano.
Reduzir as temperaturas e a perda de calor
A otimização da temperatura de fornecimento também pode reduzir substancialmente a perda de calor. Ao usar loops de mistura descentralizados, também chamados de zonas de temperatura iGRID, você pode garantir que a temperatura seja reduzida ao nível mais baixo possível na zona e que a pressão seja adicionada somente quando necessário. Em muitos casos, é possível reduzir a perda de calor em até 30%.
O otimizador de temperatura iGRID é um controlador com um pacote de software que otimiza a temperatura de fornecimento de acordo com a demanda real de calor e as condições climáticas, seja para a rede ou para uma zona específica.
A cada minuto, os dados são enviados para o Otimizador de Temperatura iGRID e para o sistema SCADA. Com base nesses dados, você tem a oportunidade de ajustar a velocidade da bomba e, portanto, otimizar a distribuição de calor de acordo com a demanda em tempo real.
Ao reduzir as temperaturas e adicionar pressão onde for necessário, as perdas de calor serão significativamente reduzidas e as tubulações e os componentes críticos ficarão menos propensos ao estresse térmico, reduzindo vazamentos e aumentando a vida útil geral do sistema.
Monitoramento em tempo real e dados úteis
Também estamos concentrados em otimizar as redes por meio de uma abordagem digital com conectividade e dados. Ao integrar perfeitamente a conectividade em nossas bombas e componentes inteligentes, abrimos um novo campo de interação de dados valiosos e percepções importantes.
O Grundfos iGRID permite o monitoramento em tempo real e dados sobre pontos críticos da rede, incluindo temperatura, fluxo, pressão e calor fornecido, oferecendo uma visão geral perfeita para áreas de otimização em potencial.
Para reduzir ao máximo a perda de calor na rede, por exemplo, as temperaturas são otimizadas com base em dados em tempo real dos pontos de medição do iGRID. Os dados são usados para a Zona de Temperatura iGRID, que utiliza um loop de mistura e um Otimizador de Temperatura iGRID para reduzir a temperatura de fornecimento para atender exatamente ao nível necessário.
Isso também significa que você obtém dados úteis que estão disponíveis em dispositivos inteligentes, on-line e por meio de sistemas SCADA - e o iGRID também resulta no balanceamento automático da zona com base em dados em tempo real, em vez de alterar manualmente os pontos de ajuste com base em modelos hidráulicos teóricos.
Leia artigos e casos de uso sobre como o aquecimento urbano pode melhorar a eficiência, a segurança e a flexibilidade da rede, ao mesmo tempo em que integra a energia renovável e reduz os custos.
Leia mais sobre aquecimento e resfriamento urbano
Elaboramos uma série de artigos que ampliam nossa experiência em aquecimento e resfriamento distrital. Clique abaixo para começar a aprender mais.
Explore nossas soluções de bombas inteligentes e eficientes que ajudam a otimizar o desempenho do sistema de aquecimento urbano hoje - e amanhã.
Deseja obter mais informações sobre aquecimento urbano?
Para obter mais informações sobre como podemos ajudá-lo com o aquecimento urbano, entre em contato com um de nossos especialistas hoje mesmo.