Artigo

Por que os sistemas de aquecimento e resfriamento atuais precisam mudar

O aquecimento e a refrigeração já consomem uma enorme quantidade de energia do mundo e, com o aumento da demanda por residências confortáveis, parece improvável que haja uma desaceleração no consumo de energia, o que colocará o mundo muito longe da meta de limitar o aumento da temperatura global a 2 graus. Assista ao filme para ver como o aquecimento e o resfriamento distrital podem ajudar a manter nossos edifícios confortáveis de forma sustentável.

A crescente demanda por aquecimento e resfriamento exige eficiência energética

Limitar o aquecimento global a 2°C será uma tarefa enorme, sem falar no cumprimento da meta do Acordo de Paris de 1,5°C. Como podemos equilibrar o conforto com a sustentabilidade quando os edifícios já são responsáveis por 40% do consumo mundial de energia e a demanda por resfriamento deve mais do que triplicar até 2050?

Para atender às demandas de hoje e garantir que estejamos preparados para os desafios de amanhã, precisamos de inovações sustentáveis e precisamos nos tornar mais eficientes em termos de energia.

O aquecimento e o resfriamento distrital devem desempenhar um papel importante com sua capacidade de permitir a otimização da rede e integrar fontes de energia renováveis e excedentes que atualmente estão sendo desperdiçadas. Mas somente com o projeto e a operação corretos.

Os desafios dos atuais sistemas de aquecimento e resfriamento

Os atuais sistemas de aquecimento e resfriamento distrital nem sempre são projetados e operados de forma eficiente e são prejudicados por problemas como perdas de calor e pressão e distribuição desigual de calor.

Isso ocorre principalmente porque eles funcionam com pontos de ajuste que atendem aos edifícios com as maiores demandas, o que significa que os maiores consumidores de energia determinam como toda a rede deve ser operada. Quanto mais alta a temperatura, menos eficiente em termos de energia e de alto desempenho será o sistema, o que, em última análise, resulta em uma distribuição desigual de calor e em grandes perdas de calor.

Outro problema crítico com grande parte do aquecimento urbano atual é que ainda há uma grande dependência de combustíveis fósseis. Atualmente, 75% do aquecimento europeu é baseado em combustíveis fósseis. Em escala global, a situação é ainda pior, com 90% do aquecimento urbano baseado em combustíveis fósseis em 2022.

Muitas concessionárias de aquecimento e resfriamento urbano já começaram a integrar fontes de energia mais sustentáveis em suas redes, incluindo o calor excedente de data centers ou instalações de tratamento de águas residuais e fontes renováveis de energia, como eólica e solar, mas ainda estamos longe disso. Para realmente liberar o potencial do aquecimento e resfriamento distrital, precisamos deixar de pensar em silos em nossos sistemas de aquecimento.

The world is projected to pass the two-degree temperature increase that’s been set as a limit.

75% of Europe’s heating is fossil fuel-based. With district heating, we can harvest surplus energy.

O potencial renovável - e seguro - do aquecimento urbano

As energias renováveis representam apenas 5% dos suprimentos de aquecimento urbano em escala global, mas as coisas estão mudando. Espera-se que o consumo de energia renovável no aquecimento e resfriamento distrital cresça mais de 40% globalmente, liderado por mercados como China, Alemanha, Dinamarca e França. 

O projeto e a operação de redes de aquecimento e resfriamento distrital com soluções inteligentes possibilitam a criação de zonas de baixa temperatura e a redução da demanda de calor.

Como resultado, podemos expandir as redes e integrar fontes de energia renovável, como energia geotérmica, solar e eólica, e fontes de energia excedente, como incineração de resíduos e calor de processos industriais e data centers - fontes que, hoje em dia, são simplesmente desperdiçadas.

Um benefício adicional do aquecimento urbano é a segurança do fornecimento. Ao integrar fontes como energia solar e calor excedente, o aquecimento urbano não se limita ao uso de um único tipo de combustível, como carvão ou petróleo, o que pode deixar os usuários finais vulneráveis a flutuações de preço ou escassez.

Leia artigos e casos de uso sobre como o aquecimento urbano pode melhorar a eficiência, a segurança e a flexibilidade da rede, ao mesmo tempo em que integra a energia renovável e reduz os custos.

Explore nossas soluções de bombas inteligentes e eficientes que ajudam a otimizar o desempenho do sistema de aquecimento urbano hoje - e amanhã.

Deseja obter mais informações sobre aquecimento urbano?

Para obter mais informações sobre como podemos ajudá-lo com o aquecimento urbano, entre em contato com um de nossos especialistas hoje mesm