Make waves for change

Im Handball kann ein perfekter Pass oder ein guter Lauf zum spielentscheidenden Tor führen. Doch kleine Handlungen und Teamwork sind nicht nur auf dem Spielfeld von großer Bedeutung. Es gibt auch einen Aspekt, der sich auf die Umwelt bezieht. Denn jede einzelne Handlung kann eine kleine Welle auslösen, die das Potential hat, sich zu einer großen, bedeutungsvollen Welle zu entwickeln.

Überall auf der Welt kämpfen wir gegen den Klimawandel. Diesen Kampf dürfen wir nicht verlieren. Und wenn wir die Dynamik jeder kleinen Handlung nutzen, werden wir gemeinsam Wellen schlagen, die für Veränderung sorgen.

Kleine Handlungen, große Wirkung

Wir können das Licht und unsere Geräte ausschalten, wenn wir sie gerade nicht brauchen.

Wir können Kleidungsstücke mehrmals tragen, bevor wir sie waschen.

Leben verändern in Malawi

In Malawi haben nur 63 % der ländlichen Bevölkerung Zugang zu einer grundlegenden Trinkwasserversorgung und nur 41 % zu sanitären Anlagen. Darüber hinaus wird das Land mit fortschreitendem Klimawandel zunehmend von extremen Wetterereignissen wie Dürren und Überschwemmungen heimgesucht.

Bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2024 (EHF EURO 2024) will Grundfos den Blick auf diese Problematik lenken, indem wir Menschen in Malawi unterstützen. Dazu ehren wir bei allen 65 Spielen den Grundfos Player of the Match mit einer Spende von je 335 Euro. Jede einzelne dieser Spenden wird zu einer besseren Instandhaltung von Brunnen und Wassersystemen im ländlichen Malawi beitragen. Darüber hinaus unterstützen wir mit diesen Spenden die Ausbildung von Freiwilligen. Sie lernen, wie man die Wasserqualität testet, Hygienemaßnahmen korrekt durchführt und Abwasser sicher entsorgt. Mit unseren Spenden werden wir voraussichtlich die Wasserversorgung von rund 11.000 Menschen in Malawi verbessern können!

Weiter zum Dänischen Roten Kreuz

Genau wie beim Handball dreht sich bei diesem Spiel alles um Schnelligkeit und rasche Entscheidungen. Testen Sie Ihr Können: Versuchen Sie, möglichst viele Bälle zu fangen und dabei dem Papiermüll geschickt auszuweichen. Also hinein ins Getümmel! Nutzen Sie die Chance, bei der EHF EURO 2024 der Männer einen exklusiven, von der Nationalmannschaft Ihres Landes signierten Handball zu gewinnen und den ersten Platz in der Rangliste zu erobern. 

Nachhaltigkeit bei Grundfos

Bei Grundfos steht Nachhaltigkeit im Mittelpunkt unseres Handelns, und das schon seit unserer Gründung. Wir verwirklichen unsere Ziele in Sachen Nachhaltigkeit durch Ehrgeiz, die Stärkung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Reduzieren unseres ökologischen Fußabdrucks und das Fördern einer verantwortungsvollen Unternehmensführung.