So findest Du die richtige Pumpe für Haus und Garten

Die richtige Pumpe zu finden ist manchmal gar nicht so einfach. Schließlich gibt es viele verschiedene Einsatzbereiche, die spezifische Anforderungen haben und für die es individuelle Pumpen gibt. 

Der Grundfos Pumpenberater hilft bei der Auswahl der richtigen Pumpe

Welche Pumpe benötige ich, wenn ich einen Schacht, Pool oder im Notfall einen Keller entleeren muss?

Eine Kellerpumpe wird dann eingesetzt, wenn man z.B. schnell und einfach Schächte oder Pools entleeren muss. Oder im Notfall soll ein voll gelaufener Keller trocken gelegt werden. Hierfür benötigt man eine robuste Schmutzwasserpumpe, die auch für die Kellerentwässerung geeignet ist.

Welche Pumpe wird benötigt, um Regenwasser für Haus und Garten zu nutzen?

Man möchte vielleicht gesammeltes Regenwasser zur Gartenbewässerung oder für spezielle Anwendungen im Haus verwenden. Hierzu benötigt man eine Regenwasserpumpe, eine Gartenpumpe, eine Wasserversorgungspumpe oder ein Hauswasserwerk. Evtl. möchte man auch ein System für das Regenwassermanagement einsetzen, welches je nach Verfügbarkeit Wasser aus dem Leitungswassernetz oder eben Regenwasser nutzt. 

Was wird benötigt, um Grundwasser im Garten oder auch im Haus zu nutzen?

Auch wenn man Grundwasser für seine Zwecke nutzen möchte, gilt es ja nach Gegebenheiten die richtige Grundwasserpumpe zu wählen. Liegt der Grundwasserspiegel unterhalb von 8 Meter, kommt hierfür eine Unterwasserpumpe zum Einsatz. Oberhalb von 8 Meter Grundwasserspiegel wählt man eine selbstansaugende Wasserpumpe oder ein Hauswasserwerk zur Wasserversorgung. Der Standort und die Bedienerfreundlichkeit der Pumpe sind weitere Kriterien, die es zu berücksichtigen gilt.

Was wird benötigt, wenn der Wasserdruck im Haus nicht ausreicht?

Bei der Druckerhöhung im Trinkwassersystem eines Hauses muss in jedem Falle berücksichtigt werden, dass die eingesetzten Pumpen über eine Vordruckkontrolle verfügen. Sie schaltet die Druckerhöhungspumpe in Übereinstimmung mit der DIN 1988-500 bei zu niedrigem Druck ab. In jedem Falle sollte man sich bei dieser Anwendung an einen Fachhandwerksbetrieb wenden und die Installation unbedingt mit der zuständigen Wasserversorgungsgesellschaft abstimmen.

Wie finde ich das richtige Produkt für meine Anwendung?

Der Grundfos Pumpenberater führt Dich Schritt für Schritt durch den Auswahlprozess und liefert Dir zusätzliche, wertvolle Informationen zu den Anwendungen. 

Am Ende des Auswahlprozesses wird Dir ein für Deine Bedürfnisse passendes Produkt angezeigt. Als Privatperson kannst Du unsere Produkte über einen Fachhandwerksbetrieb beziehen, den Du über die angebotene Suche schnell findest.