Bei Grundfos ist Sicherheit kein zweitrangiges Thema, sondern ein grundlegendes Prinzip, das in jedem Schritt unserer Produktentwicklung und unseres Fertigungsprozesses verankert ist. Als weltweit führender Anbieter von Pumpenlösungen sind wir uns der entscheidenden Rolle bewusst, die unsere Produkte in Haushalten und Gebäuden spielen, und wir setzen uns dafür ein, dass jede Umwälzpumpe, die unser Werk verlässt, sicher und zuverlässig ist und den höchsten Standards entspricht.

Entwickelt und hergestellt mit Blick auf die Sicherheit

Sicherheit beginnt schon lange bevor eine Pumpe auf den Markt kommt. Jedes Grundfos-Produkt wird unter strikter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen und Kundenerwartungen entwickelt. Um dies zu erreichen, stützen wir uns auf internationale technische Normen, die festlegen, wie Produkte zu konstruieren, zu prüfen und zu validieren sind.

Unsere Entwicklungs- und Fertigungsprozesse entsprechen der Qualitätsmanagementnorm ISO 9001. Dadurch wird sichergestellt, dass jede Phase – von der Konzeption über die Prüfung und Produktion bis hin zur Dokumentation – kontrolliert und einheitlich abläuft und den Best Practices für Produktsicherheit und -qualität entspricht.

Erfüllung und Übererfüllung der CE-Anforderungen

Alle Grundfos-Umwälzpumpen für den europäischen Markt werden so entwickelt und hergestellt, dass sie den CE-Anforderungen in vollem Umfang entsprechen. Darüber hinaus erfüllen unsere Umwälzpumpen für den Hausgebrauch insbesondere folgende Anforderungen:

  • EN 60335-1 – Allgemeine Sicherheitsanforderungen für elektrische Haushaltsgeräte und ähnliche Geräte
  • EN 60335-2-51 – Anforderungen an stationäre Umwälzpumpen

Diese Normen regeln wesentliche Sicherheitsaspekte wie Konstruktion, Isolierung, elektrischen Schutz und Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse.

Durch die strikte Einhaltung der Normen können Fachleute sicher sein, dass Pumpen von Grundfos die Gefahr eines Stromschlags ausschließen – im Gegensatz zu anderen Herstellern, die auf dem Markt nicht denselben Standards genügen.

Die Einhaltung der Vorschriften wird in der Regel durch unabhängige Prüf- und Zertifizierungsstellen wie den VDE bestätigt, was unterstreicht, dass die Konstruktionen von Grundfos sowohl den gesetzlichen Anforderungen als auch den bewährten Sicherheitspraktiken entsprechen.

Ein strukturierter Ansatz zur Sicherheitsrisikobewertung

Bei Grundfos prüfen wir die Produktsicherheit gründlich aus der Perspektive des Anwenders. Jede Umwälzpumpe wird einer umfassenden Sicherheitsrisikobewertung unterzogen, die den gesamten Lebenszyklus abdeckt:

  • Transport
  • Lagerung
  • Installation
  • Betrieb
  • Service und Wartung

Diese strukturierte Bewertung stellt sicher, dass potenzielle Gefahren erkannt, bewertet und wirksam behoben werden, bevor ein Produkt auf den Markt kommt.

Jedes Gerät wird vor dem Versand geprüft

Um sicherzustellen, dass jedes Produkt sicher und wie vorgesehen funktioniert, führt Grundfos an jeder einzelnen Pumpe individuelle, maßgeschneiderte Tests durch, bevor sie unser Werk verlässt.

Zu diesen Tests gehören unter anderem:

  • Hochspannungsprüfung
  • Prüfung der Erdungsdurchgängigkeit
  • Leistungs- und Funktionsprüfungen

Dieser gründliche Prüfprozess gewährleistet die korrekte Montage, die Funktionsfähigkeit sowie die Einhaltung aller relevanten Sicherheitsvorschriften.

Eindeutige Anweisungen für die sichere Installation und Verwendung

Sicherheit hört nicht bei der Produktion auf. Jedes Grundfos-Produkt wird mit einer verständlichen und umfassenden Montage- und Betriebsanleitung geliefert. Diese Anleitungen sollen Anwendern und Installateuren dabei helfen, die Umwälzpumpe korrekt zu installieren, zu bedienen und zu warten, wodurch das Risiko einer unsachgemäßen Verwendung verringert und potenzielle Gefahren vermieden werden.

Ein Engagement für Sicherheit, auf das Sie sich verlassen können

Der Ansatz von Grundfos in Bezug auf Produktsicherheit basiert auf fundierter Technik, der strikten Einhaltung internationaler Normen, umfassenden Tests und einem starken Engagement für den Schutz der Anwender. Indem wir Sicherheit in jeden Schritt integrieren – vom Konzept bis zur Installation –, stellen wir sicher, dass unsere Umwälzpumpen während ihrer gesamten Lebensdauer sicher und zuverlässig arbeiten.