Fachwissen
Was ist Regenwassernutzung und wie funktioniert sie?
Ist Ihre Wasserrechnung eine finanzielle Belastung oder möchten Sie Ihr Zuhause nachhaltiger gestalten?
Viele von uns nutzen zum Trinken und Kochen sicheres Trinkwasser aus dem Wasserhahn. Aber dieses saubere Wasser wird auch zum Wäschewaschen, zum Baden und zur Rasenbewässerung verwendet – obwohl stattdessen auch problemlos Wasser aus einer Regenwassernutzungsanlage verwendet werden könnte. Nach der Installation stellt Ihnen eine solche Anlage Brauchwasser für Ihren täglichen Bedarf zur Verfügung. Sie benötigen also weniger Trinkwasser vom kommunalen Wasserversorger und sparen die entsprechenden Kosten ein.
Wie funktioniert die Regenwassernutzung?
Die Nutzung von Regenwasser im Haushalt mag zunächst seltsam klingen, aber tatsächlich wird Regenwasser seit Jahrtausenden aufgefangen und verwendet. Belegt ist diese Praxis sowohl für das antike Griechenland als auch das antike Rom.
Regenwasser, das nicht im Boden versickert, fließt in Straßenabläufe und schließlich in Bäche und Flüsse. Einen Teil dieses Wassers können Sie auffangen, speichern und als Brauchwasser zu Hause nutzen.
Das Beste daran? Regenwasser ist eine vollkommen kostenlose Wasserquelle, aus der Sie sich selbst mit Wasser versorgen können.
Nach Angaben der UN und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) benötigt ein Mensch im Durchschnitt zwischen 50 und 100 Liter Wasser pro Tag, um die grundlegendsten Bedürfnisse zu decken.
Wie viel Regenwasser können Sie also auffangen? Verschiedene Quellen gehen davon aus, dass auf jedem Quadratmeter (m²) Dachfläche ca. 1 Liter Wasser pro Millimeter Niederschlag fällt.
Die maximale Wassermenge, die Sie zu Hause auffangen können, berechnen Sie wie folgt:
-
[Dachgröße in m²] x [monatliche Regenmenge in mm] x [1 l]
Wenn in Ihrer geografischen Region pro Monat durchschnittlich 100 mm Regen fallen, können Sie bei einer Dachfläche von 100 m² also jeden Monat etwa 10.000 Liter Regenwasser auffangen.
Wenn eine sparsame vierköpfige Familie 400 Liter Wasser pro Tag verbraucht, benötigt sie in einem Monat mit 31 Tagen 12.400 Liter und kann mit den 10.000 Litern Regenwasser einen Großteil ihres Bedarfs abdecken. Selbst wenn Sie das Trinkwasser vom kommunalen Wasserversorger nicht komplett ersetzen wollen, ist das mehr als genug Wasser für verbrauchsintensive Anwendungen wie die Toilettenspülung oder das Wäschewaschen.
Auffangen von Regenwasser – wie funktioniert das?
Sie haben vielleicht das Bild eines großen Behälters vor Augen, den Sie im Freien aufstellen, um Regenwasser aufzufangen. Tatsächlich besteht die einfachste Methode zum Auffangen von Wasser darin, einen Eimer oder eine Tonne unter das Fallrohr Ihres Hauses zu stellen.
Aber nicht alle Methoden sind gleich geeignet. Es hängt alles davon ab, wofür Sie das Regenwasser nutzen und wie viel Sie auffangen möchten.
Mit einer Tonne können Sie genug Regenwasser auffangen, um Ihren Garten zu gießen oder Ihr Auto zu waschen. Aber diese vergleichsweise kleine Menge deckt sicherlich nicht den gesamten monatlichen Wasserbedarf Ihrer Familie.
Anspruchsvollere Regenwassernutzungsanlagen erfordern eine Wasserfiltration, Zisternen und Druckerhöhungspumpen, mit denen Sie gefiltertes Wasser in Ihr Haus befördern können. Damit steht Ihnen viel mehr Brauchwasser für häusliche Anwendungen zur Verfügung, die kein sauberes Trinkwasser erfordern. Zudem können Sie eine Wasserreserve von 2-3 Monaten speichern, wie von unseren Experten empfohlen.
Zunächst einmal sorgen Druckerhöhungsanlagen für eine komfortable und zuverlässige Wasserversorgung im Haus.
Erfahren Sie, wie eine Druckerhöhungslösung einen konstanten Wasserdruck zum neuen Standard macht.