Fachwissen

Warum ist meine Wasserrechnung so hoch?

Sie möchten zu Hause Wasser sparen, wissen aber nicht wie? Es gibt viele Möglichkeiten, den Wasserverbrauch zu senken und gleichzeitig den Komfort zu verbessern. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, warum Wassersparen keinen Komfortverzicht bedeutet.

Wie kann ich meine Wasserrechnung reduzieren?

Haben Sie sich jemals gefragt, warum Ihre Wasserrechnung so hoch ist? Es gibt viele einfache Lösungen, mit denen Sie Ihren Verbrauch und Ihre Kosten senken können.

Müssen Sie die Dusche oder den Wasserhahn länger laufen lassen, bevor das Wasser die richtige Temperatur erreicht? Dann können Sie ganz einfach Wasser sparen, indem Sie paar Sekunden mit kaltem Wasser duschen oder eine Trinkflasche füllen, während Sie den Wasserhahn laufen lassen. Oder Sie finden eine Möglichkeit, bei der sofort warmes Wasser fließt (mehr dazu unten).

Sie könnten auch Regenwasser für bestimmte Zwecke verwenden, wie zum Beispiel die Toilettenspülung, Ihre Waschmaschine oder auch den Garten. Allein die Toilettenspülung macht etwa 30 % des gesamten durchschnittlichen Wasserverbrauchs in Privathaushalten aus. Durch die Regenwassernutzung ließen sich also erhebliche Einsparungen beim Wasserverbrauch und auch den Kosten erzielen.

Regen als Chance

Indem wir Regenwasser auffangen und im Haushalt nutzen, lässt sich der Wasserverbrauch um bis zu 40 % reduzieren. Damit gehören hohe Wasserrechnungen der Vergangenheit an und Sie können Ihr Leben nachhaltiger und komfortabler gestalten.

Neben den obigen Beispielen können Sie mit Regenwasser auch Ihr Auto waschen oder Zimmerpflanzen gießen. Die Regenwassernutzung ermöglicht eine intelligentere Nutzung von Wasser, entlastet die zentrale Wasserversorgung und trägt dazu bei, natürliche Wasserquellen zu schützen und das Hochwasserrisiko in Gemeinden und Städten zu senken.

 

Was kann ich tun, um zu Hause Wasser zu sparen?

Ein weiterer wichtiger Grund für die Wasserverschwendung zu Hause ist Warmwasser bzw. nicht vorhandenes Warmwasser. Es mag eigentlich selbstverständlich sein, aber niemand sollte Trinkwasser ungenutzt in den Abfluss laufen lassen müssen, bis endlich warmes Wasser aus dem Hahn fließt. Oder neben der Dusche stehen, bis die richtige Temperatur erreicht ist. Und diese Probleme kosten nicht nur Zeit: Sie kosten den durchschnittlichen Haushalt jährlich etwa 16.000 Liter Wasser.

 

Tipps zur Reduzierung der Wasserrechnung

„Warum hat sich meine Wasserrechnung verdoppelt?“, „Ist meine Wasserrechnung zu hoch?“, „Ist es überhaupt möglich, die Wasserrechnung zu reduzieren?“. Wenn Sie diese Fragen leid sind, können Sie mit einigen einfachen Maßnahmen noch heute anfangen, Wasser zu sparen – und Ihre Kosten mit wenig Aufwand zu senken.

Wir haben oben bereits einige Beispiele aufgeführt, aber es gibt noch mehr:

  • Sparen Sie Wasser und Energie, indem Sie kürzer duschen.
  • Drehen Sie den Wasserhahn beim Zähneputzen zu.
  • Starten Sie die Waschmaschine oder den Geschirrspüler erst, wenn sie voll sind. Und je nach Verschmutzung wird Ihre Wäsche mit 30 ° anstelle von 40 ° genauso sauber.
  • Denken Sie daran, dass das Händewaschen mit kaltem Wasser genauso effektiv ist wie mit warmem Wasser, solange Sie Seife verwenden.