Teilnahmebedingungen – Gewinnspiel „LEARN & Win auf der Z.WAN“
Teilnahmebedingungen
Das Gewinnspiel wird von der Grundfos GmbH, Schlüterstraße 33, 40699 Erkrath, Deutschland (im Weiteren als „Grundfos“ oder / „Veranstalter“ bezeichnet), veranstaltet. Teilnehmen dürfen alle Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind.
Voraussetzung für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist die Registrierung unter https://www.grundfos.com/de/campaign/listen-to-your-data vor Ort auf der Z.WAN in Essen (am 10. Mai 2023). Wenn Sie Ihre Kontaktdaten in das Formular eingegeben und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Datenschutzerklärung und die Teilnahmebedingungen für die Verlosung akzeptiert haben, nehmen Sie an der Verlosung teil.
Für die Teilnahme oder den Gewinn ist kein Kauf erforderlich.
Ablauf des Gewinnspiels
Das Gewinnspiel „LEARN & Win auf der Z.WAN“ wird an oben genannten Messetage individuell stattfinden. Nach erfolgreicher Registrierung unter https://www.grundfos.com/de/campaign/listen-to-your-data und akzeptieren der Teilnahmebedingungen vor Ort bekommt der Teilnehmer (je Mail/Name) ein Los in den Lostopf vor Ort.
Am 10.05.2023) wird um ca. 16:00 Uhr per Zufallsprinzip eine Karte aus dem Lostopf gezogen. Sollte der Gewinner vor Ort sein, erhält er den Hauptpreis. Sollte der Gewinner zur Ziehung des Gewinnspieles nicht vor Ort sein, wird dieser als ungültig erklärt und ein neues Los gezogen.
Die Losung des Gewinners wird am Stand PRO 3 in Halle 5 des Veranstalters (Grundfos GmbH) stattfinden.
Gewinne
Bei den Gewinnen handelt es jeweils um Sachgewinne (z.B. Gutscheine).
Sachgewinne werden nicht in bar ausgezahlt und sind vom Umtausch ausgeschlossen. Gewinne können nicht auf Dritte übertragen werden.
Haftungsausschluss
Ansprüche der Teilnehmenden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Teilnehmenden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von Grundfos, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist.
Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet die Veranstalterin nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche der Teilnehmenden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit die Veranstalterin den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Das gleiche gilt, soweit zwischen den Parteien eine Vereinbarung über die Beschaffenheit der Sache getroffen wurde. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. Des Weiteren übernimmt Grundfos keinerlei Haftung für Schäden oder Belastungen am PC/Tablet/Smartphone des/der Teilnehmers/Teilnehmerin, die in Verbindung mit dem oder durch die Teilnahme am Gewinnspiel entstehen könnten. Grundfos behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit und ohne vorhergehende Ankündigung zwischenzeitlich oder auch permanent zu ändern oder zu beenden.
Personenbezogene Daten, die im Rahmen der Teilnahme angegeben werden, werden von Grundfos nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels sowie, sofern vom Teilnehmenden separat zugestimmt, zu Zwecken der Werbung für eigene Produkte oder Dienstleistungen gespeichert, verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Einwilligungserklärung kann der Teilnehmer jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ein Widerruf ist zu richten an: marketingmaterial@grundfos.com. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein einklagbarer Anspruch auf Auszahlung des Gewinns. Grundfos behält sich das Recht vor, die Aktion ohne Angabe von Gründen einzustellen.
Sonstiges
Die Veranstalterin behält sich vor, Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel auszuschließen sowie Preise zurückzufordern, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis von Falschangaben, Manipulation, Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder sonstigen unerlaubten Handlungen vorliegt.
Die Teilnehmenden stellen die Veranstalterin von jeder Haftung frei.
Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.
Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.
Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von der Veranstalterin ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.
Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner ausgeschlossen.