HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Frage: Muss ich bei der Wasserstoffproduktion die Möglichkeit der Elektrokorrosion in der Pumpenwellendichtung in Betracht ziehen?

Antwort:

Ja, Elektrokorrosion kann beim Pumpen von Reinstwasser auftreten. Um dies zu verhindern, können Materialien wie Siliziumkarbid und Wolframkarbid aufgrund ihrer Haltbarkeit und Beständigkeit verwendet werden.

Zusatzinformationen:

Kein Wasserstoff ohne Wasser

Bei der Energiewende geht es nicht nur um die Produktion; Speicherung und Verteilung sind ebenso wichtig. Die Produktion von „grünem Wasserstoff“ trägt dieser Herausforderung Rechnung. Wasser spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Bei der Wasserstoffproduktion werden große Wassermengen transportiert und aufbereitet, um den Bedarf an Zusatzwasser, Verfeinerungskreisläufen, Reinstwasseraufbereitung oder Kühlprozessanwendungen zu decken. Unsere Expertise in der Wassertechnologie hilft Ihnen, Wasser zuverlässig, nachhaltig und kosteneffizient zu transportieren und aufzubereiten.