HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Frage: Wie viel Wasserstoff kann ich aus meinem Wasser gewinnen?
Antwort:
Wasser besteht aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom. Da Sauerstoff 16-mal schwerer ist als Wasserstoff, nimmt er den größten Teil der Masse eines Wassermoleküls ein. 89 % der Masse sind Sauerstoff und 11 % Wasserstoff. Das bedeutet, dass zur Herstellung von 1 kg Wasserstoff 9 kg Wasser benötigt werden. In der Realität werden aufgrund von Verlusten und Ineffizienzen etwa 10 bis 13 kg Wasser benötigt.
Zusatzinformationen:
Erfahren Sie mehr über effiziente Wasseraufbereitung zur Verbesserung von Elektrolyseursystemen
Ob Sie fundierte Ausführungen zu Veredelungskreisläufen und der Meerwassernutzung in der Wasserstoffproduktion suchen oder nur einen kurzen Überblick über die Bedeutung der Wasseraufbereitung wünschen, unsere Whitepaper decken alle Themen für Sie ab. Nutzen Sie unsere umfassenden Ressourcen, um die Vorteile der richtigen Wasseraufbereitung im Wasserstoffproduktionsprozess zu entdecken.