HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Frage: Welche Anforderungen werden an eine Warmwasser-Zirkulationspumpe gestellt?

Antwort:

  • Pumpenteile, die mit Wasser in Berührung kommen, müssen aus korrosionsbeständigen Werkstoffen bestehen. Leitungswasser ist eine konstante Quelle von gelöstem Sauerstoff und Salzen, die Metallteile angreifen.
  • Die hydraulische Leistung der Pumpe ist entsprechend den tatsächlichen Anforderungen der Anlage zu wählen. Wegen der geringen Förderstromanforderungen ist für die Warmwasserzirkulation keine leistungsstarke Pumpe erforderlich. Eine Überdimensionierung einer Pumpe würde zu unnötigen Kosten, zu Geräuschen und – bei einer Zirkulation rund um die Uhr – zu verstärktem Verschleiß der Rohrleitungen führen.
  • Automatische Regelung. Den Vorteilen einer Warmwasser-Zirkulationsanlage stehen als Nachteil höhere Wärmeverluste gegenüber. Diese können jedoch durch kürzere Zirkulationszeiten erheblich gemindert werden. Der Betrieb der Pumpe in Verbindung mit einer intelligenten Steuerung ermöglicht dies ohne Beeinträchtigung des Komforts.

Zusatzinformationen: