HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Frage: Warum sollte der Vordruck im eingebauten Druckbehälter der SCALA2 jährlich überprüft werden?

Antwort:

Eine jährliche Prüfung des Vordrucks im eingebauten Druckbehälter der SCALA2 ist zur Aufrechterhaltung ihrer optimalen Leistungsfähigkeit unerlässlich. Im Betrieb läuft die Pumpe abwechselnd an und stoppt wieder. Dadurch bewegen sich die Membranen im Druckbehälter. Bei diesem Vorgang entweichen Luftmoleküle, sodass der Druck im Lauf der Zeit sinkt. Bei der Installation muss unbedingt auf die korrekte Einstellung des Vordrucks geachtet werden. Dieser sollte im Idealfall 70 % des Sollwerts/gewünschten Förderdrucks betragen, auf keinen Fall mehr. Wenn der richtige Vordruck nicht gegeben ist, drohen Probleme wie laute Betriebsgeräusche, Druckschwankungen, größere Beschädigungsgefahr und erhöhter Energieverbrauch.

Zusatzinformationen: