インテリジェントな速度制御ポンプソリューションが米国の醸造所の効率、信頼性、持続可能性の向上に貢献

コロラド州を拠点とする米国のクラフトビール醸造所、New Belgium Brewery  (ニューベルギー・ブルワリー) は、持続可能性への取り組みを維持しながら需要の増加に対応するため、老朽化したインフラに大きな課題を抱えていました。彼らは地元のグルンドフォス販売代理店である Denver Industrial Pumps (デンバーインダストリアルポンプ) 社に、効率性と信頼性を高めるための冷却システムのアップグレードに関するアドバイスを求めました。デンバーインダストリアルポンプ社は、グルンドフォスと協力して可変周波数駆動装置(VFD)を内蔵し、業界をリードするエネルギー効率を備えたソリューションを選択しました。

New Belgium Brewery (ニューベルギー・ブルワリー) はコロラド州フォートコリンズに本社を置く、Fat Tire Amber Ale (ファットタイヤ・アンバーエール) で有名な米国最大級のクラフトビールメーカーです。B Corp認証企業*である同醸造所は、持続可能性に強くコミットしており、強力な環境・社会規範を維持し、廃棄を最小限に抑え、水を節約し、温室効果ガス排出量を削減しています。

MLEモータ搭載のグルンドフォスNBSEポンプ。カスケードシステムでのセットアップ。

状況

同醸造所では常に最先端技術に投資をしていましたが、醸造中の温度調整に不可欠なアンモニア・蒸発冷却システムは、旧式で効率が悪く、メンテナンスが難しいポンプに頼っていました。当初使用していたポンプが製造中止となり、生産需要がかつてないほど高まっていたため、同醸造所では、システムを近代化し、混乱を最小限に抑える信頼性の高いソリューションが必要とされていました。

デンバーインダストリアルポンプ社は、グルンドフォスMLEモータを搭載したNBSEエンドサクションポンプを提案しました。これは、需要に応じてポンプ速度を調整し、大幅なエネルギー節約を実現するインテリジェントなソリューションです。

しかし、同醸造所はVFDソリューションの機能を把握しておらず、システム効率と稼働時間を改善する信頼性の高いアップグレードを求めていただけでした。同醸造所のチームは、プラントで常に何が起こっているかを把握するために通常必要とされる専用のPLC(Programmable Logic Controller)のサポートなしで制御を管理するMLEの能力に懐疑的でした。 

設備の定期点検を行うニューベルギー・ブルワリーのメンテナンスチーム。

こうした懸念に対処するため、グルンドフォスのチームは、VFDと永久磁石同期モータを搭載した、通常のモータよりもエネルギー効率の高いIE5相当のグルンドフォスMLEモータで、バックアップのためのカスケード機能とマルチマスター制御のデモンストレーションを行いました。結果は同醸造所のITチームを納得させ、メンテナンスマネージャーはMLEモータのインテリジェンス、洞察力、制御性のシンプルさと、現場で素早くシール交換ができるNBSEポンプが提供するメンテナンスの容易さに好感を持ちました。

ソリューション

同醸造所のチームが同意したことで、4台のポンプが発注され、1日での入れ替えが予定されました。設置作業員は午前中に配管を完了し、午後にはグルンドフォスと現地代理店のサポートを受けながらプログラミングと試運転を行いました。

各ポンプからPLCに通信ケーブルを引き回す必要がある従来の設置に比べ、MLEモータのカスケード機能では長いケーブル配線が不要になります。セットアップに必要なのは、3本の導線を持つ1本のワイヤーと、4台のポンプ間の直列接続通信ワイヤーだけです。4台全てのポンプのカスケード運転のプログラミングには、わずか30分しかかかりませんでした。

運転開始後、流量テストではシームレスな性能を発揮しました。醸造所は3台のNBSEポンプで100%の能力を達成し、4台目をバックアップとして残しました。さらに、マスター制御と圧力センサが継続運転を保証し、ダウンタイムのリスクを軽減しました。

私たちは、設備が古くなり、適切な交換部品が見つからないという課題を長年にわたって見てきました。アンモニア・蒸発冷却システムにVFD内蔵の新しいグルンドフォスのポンプを導入したことで、年間を通して冷凍機をレンタルする必要がなくなり、レンタル料だけで月3万ドル以上を節約しています。
New Belgium Brewery メンテナンステクニカルスペシャリスト VJ Hartman 氏

コロラド州フォートコリンズにあるニューベルギー・ブルワリーの缶詰ライン。

成果

ニューベルギー・ブルワリーの新システムは2024年8月以来順調に稼動しており、その結果、次のような成果を上げています:

  • 効率の向上: 同醸造所では、少ないポンプ台数で最大生産能力を達成できるようになり、エネルギーの節約とメンテナンスの軽減が実現し、持続可能性の目標に貢献しています。

  • メンテナンスとオペレーションのシンプル化: NBSEポンプの設計により、シール交換が迅速に行えるため、修理やメンテナンスのためのダウンタイムを最小限に抑えることができます。また、PLCシステムが不要になったことで、冷却システムの管理の複雑さが軽減され、内蔵のPIDコントローラがすべてのロジックを処理するため、他社製の部品が不要になりました。 

  • 冗長性と信頼性: 冗長制御とマスターポンプは、中断のないオペレーションを保証します。  

  • コスト削減: 新システムにより、冷凍機のレンタルが不要になり、ピーク時の温度上昇を抑えることができるため、同醸造所では、毎月約30,000米ドルのコスト削減が可能になりました。システム制御が簡素化されたことで、運用コストも削減されました。


この結果に満足した同醸造所は、グルンドフォスと地元販売店を信頼できるポンプサプライヤーとして認めています。このアップグレードは、二酸化炭素排出量の削減、水の節約、運転効率の改善という同醸造所の包括的な目標にも合致しています。同醸造所では、冷却システム以外にも、ボイラー供給ポンプ、酸注入システム、CO2回収など、アップグレードの可能性がある分野を模索しています。

グルンドフォスは、革新的なポンプソリューションで躍進しています。冷却が改善され、流量が向上し、大幅なコスト削減が実現しました。このシステムのおかげで、コストのかかるレンタルやダウンタイムから解放されました。それは私たちのオペレーションを大きく変えたのです。
New Belgium Brewery メンテナンステクニカルスペシャリスト VJ Hartman 氏

ご存知でしたか?

永久磁石モータは、ロータに磁界を発生させる余分な電力を必要としないため、通常の(一般的な誘導)モータよりも効率が高いとされています。つまり、ロータでのエネルギー損失を避けることができるため、特に低速で、全体的な効率が高くなります。

* B Corp認証は、コーヒーのフェアトレード認証や牛乳のUSDAオーガニック認証のようなビジネス認証です。B Corp認証企業は、非営利団体 B Lab によって、社会的・環境的パフォーマンス、透明性、説明責任に関する検証済みの最高基準を満たしていると認定されています。

グルンドフォスの供給品:

  • NBSE ポンプ – NEMA規格MLEモータ搭載スプリットカップル式エンドサクションポンプ 

  • ANSI規格フランジ継手

設置事例情報:

  • 場所: アメリカ合衆国コロラド州
  • 顧客名: New Belgium Brewery (ニューベルギー・ブルワリー)
  • 資料提供: この記事に記載されている内容は、2024年と2025年にニューベルギー・ブルワリーのメンテナンステクニカルスペシャリストであった VJ Hartman 氏より提供されたものです。