Caso
El sistema de bombeo distribuido en el Ciputra World Mall marca un cambio de paradigma en el sistema de enfriamiento
Estamos muy satisfechos con la conclusión de la fase 3 del proyecto Ciputra World Surabaya, que contó con el apoyo de un equipo de profesionales de Grundfos, tanto desde el punto de vista técnico como de ingeniería.
El Ciputra World Surabaya, inaugurado oficialmente el 22 de julio de 2011, está ubicado en el superbloque más prestigioso en la puerta oeste de Surabaya, Indonesia. Construido en un área de 9 hectáreas en el Distrito Central de Negocios (CBD) y desarrollado por uno de los expertos en propiedades, Dr. HC. Ir. Ciputra.
El Ciputra World Surabaya eleva a Surabaya para convertirse en una ciudad más moderna e internacional, y es un centro de estilo de vida con marcas internacionales por primera vez en la ciudad, ofreciendo un refugio supremo para compras, entretenimiento, gastronomía y recreación de alta categoría.
El proyecto HVAC forma parte de la tercera fase del desarrollo del Ciputra World Surabaya en la expansión del centro comercial. Se trata de una colaboración estratégica entre la División de Servicios de Construcción Comercial de Grundfos Indonesia (GTI CBS) y el distribuidor autorizado para la provincia de Java Oriental, Indonesia: “PT. Pafirma Mekadaya”.
Ciputra World Surabaya, Indonesia
La situación
Según el proyecto inicial, el sistema convencional utilizaría 4 unidades de bombas de agua helada de 90 kW. La gerencia de Ciputra World Surabaya quería explorar la posibilidad de reducir el consumo de energía utilizando un enfriador moderno y eficiente (lo último en plantas de enfriamiento).
La solución
El equipo de GTI CBS presentó el Sistema de Bombeo Distribuido de Grundfos a Ciputra World, un concepto alineado con las necesidades de enfriamiento del edificio y con los objetivos de ahorro energético del sistema de refrigeración, logrando más del 50% de ahorro de energía en las bombas primarias de agua helada (4 x 30 kW) en comparación con el diseño anterior del consultor (4 x 90 kW).
El Sistema de Bombeo Distribuido de Grundfos en Ciputra Mall está compuesto por un total de 51 unidades de bombas. Las unidades instaladas incluyen 4 bombas primarias en el enfriador, 45 bombas secundarias en la unidad de tratamiento de aire (AHU) y 2 bombas secundarias en las unidades de ventiloconvector (FCU). Estas bombas secundarias incluyen 24 unidades MAGNA3 y 23 unidades TPE (ver imagen abajo).
El resultado
A diferencia de los sistemas convencionales, que normalmente operan en el rango de 0,02 - 0,025 kW/RT, el Sistema de Bombeo Distribuido de Grundfos funciona entre 0,015 - 0,018 kW/RT, lo que indica una alta eficiencia del sistema.
Christian, director de PT. Dynami Perkasa Indonesia, como contratista principal, comentó:
"Estamos muy satisfechos con la conclusión de la fase 3 del proyecto Ciputra World Surabaya, que contó con el apoyo de un equipo profesional de Grundfos, tanto en ingeniería como en aspectos técnicos en campo. En cuanto a los productos, ya estamos familiarizados con Grundfos, especialmente con el nuevo concepto de ‘Sistema de Bombeo Distribuido’, que puede ser nuestra referencia para futuros proyectos. Las bombas MAGNA3 y TPE son realmente muy adecuadas para sistemas HVAC, ya que son más fáciles de operar y ahorran energía."
Irwan Suparman, Director Presidente de PT. Parfima Mekadaya, dijo:
"El proyecto Ciputra World fase 3, en el que estamos trabajando, es el primer centro comercial en Indonesia cuyo sistema de enfriamiento utiliza el Sistema de Bombeo Distribuido de Grundfos. Al usar este sistema, garantizamos que la temperatura dentro del edificio se mantenga relativamente constante y cumpla con las regulaciones gubernamentales y, lo más importante, ayudamos a los propietarios a ahorrar energía."
El Extension Mall, inaugurado oficialmente el 30 de marzo de 2021, incorpora varios nuevos conceptos de tiendas de marcas minoristas de ropa, restaurantes y características innovadoras como el Outdoor Park, el estacionamiento exterior y el Skylight Garden, que es el punto focal del área gastronómica en el tercer piso, además de un nuevo concepto de comedor temático con áreas al aire libre.
El bombeo distribuido de Grundfos marca un cambio de paradigma en los sistemas de enfriamiento, hacia una nueva era de bombeo descentralizado. Este nuevo principio está listo para satisfacer las demandas de mayor confort y eficiencia en los edificios, tal como lo disfrutan todos los visitantes del Ciputra Mall.