Новости
16-10-2019
Grundfos участвует в кампании по борьбе с засухой в ЮАР
В Сатерленде и его окрестностях уже шесть лет длится засуха, от которой серьёзно страдает экономика города. Сатерленд – преимущественно сельскохозяйственный регион, наиболее развитой сферой деятельности здесь является овцеводство. Однако из-за критического снижения уровня грунтовых вод город остался без растений – травы и кустарников, необходимых для питания овец. Если до засухи в регионе Кару, на территории которого расположен Сатерленд, насчитывалось 400 тыс. голов, то к апрелю этого года их количество сократилось в семь раз. Местные фермеры вынуждены закупать корм для животных у сторонних поставщиков, но имеющихся средств критически не хватает.
Бедствие оказало негативное влияние на экономику Сатерленда. По сообщениям местной прессы, многие фермеры потеряли работу. Необходимость ездить на далёкие расстояния за кормом для скота вынуждает их тратить большие деньги на бензин, и многие не могут себе этого позволить.
Для решения проблемы с водоснабжением региона Grundfos совместно с местными некоммерческими организациями «Общество по спасению овец» (Save the Sheep) и «Дар дающих» (Gift of the Givers) запустил кампанию по поставке фермерам по сниженным ценам скважинных насосов, работающих напрямую от солнечных батарей и ветряных электростанций. Кроме того, специалисты компании оказывают фермерам помощь в бурении скважин и установке насосов. На данный момент пробурено 208 скважины, установлен 61 насос. В планах компании – оказать содействие в решении проблемы водоснабжения для всего региона Кару.