Primer

Ko je Kraków Arena polna, je opisano, kaj deluje v ozadju

The right choice of systems and devices makes one tend to forget about repair work.

Krystian Sobota, Director of Technical Services, Tauron Arena, Kraków, Poland

Je eno največjih notranjih dvoran v Evropi. Svetlo osvetljena zgradba, ki gleda na vesoljsko ladjo, prireja koncerte, drsanje, ekstremne športe, borilne veščine, sejme in še več v bližini središča Krakova na Poljskem. Tauron Arena Kraków je bila odprta leta 2014.

Direktor tehničnih služb Krystian Sobota vsak dan pokriva veliko temeljev. Karkoli storiti z udobjem ali varnostjo ljudi v areni - topla in hladna voda, prezračevanje, klimatska naprava, toplota, varnost, protipožarna, odpadna voda - to je njegovo delo.

"Ko je arena polna 15,000 obiskovalcev, se soočamo z različnimi izzivi," pravi. "Naša tehnična skupina je odgovorna za delo vseh črpalnih sistemov, vključno z osnovnimi, ki zagotavljajo hladno in toplo vodo, ustrezno prezračevanje ali klimatizacijo." Dogodki, ki so namenjeni samo stojnici, lahko dvorano napolnijo z 22,000 ljudmi.

"Vse vodne točke morajo biti dostopne med prekinitvami, zato je izredna izbira črpalk. Naši gostje bi morali imeti možnost, da izkoristijo celotno vodo in ogrevalne sisteme. "

Efficient pumps keep Kraków's arena sustainable and comfortable for thousands of fans.

Rešitev

Ob začetku projekta so oblikovalci upoštevali, katere črpalke bi bile najbolj primerne, pravi Krystian Sobota. "Izbrali so, po mojem mnenju, najboljše črpalke na trgu." Ti vključujejo Multi Hydro-E sistem za dvig tlaka, črpalke MAGNA3 in črpalke TPE3, med drugimi izdelki. "Grundfosove črpalke nam omogočajo doseganje odličnih rezultatov in hkrati varčevanje z elektriko in prostorom."

Sobotova ekipa uporablja Grundfos GO mobilna aplikacija na tablicah za hiter nadzor črpalk in upravljanje podatkov.

"Sistem nadzora je v veliko pomoč," pravi. "Obsega povezavo s sistemom upravljanja stavbe in lokalnim nadzornim sistemom, ki temelji na mobilnih aplikacijah. Aplikacije omogočajo neposredno odčitavanje tehničnih parametrov črpalk. To pa nam prihrani veliko časa in energije, ki je bistvenega pomena za celotno delovanje dvorane. "

The Hydro Multi-E Booster set ensures pressure in the water supply throughout the huge arena - also when it is filled with 22,000 guests.

Rezultat

Ko je arena napolnjena, mora vse delati. "Grundfosove črpalke so edine črpalke na svetu, ki zagotavljajo celotne specifikacije in tehnične parametre za zagotavljanje pravilnega delovanja vseh vod in sistemov HVAC," pravi.

Dodaja, da uporaba Grundfosovih črpalk zagotavlja znatne prihranke energije, zlasti v času velikih dogodkov, ki zahtevajo, da arena vodo uporablja učinkovito in trajnostno. "Uporaba Grundfosovih črpalk močno omejuje porabo energije, našemu podjetju prihrani znatne stroške in zniža stroške vzdrževanja. Zaradi pravilne izbire sistemov in naprav se človek ponavadi pozabi na popravila in izredno učinkovito izkoristi vzdrževalne prakse," pravi Krystian Sobota . "Pri uporabi črpalk Grundfos je potrebno le občasno preverjanje sistema."

Drugi povezani primeri

Preberite povezane zgodbe strank, ki so prav tako izkoristile Grundfosovo rešitev.