Q & A

ZA UPORABO V ZVEZI Z VARNOSTNIM OPOZORILO ZA GRUNDFOS UNILIFT AP 1-FAZNE ČRPALKE

1.

  • Q: Kateri izdelki so prizadeti?
  • A: 1-fazna UNILIFT AP12, AP35, AP50 v 50 in 60Hz, razen 60Hz različice, dobavljene s tipom vtiča v ZDA. Prosimo, glejte navodila, kako na tej strani prepoznati prizadeti izdelek.

2.  

  • Q: Je to opozorilo resno?
  • A: Da. Prizadeti izdelki lahko resno ogrožajo zdravje uporabnikov, če se izdelki uporabljajo za mobilne namene, kot so odvodnjavanje vrtnih ribnikov itd. In če ni nameščen odklopnik puščanja zemlje (ELCB).

3.  

  • Q: Kaj naj naredim, če imam prizadet izdelek?
  • A: Prosimo kontaktirajte Grundfos ali Grundfos partnerja, da vam predelajo ali zamenjajo črpalko, ko bo na zalogi.  

4.  

  • Q: Kaj se lahko zgodi?
  • A: Prizadeti izdelki lahko med nameščanjem ali mobilno uporabo v več okoliščinah povzročijo električni udar.

5.

  • Q: Kaj je mobilna uporaba?
  • A:Mobilna uporaba je na primer za izsuševanje ribnika, tako da se občasno uporablja na različnih naloge. Prevaža se v teh različnih napravah za odstranjevanje vode. V bistvu gre za vse vrste aplikacij, za katere se črpa črpalka.

6.  

  • Q: Kaj to povzroči?
  • A: Zaradi proizvodne napake se lahko žice znotraj ali blizu vulkaniziranega čepa na črpalki poškodujejo, če kabel močno upognete. Živa žica in ozemljitveni kabel se lahko prekineta na isti ravni in
    kar lahko povzroči kratek stik.
    V številnih okoliščinah in med uporabo, ko se napajalni kabel premika
    in upogibanje lahko povzroči, da je ohišje črpalke elektrificirano (če ni nameščen odklopnik puščanja zemlje (ELCB) vsaj 30mA).

7.

  • Q: Ali lahko uporabim stacionarno vgrajeno črpalko, sestavljeno v jame, rezervoarje in vrtine (fiksna namestitev)?
  • A:Stacionarne vgrajene črpalke, pri katerih je napajalni kabel v fiksnem položaju, niso ogrožene (s pravilnim odklopnikom za ozemljitev in ozemljitev (ELCB)).

8.

  • Q: Zakaj samo v omenjenem obdobju?
  • A: Napaka v proizvodnji je bila odpravljena, zato izdelki iz serije, proizvedeni zunaj prizadetega obdobja, ne vplivajo.

9.

  • Q: Kako je mogoče odpraviti tveganje za črpalke, ki se uporabljajo za mobilne namene / aplikacije?
  • A: Samo z zamenjavo kablov.

10.

  • Q: Kako lahko identificiran ali imam prizadet izdelek?
  • A: Prosimo, sledite korakom, navedenim v naših vodičih. Za več informacij obiščite www.grundfos.com/XYZ.

11.  

  • Q: Kdo lahko pomaga v primeru negotovosti in če je potrebnih več informacij?
  • A: Pojdite na lokalno spletno mesto Grundfos (ali pojdite na Grundfos.com in poiščite državo za izbiro države) in si oglejte informacije pod "varnostno opozorilo". Obrnite se na Grundfos ali Grundfosov partner, da vam bo črpalka prenovila ali zamenjala, ko je na zalogi.

12.

  • Q: Kdo bo plačal popravilo?
  • A: Grundfos bo kril vse stroške v povezavi z zamenjavo kabla ali zamenjavo prizadetega izdelka.

13.

  • Q: Imam črpalko UNILIFT AP12, AP35 ali AP50 s plovnim stikalom. Ali ga je treba tudi zamenjati?
  • A: Da, vsi kabli morajo biti zamenjani.

 

 

 

Prenesi navodila za identifikacijo prizadetih izdelkov 

Prenesi