Üstün Kalite ve Verimli İş Birliği için Veri Merkezini Güçlendiriyoruz

Dijital çağda bilgi işlem gücü, ekonomik kalkınmanın temel itici gücü haline geldi. "Doğunun Verileri ve Batının Bilişim" stratejisiyle Henan, "Bilgi İşlem Şehri"nin gelişimini aktif olarak destekliyor. Henan'daki büyük ölçekli akıllı veri merkezi, ultra büyük ölçekli bilgi işlem gücündeki darboğazların üstesinden gelmek için A seviye standartlarda inşa ediliyor. Bu merkez, Sarı Nehir Havzası'nda ulusal stratejilerin uygulanmasına kritik destek sağlıyor ve çeşitli ekonomik ve sosyal sektörlerde dijital dönüşümü daha da hızlandırıyor.

Yüksek Standartlar Altında Çok Boyutlu Zorluklar

Akıllı bir veri merkezleri bir gecede inşa edilmiyor. Klasik tek pompalardan entegre hidrolik modüllü sistemlere geçiş, sıfırdan bire çığır açan bir geçiş ifade ediyor. Bu süreç yalnızca kurulum prosedürlerinin basitleştirilmesini ve enerji verimliliği, güvenilirlik ve düşük gürültü gibi katı çok boyutlu taleplerin karşılanmasını gerektirmekle kalmıyor, aynı zamanda sistemin verimli ve istikrarlı çalışmasını sağlamak için gelişmiş uzaktan hata ayıklama ve gerçek zamanlı izleme de gerektiriyor.

En göz korkutucu zorluk süreydi; sipariş verme aşamasından sahaya teslimata kadar yalnızca 40 günlük teslim süresi ile proje, tedarik zinciri, üretim ve lojistik konusunda benzeri görülmemiş taleplerle karşı karşıya kaldı. Bu, hem hız hem de yüksek doğruluk testinin yanı sıra ekibin uyum ve uygulama yeteneklerinin kapsamlı bir değerlendirmesiydi.

Grundfos'un Yaklaşımı: Verimli Koordinasyon ve Yüksek Doğrulukta Uygulama

1. Yeni bir Tasarım, İnşaat ve İşletme Yaklaşımı

Hızlı "Tek Noktadan" Hizmet Uygulaması
Hazır yapı modelini benimseyerek temel bileşenler sızdırmaz bir muhafazaya entegre ediliyor ve uygulama süresini %40’a varan oranda azaltıyor.

Özel Tasarım ve Sıkı Fabrika Çıkışı Denetimi
BIM için optimize edilmiş tasarım
ile katı testler ve fabrika çıkışı devreye alma süreçleriyle birlikte sistemin verimliliği ve güvenilirliği sağlanıyor.

Akıllı Optimizasyon ve Yönetim
GiS (Grundfos iSOLUTIONS Suite) akıllı izleme sistemi sayesinde, akıllı işletme ve bakım çözümleriyle birlikte otomatik enerji verimliliği optimizasyonu sağlanıyor.

Zorlu İnşaat Takvimlerine Uyduk
Özel takip mekanizmasını sorunsuz bir şekilde entegre ederek ve uygulayarak yalın iş birliğiyle 40 gün içinde teslimat sağladık.

Uygulama sırasında iki takım Grundfos "Akıllı Soğutma" hazır hidrolik modül sistemi fabrikada önceden kuruldu ve akıllı veri merkezinin sıcak ve soğuk su sirkülasyonu ve su artıma için verimli ve güvenilir bir çözüm sağlandı.

Dağıtım sistemi modülü, IE5 akıllı VFD pompaları ve gelişmiş pompa kontrol sistemi ile donatılmış, yüksek verimli bir pompa kızağı olan Grundfos DELTA üzerine inşa edildi. Akıllı verimlilik optimizasyon algoritmasıyla birleştiğinde bu sistem, çalışma koşullarını gerçek zamanlı ve dinamik olarak ayarlayarak pompa ünitesinin sürekli olarak optimum performans aralığında çalışmasını sağlıyor.

Ayrıca su arıtma modülü, kireç oluşumunu, sistem korozyonunu ve kirletici birikmesini etkili bir şekilde önlemek için yumuşak su işleme, hassas dozajlama ve çok aşamalı filtrelemeyi birleştirerek tüm sistem için temel "sağlık koruması" sağlıyor. Bu iki modülün kusursuz entegrasyonu yalnızca genel sistem verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ekipmanın ömrünü uzatarak uzun vadeli istikrarlı ve güvenilir bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

2. Departmanlar Arası İş Birliği ve Derinlemesine Teknik Entegrasyon

Grundfos, projenin başlangıcında, projenin karmaşık teknik gereksinimlerini karşılamak için ekipman seçimi ve sistem entegrasyonu gibi temel konuları kapsayan çok sayıda departmanlar arası teknik toplantılar düzenledi. Bilimsel hesaplamalar yoluyla nihai çözüm, yüksek verimlilik performansını pazarda rekabet edebilirlik ile dengeleyerek müşterinin beğenisini kazandı.

Projenin uygulaması sırasında mühendisler, iklimlendirme markası eşleştirmesinden valf malzemesi seçimine, pompa yapısı tasarımından kızak modülü boyutu optimizasyonuna kadar her ayrıntıyı dikkatle geliştirdiler. Son ortak devreye alma aşamasında teknik personel, sistem çalışma parametrelerini hassas bir şekilde ayarlayarak verimli sıcak ve soğuk su sirkülasyonunu başarıyla sağladı.

3. Uçtan Uca Güvence Sağlayan Hassas Koordinasyon

Grundfos, fabrika mühendisleriyle yakın iş birliği yaparak, kurulum ve devreye alma işlemleriyle derinlemesine ilgilenerek hassas doğrulukta uygulama sağladı. Bu arada, genel yüklenici ile verimli koordinasyon, sahadaki sorunların hızlı bir şekilde çözülmesini ve modüler bileşenlerin doğru kurulumunu sağladı. Özel bir proje ekibi tarafından gerçek zamanlı izleme, sorunsuz üretim ve tedarik zinciri operasyonlarını güvence altına aldı. Ayrıca, hazır montaj tekniklerinin benimsenmesi inşaat süresini önemli ölçüde kısaltarak yüksek kaliteli ve verimli proje teslimini garanti etti.

"Gerçek dünya uygulamalarında Grundfos'un 'Akıllı Soğutma' hazır hidrolik modül sistemi, düşük gürültü ve düşük titreşim özellikleriyle öne çıkıyor ve veri merkezi için en uygun çalışma ortamını ortaya çıkarıyor. Üstün işçiliği ve uygun kurulumu, inşaat süresini büyük ölçüde azaltarak projenin verimli bir şekilde yürütülmesine güçlü destek sağladı."

"Doğunun Verileri ve Batının Bilişimi" stratejisinin ışığında yürütülen bu proje, yalnızca yüksek yoğunluklu bilgi işlem ve teknik darboğazların üstesinden gelmekle kalmadı, aynı zamanda Grundfos'un hassas koordinasyon ve yenilikçi çözümlerle karmaşık zorlukların üstesinden gelme becerisini de ortaya koydu. Projenin başarılı bir şekilde teslimi, dijital ekonomik kalkınmada ileriye doğru atılmış önemli bir adım oluşturuyor ve gelecekteki akıllı veri merkezlerine verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir teknolojik yol sağlıyor.

İlgili ürünler

Bu konuyla ilgili Grundfos ürünlerini bulun.

Diğer ilgili vakalar

Grundfos çözümünden faydalanan müşterilerin ilgili hikâyelerini inceleyin.

İlgili uygulamalar

Bu konuyla ilgili Grundfos uygulamalarını bulun.