Referans Örneği

Enerji kontrolü, enerji verimliliğinde önemli artış potansiyelini ortaya koyuyor

İtalyan sağlık kliniği, Grundfos Gelişmiş Enerji Kontrolü ile enerji tüketimini azalttı

Özelleştirilmiş OpEx çözümüyle Grundfos İtalya, müşteriye uçtan uca bir proje teklif etti; uzmanlaşmış bir sağlık merkezi olan Policlinico di Monza, yükseltme sayesinde tasarruf edilen parayla yeni pompaların ve hizmetlerin ücretini ödeyebildi.

Yönetici özeti

Özelleştirilmiş OpEx çözümüyle Grundfos İtalya, uzmanlaşmış sağlık merkezi Policlinico di Monza'ya enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olacak uçtan uca bir proje teklif etti. Grundfos Gelişmiş Enerji Kontrolü, enerji verimliliğini artırmak için büyük bir potansiyel olduğunu hızla ortaya koydu ve kurulumdan sadece bir yıl sonra müşteri, yükseltme sayesinde tasarruf edilen parayla yeni pompaların ve hizmetlerin ödemesini yapabiliyor. Yıllık 31.619* Euro’yu bulan önemli enerji tasarrufu nedeniyle müşteri diğer kliniklerde de yükseltme yapmayı düşünüyor.

Durum

Policlinico di Monza, kuzey İtalya'da, Milano yakınlarında, son derece uzmanlaşmış özel bir sağlık merkezi. İtalya ve Romanya'da 22 klinikten oluşan bir sağlık grubunun parçası ve geniş kapsamlı kişiye özel sağlık hizmetleri sunuyor.

Son teknolojiyle donatılmış hastane, IE2 motorlu yüksek tüketimli pompalar ve VFD kullanılmaması nedeniyle aşırı enerji tüketiyordu. Müşteriye sunulan satış sonrası hizmetleri kapsamında Grundfos İtalya klinikte inceleme yaparak, ne tür enerji optimizasyon hizmetleri ve OpEx çözümleri sunulabileceğini görüştü.

Grundfos'u seçmemizin nedeni yükseltme sırasında bütçemizin çok az olmasıydı ve bu çözüm, sıfır bütçe (OpEx) gerektiren, sıfır riskli tek çözümdü, bu yüzden bu çözümün sadece olumlu yönleri olduğunu gördük.
Policlinico di Monza SPA Teknik Müdürü Enrico Chiozzi

Çözüm

İncelemenin ardından Grundfos klinikte kurulu 19 pompadan mevcut pompa verilerini ve çalışma saatlerini toplayarak enerji kontrolü yaptı. Enerji kontrolü, pompa sistemindeki verimlilik artışı potansiyelini belirlemeye yardımcı olan, mevcut pompa performansının ayrıntılı bir analizidir. Enerji kontrolü, sistemdeki üç ana devrenin toplam enerji tüketiminin %55'ini oluşturduğunu ve verimlilik artışı için en umut verici potansiyelin burada olduğunu ortaya koydu.

Müşteriye daha fazla veri sağlamak ve bilinçli karar verme için daha iyi bir temel sunmak amacıyla Grundfos İtalya, bir hafta boyunca kliniğin tüm enerji tüketimini izleyen Gelişmiş Enerji Kontrolü yapmayı önerdi. Tam yük profilini ortaya çıkarmak için sensörlerin kullanımı, enerji optimizasyonunun enerji tüketimini ne kadar azaltacağını daha doğru tahmin etmeye yardımcı oldu.

İzleme süresinin sonunda, Grundfos uzman ekibinin ne yapılması gerektiği çok açıktı. Mevcut pompaların yerine yeni TPE3 pompalar ve NBE pompaların kurulmasını önerdiler.

Umut vadeden verimlilik artışı potansiyeline ikna olan Policlinico di Monza, pompalar, kurulum, devreye alma, bakım sözleşmesi ve yedek parçaları kapsayan özel Enerji Optimizasyon Hizmetleri paketini ve OpEx çözümünü tercih etti. Müşteriye tam bir huzur sunan bir paket anlaşmaydı.

Policlinico di Monza'daki TPE3 pompalar

Policlinico di Monza'daki NBE pompalar

Sonuç

Yeni ve yüksek enerji verimli pompalar kurulup devreye alındıktan bir yıl sonra, Grundfos sahadan yeni enerji tüketimi verileri toplamak için Policlinico di Monza kliniğine geri döndü.

Grundfos Raporu, bir yıl önceki ilk Gelişmiş Enerji Kontrolü'ne dayanarak enerji optimizasyonuna bağlı olarak enerji tüketiminin yaklaşık 123.000 kWh azalacağını hesaplamıştı ancak enerji tüketimi sahada tekrar ölçüldüğünde gerçek verimlilik artışının daha da büyük olduğu ortaya çıktı. Grundfos ölçümlerine göre yıllık 126.000 kWh* verimlilik artışı sağlandı. Bu, yıllık %49* enerji tasarrufu ve klinik için son derece önemli bir rakam olan 31.619* Euro kazanım anlamına geliyor.

Aslında klinik, yükseltmeden elde edilen parayla tüm yeni pompaların, enerji optimizasyonlarının ve servislerin maliyetini karşılayabiliyor. Bu mümkün çünkü pompanın kullanım ömrü maliyetinin %95'i enerji tüketimi, servis ve bakımla ilgili (sadece %5'i pompanın satın alma fiyatıyla bağlantılı). Sadece 2,85 yıl sonra* yatırım kendini ödemiş olacak ve bu nedenle piyasadaki en verimli pompalara yatırım yapmak mantıklı duruyor.

Ancak pompaları yükseltmenin başka faydaları da olabilir. Daha çevreci ve daha enerji verimli pompa çözümlerine yatırım yapmaya karar vererek Policlinico di Monza karbon emisyonlarını yılda 41,23 ton azalttı*. İtalyan sağlık merkezinde elde edilen olağanüstü verimlilik artışları nedeniyle müşteri olası yeni bir projeyi değerlendirmeye başladı.

*Kaynak: Enerji verimliliği hesaplamaları, Grundfos tarafından 20 Eylül 2022'de hazırlanan Enerji Kontrol Raporu'ndan alınmıştır.

Bu çözümle, pompa sistemlerimizin enerji tüketimini yaklaşık %49 oranında azaltmayı başardık; bu da yılda yaklaşık 126.000 kilowatt tüketimi azaltmak anlamına geliyor. Şu anda benzer sonuçlar görmeyi umarak verimlilik artışı açısından çok daha büyük potansiyele sahip iki hastaneyi daha değerlendiriyoruz.
Policlinico di Monza SPA Teknik Müdürü Enrico Chiozzi

Grundfos’un sunduğu çözüm:

Grundfos, pompalar, kurulum, devreye alma, bakım anlaşması ve yedek parçalar dahil olmak üzere Enerji Optimizasyon Hizmetleri ve OpEx çözümüyle uçtan uca bir proje sağladı.

NBE pompanın kontrolü

Yeni pompalar şunlardan oluşuyor:

2 TPE3 D 80-120
3 TPE3 D 50-150
2 TPE3 D 65-150
3 TPE3 D 40-120
2 NBE 100-200/178
2 NBE 150-200/218-208 2 NBE 80-160/161 

Diğer ilgili vakalar

Grundfos çözümünden faydalanan müşterilerin ilgili hikâyelerini inceleyin.

İlgili uygulamalar

Bu konuyla ilgili Grundfos uygulamalarını bulun.

İlgili ürünler

Bu konuyla ilgili Grundfos ürünlerini bulun.