Referans Örneği
APAC'daki Hilton Oteli'nde enerji tüketiminde %36 azalma
Tayland'da bulunan 32 yıllık bir sahil tesisi olan Hilton Hua Hin, bina verimliliğini genel olarak iyileştirmenin yollarını arıyordu. Soğutma grubu pompaları eskimeye başladığı ve optimizasyon ya da kontrol olmadan manuel olarak çalıştırıldığı için yükseltme yapmayı düşünmenin zamanı gelmişti.
Programımız, otellere herhangi bir finansal yatırım yapmadan enerjinin etkin kullanımı fırsatı sunuyor.
Durum
Hilton'un kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) anlayışı kapsamındaki 'Amaçlı seyahat' programı, dünya çapında sorumlu seyahat ve turizmi teşvik etmeyi amaçlıyor. Otel yönetim ekibi özellikle daha sürdürülebilir bir operasyona geçmeye yardımcı olacak projelerle ilgileniyordu. "İşimizin başarısı, sürdürülebilir bir şekilde çalışabilmemize ve büyüyebilmemize bağlı, CO2 emisyonlarımızı daha da azaltmamız kritik öneme sahip ve bu noktada Grundfos devreye girdi. Bize Enerji Kazanımları Programını sundular ve sıfır otel yatırımı ile CO2 emisyonlarımızı azaltırken işletme maliyetinden tasarruf edebileceğimizi gösterdiler.' - Hilton Hua Hin.B10 Genel Müdürü Philippos Arghirides
CBS İş Geliştirme Müdürü Lewis Brown, Hilton Hua Hin Yönetim Ekibiyle Birlikte
Çözüm
Hidrolik ölçümlerle kapsamlı bir sistem etüdü gerçekleştirdikten sonra, mevcut soğutma grubu ve kondenser pompalarını değiştirerek ve birkaç kontrol mantığı ekleyerek enerji tüketimini azaltma fırsatı olduğunu tespit ettik. Grundfos, Enerji Kazanımları programımız çerçevesinde pompaları yükseltmeyi teklif etti. ''Programımız otellere herhangi bir finansal yatırım yapmadan enerjinin etkin kullanımı fırsatını sunuyor. Anahtar teslim çözüm, paylaşılan verimlilik dönemi boyunca bizim tarafımızdan finanse ediliyor, uygulanıyor ve sürdürülüyor,'' dedi CBS İş Geliştirme Müdürü Lewis Brown. Yükseltme, 4 soğutma grubu pompası, 2 değişken hızlı sürücü (CUE) ve kontrol mantığını kapsıyordu. Hilton Hua Hin Genel Müdürü Philippos Arghirides: "Bize sunulan sıfır yatırım çözümü çok cazipti ve yüksek verimli pompaların ve kontrollerin kurulmasıyla mümkün oldu," dedi.
Grundfos CUE, uygulama boyutu ve alanından bağımsız olarak, entegre sürücüsü olmayan herhangi bir Grundfos pompanın etkin devir kontrolünü sağlayan bir değişken frekanslı sürücüdür. Grundfos CUE, Grundfos iSOLUTIONS'un ayrılmaz bir parçasıdır.
Sonuç
Yeni kurulan pompalar, %36 enerji tasarrufu sağlıyor ve bu da yaklaşık 120.000 kg CO2 azaltımı anlamına geliyor. Sistem artık tamamen optimize edilmiş durumda ve sensörlü değişken hızlı sürücüler sayesinde binadaki yük değişikliklerine yanıt veriyor. Hilton Hua Hin Genel Müdürü Philippos Arghirides: "Grundfos ile yaptığımız bu iş ortaklığı sayesinde pompalarımızı ve kontrol sistemlerimizi yükselttik ve önemli ölçüde enerji tasarrufu sağladık," dedi.
Grundfos’un Sunduğu Çözüm:
4x LS Pompa, 2x CUE, DP verici, Online izleme platformu ve 5 yıllık bakım sözleşmesi.