Caso

Grundfos Connect Asset Monitor ayuda a reducir la huella medioambiental y los gastos operativos en la Finlandia rural

Cooperativa de agua Kannonsaha-Vihtaperä

Superficie: 550 km2

Densidad demográfica: 2,4 personas/km2 (Promedio de Finlandia: 18,3 personas/km2)

Longitud de la red: 22 km

Estaciones de bombeo: 11

En la zona rural de Kannonkoski, en la región central de Finlandia, se encuentran once estaciones de bombeo que conforman la cooperativa de agua Kannonsaha-Vihtaperä. En esta área poco poblada, las distancias son largas y el trabajo in situ puede resultar incómodo y caro. En el marco de una actualización de los armarios eléctricos de las estaciones de bombeo, la cooperativa de agua Kannonsaha-Vihtaperä, conectó todas sus estaciones a Grundfos Connect Asset Monitor, lo que les ha ayudado a reducir los costes de mantenimiento, los desbordamientos y su impacto medioambiental.

Modernización de una red rural de aguas residuales

Cuando la cooperativa de agua Kannonsaha-Vihtaperä se puso en contacto con Grundfos, los armarios eléctricos instalados en sus estaciones de bombeo tenían más de 10 años de antigüedad. Además de estar deteriorados, estaban obsoletos y no contaban con las funcionalidades necesarias para mantener el nivel de eficiencia y fiabilidad que se espera de una red de aguas residuales moderna. La cooperativa de agua Kannonsaha-Vihtaperä se puso en contacto con Grundfos en busca de una nueva solución que satisficiera sus requisitos de funcionamiento automático, monitorización y control remotos, y alertas y notificaciones automáticas.

Datos en tiempo real y alertas automáticas

Grundfos presentó una propuesta para sustituir todos los armarios eléctricos de las estaciones de bombeo de la red, equipándolas con sensores totalmente nuevos, un interruptor de nivel de reserva y, además, un Dedicated Control de Grundfos. El sistema de control de bombeo brinda, entre otras cosas, una medición de la corriente específica de la bomba, protección contra sobretensiones y monitorización de fase. Luego, el Dedicated Control de Grundfos se conectó a Grundfos Connect Asset Monitor para disfrutar de monitorización y control remotos.

 

Para asegurarse de que la nueva solución de Grundfos se adaptaba a las necesidades y requisitos de la cooperativa de agua Kannonsaha-Vihtaperä, los armarios eléctricos fueron diseñados y fabricados por un socio local de Grundfos en Finlandia en estrecha colaboración con la cooperativa de agua Kannonsaha-Vihtaperä. Antes de su envío, los armarios se sometieron a prueba en la fábrica junto con la conexión de la monitorización remota, y el Dedicated control de Grundfos se parametrizó previamente de acuerdo con las estaciones de bombeo. Todo esto facilitó un proceso de instalación sin problemas.

Después, los armarios eléctricos de la red de bombeo se cambiaron uno a uno y cada armario se conectó al instante a Grundfos Connect Asset Monitor tras la instalación. Esto permitió que empezaran a acumularse datos en el sistema y las alertas automáticas estuvieran activadas desde el momento en el que se instalaba un nuevo armario.

La monitorización remota está reduciendo los desbordamientos

Desde la actualización, la cooperativa de agua Kannonsaha-Vihtaperä ha notado una gran reducción del riesgo de desbordamientos en sus estaciones de bombeo gracias a su nueva capacidad para monitorizar sus equipos de forma remota.

“Solía preocuparme mucho por los desbordamientos y el daño que pueden causar a nuestras estaciones de bombeo y el entorno natural. Pero, desde que actualizamos a nuestro nuevo sistema Grundfos con Grundfos Connect Asset Monitor, hemos reducido de manera considerable la cantidad de desbordamientos y ni uno solo de ellos ha ido a parar a la naturaleza”, explica Kari Piispanen, Housing Manager de la cooperativa de agua.

Incluso se ha podido reducir la necesidad de personal de guardia y mantener las tareas de servicio y mantenimiento dentro del horario laboral habitual. Gracias a otras características del Dedicated control de Grundfos, como el vaciado diario que permite eliminar la espuma, también se ha mejorado la limpieza del tanque de las estaciones de bombeo. Esto reduce la necesidad de limpiar el tanque y eliminar las partículas sólidas con camiones de aspiración, lo que se traduce en menores costes de mantenimiento.

Además, con los datos de Grundfos Connect Asset Monitor, la cooperativa de agua Kannonsaha-Vihtaperä puede identificar los cambios necesarios en cada una de las estaciones de bombeo para evitar problemas futuros. Esta información se utiliza ahora para planificar de forma proactiva futuras inspecciones y tareas de mantenimiento.

Grundfos Connect Asset Monitor

Grundfos Connect Asset Monitor es una alternativa sencilla y rentable a las soluciones SCADA. A través de una plataforma online, Grundfos Connect Asset Monitor te permite monitoriza y controlar de forma remota tus instalaciones hídricas en cualquier momento y lugar. Solo necesitas un dispositivo con acceso a Internet. Las alertas automáticas (incluidas las alarmas y advertencias) te permiten actuar con rapidez y de forma proactiva cuando se produce un problema, lo que minimiza las paradas por avería, reduce los gastos operativos y aumenta la eficiencia.

La cooperativa de agua Kannonsaha-Vihtaperä está tan satisfecha con su nueva solución que la está ampliando con una función de bloqueo entre las estaciones de bombeo que permitirá que cada una de las estaciones de bombeo de la cadena bloquee automáticamente la estación situada por encima de ellas para evitar el sobrellenado.

“Estamos muy contentos con nuestros nuevos armarios eléctricos y, en especial, con Grundfos Connect Asset Monitor. Ha aumentado la eficiencia operativa de nuestras estaciones de bombeo y nos ha dado tranquilidad”,  afirma Kari Piispanen.

Productos relacionados

Encuentre productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentre aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.

Otros casos relacionados

Lea historias relacionadas de clientes que también se han beneficiado de una solución Grundfos.