Caso

Solución de monitorización remota y control sin complicaciones con Grundfos Connect Asset Monitor

Cómo las soluciones digitales Grundfos han mejorado la eficiencia y las operaciones cotidianas en Peachtree City WASA.

Grundfos no solo suministra bombas de calidad, sino que su sistema de monitorización remota ha cambiado por completo las reglas del juego
Jonathan King, Técnico senior de mantenimiento para redes de saneamiento y abastecimiento en Peachtree

Jonathan King, Técnico senior de mantenimiento para redes de saneamiento y abastecimiento en Peachtree, forma parte de un equipo que presta un servicio seguro y fiable de gestión de aguas residuales a más de 35.000 clientes en edificios residenciales, industriales y comerciales de esta pequeña comunidad de Georgia. “El tratamiento seguro y responsable de las aguas residuales es una parte indispensable de la vida cotidiana”, explica King sobre la importancia de su labor, que conlleva cierto trabajo en la sombra, como evitar vertidos o desbordamientos al transportar el agua de forma segura a la planta de tratamiento de aguas residuales. “El transporte y tratamiento de las aguas negras es más importante que la energía. En general, podemos sobrevivir sin electricidad, pero estaríamos expuestos a graves riesgos para la salud sin una gestión adecuada de las aguas negras”.

Peachtree City Water & Sewerage Authority gestiona más de 320 km de tuberías con 38 estaciones de bombeo. Su misión es garantizar la captación, el transporte y el tratamiento de las aguas residuales de manera segura y asequible para sus clientes residenciales, industriales y comerciales. Se fundó en 1987 y empezó a funcionar como empresa de servicios de alcantarillado independiente una década después, en 1997.

King se esfuerza por encontrar los equipos y herramientas digitales adecuados para que su personal pueda realizar sus labores con seguridad y eficiencia. King afirma que depende en gran medida de la asociación que mantienen con Grundfos y su distribuidor local, Goforth Williamson INC. (GWI), para proporcionar bombas fiables, controles, servicio y una plataforma digital que mantenga sus sistemas funcionando a la perfección. La actualización a Grundfos Connect Asset Monitor ha cambiado completamente la forma de trabajar del equipo de Peachtree City para mejor. Gracias a las funciones de monitorización y control permanentes, el personal puede acabar su jornada sabiendo que sus estaciones de bombeo están protegidas y que recibirán un aviso si requieren atención.

“Grundfos no solo suministra bombas de calidad, sino que su sistema de monitorización remota ha cambiado por completo las reglas del juego”, afirma King. “Nuestro anterior sistema SCADA no era tan fácil de usar ni ofrecía tanta información y visibilidad. Era muy básico. No sabíamos exactamente qué iba mal cuando recibíamos una notificación de alarma y era difícil acceder al sistema”.

Una solución digital sencilla y rentable

Grundfos Connect Asset Monitor es una alternativa sencilla y rentable a las soluciones SCADA. Al ofrecer al cliente la posibilidad de monitorizar y controlar a distancia sus equipos mediante una plataforma online, la solución digital contribuye a reducir los costes de funcionamiento. Las notificaciones automáticas permiten al cliente actuar de forma rápida y con iniciativa cuando surgen problemas, lo que minimiza las paradas por avería.

Peachtree City buscaba un sistema accesible con información detallada y se puso en contacto con GWI en busca de una solución mejor. Su actual solución Grundfos les permite monitorizar y gestionar sus sistemas de bombeo desde cualquier parte del mundo. El sistema es ideal para monitorizar una amplia gama de aplicaciones de bombeo, desde sistemas de aumento de presión hasta bombas instaladas en estaciones de bombeo sanitarias, y se integra fácilmente en el equipo que se desee usar, sin importar la marca. 

Las alarmas automáticas notifican inmediatamente a los operarios los sucesos críticos a través de un dispositivo móvil o PC, y solo se necesita un navegador web y conexión a Internet para acceder a los datos de la bomba en tiempo real. King señala que ofrece muchas más ventajas, entre ellas:

  • Ya no se necesita monitorización 24/7 en las instalaciones.
  • La carga de trabajo del operario de guardia es menor.
  • El proceso de instalación es fluido y sencillo, y no genera preocupaciones.
  • Aprender a usar el sistema digital Grundfos es mucho más fácil en comparación con el anterior sistema SCADA gracias a sus funciones de navegación de fácil uso.

Afirma que la plataforma de Grundfos se ha convertido en una parte importante del programa de formación de Peachtree para nuevos empleados. Ahora pueden conceder varios niveles de acceso (solo vista, operario o administrador) a los usuarios en función de su nivel de conocimientos y, una vez que están totalmente formados, obtienen acceso total al control remoto de las bombas. Grundfos sigue actualizando y mejorando su sistema basándose en los avances tecnológicos y la evolución que experimentan las necesidades de los clientes. Asset Monitor proporciona más seguridad, mayor rapidez de transmisión de datos, mayor resolución de datos y una interfaz de fácil uso.

Productos relacionados

Encuentre productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentre aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.

Otros casos relacionados

Lea historias relacionadas de clientes que también se han beneficiado de una solución Grundfos.