Pero... ¿Sabías que podés encontrar la Tecnología Inverter en las bombas de agua Grundfos?
Tal como en SCALA2, CMBE y CMBE Twin.
Conocé los principales beneficios

Menos consumo energético

Ya que el motor actúa a la velocidad óptima según la demanda de agua (presión y caudal)

Ahorros en tu factura de luz

Ya que consume solo lo que se necesita

Cuidado del medio ambiente

Al reducir el consumo energético

Mayor Durabilidad

El funcionamiento más suave y continuo reduce el desgaste del motor, prolongando la vida útil de la bomba.

Presión Constante

Mantiene una presión de agua constante, lo que es especialmente útil en sistemas de riego y suministro de agua doméstica, brindando un mayor confort en el hogar

Operación Silenciosa

La regulación de la velocidad del motor también contribuye a un funcionamiento más silencioso

Conocé los equipos con Tecnología Inverter