Remplacement de pompe avec l'application Grundfos GO
Apprenez à utiliser la fonction « Remplacer circulateur » de l’application Grundfos GO pour remplacer rapidement et avec précision les circulateurs intégrés par l’ALPHA1 GO et l’ALPHA2 GO.
AVERTISSEMENT : La fonctionnalité « GO Replace » mentionnée dans cette vidéo a été renommée « Remplacer circulateur » dans la version actuelle de l’application Grundfos GO.
Dans ce module, vous allez apprendre à utiliser l’application Grundfos GO pour remplacer des circulateurs intégrés par l’ALPHA1 GO et l’ALPHA2 GO.
L’application Grundfos GO est une boîte à outils numériques qui vous aide à travailler plus efficacement avec les produits électroniques intelligents Grundfos. Elle combine des outils professionnels qui facilitent l’installation, la mise en service, le contrôle et l’entretien de nombreuses installations de pompage.
Dans l’application Grundfos GO, GO Replace est l’outil qui vous aidera pour remplacer des circulateurs intégrés par l’ALPHA1 GO et l’ALPHA2 GO. Téléchargez d’abord l’application Grundfos GO depuis l’App Store d’Apple ou Google Play. Sinon, scannez le QR code sur l’avant de l’ALPHA1 GO ou ALPHA2 GO qui vous redirigera vers l’App Store pour télécharger l’appli Grundfos GO. Ouvrez l’application sur votre appareil et accédez à l’onglet « Produits ». Appuyez sur « GO Replace pour les circulateurs » pour lancer le processus de remplacement.
Il est également recommandé d’ajouter GO Replace à 'Vos outils' dans l’onglet Vue d’ensemble pour y accéder facilement. Pour l’ALPHA2 GO, le processus de remplacement est aussi accessible via l’option Configuration guidée dans l’application après la connexion à la pompe ou au circulateur.
Une fois que vous êtes dans l’outil GO Replace, vous serez invité à saisir les détails du circulateur que vous remplacez. Pour les modèles Grundfos, scannez le numéro de produit avec l’appareil photo de l’appli. Le code produit se trouve sur le dessus ou les côtés du circulateur et sur la plaque moteur selon le modèle avec lequel vous travaillez. Ou saisissez le code produit manuellement.
Trouvez les circulateurs d’autres marques que Grundfos en saisissant la marque et leur nom. Si vous utilisez un ALPHA2 GO pour remplacer des modèles Grundfos UPM3 ou UPM4, scannez les données sur la face avant du circulateur avec l’appareil photo de l’appli. Une fois que vous avez renseigné le produit que vous remplacez, le guide variera selon si l’application suggère un ALPHA1 GO ou un ALPHA2 GO en guise de remplacement. L’ALPHA2 GO se connectera directement avec l’application Grundfos GO et vous guidera à travers les étapes pour répliquer automatiquement la configuration de l’ancien circulateur.
Dans les cas où les anciens Grundfos UPM3 et UPM4 sont contrôlés de l’extérieur, le câble de signal externe devra être connecté au port de signal externe sur l’ALPHA2 GO.
Pour répliquer un circulateur UPM3 ou UPM4 avec un ALPHA2 GO, l’application Grundfos GO aura besoin d’accéder au cloud. L’application n’a pas besoin de rester connectée à l’ALPHA2 GO lors du téléchargement des paramètres de configuration. Cela peut même être réalisé sans un signal réseau fort. Cependant, elle doit ensuite se reconnecter à l’ALPHA2 GO pour charger les paramètres dans le circulateur.
L’ALPHA1 GO fonctionne différemment, il ne se connecte pas directement à l’application. À la place, Grundfos GO fournira des instructions détaillées pour configurer le circulateur via son panneau de commande. Après avoir saisi les détails de l’ancien modèle dans GO Replace et identifié l’ALPHA1 GO installé, l’application affichera le numéro de courbe exact à utiliser. Pour la configurer, appuyez sur le bouton de sélection du panneau de commande du circulateur pendant 10 secondes pour accéder au mode avancé. Sélectionnez ensuite la courbe recommandée, attendez 10 secondes et la nouvelle courbe sera configurée. Si nécessaire, vous pourrez maintenant sélectionner la vitesse 1, 2 ou 3.
Voici comment GO Replace vous aide à configurer les remplacements ALPHA GO dans l’application Grundfos GO.