Comprendre la spécification LOD dans la modélisation des données du bâtiment

Comprendre la définition du niveau de développement (Level of Development, LOD), les caractéristiques des niveaux de  LOD et ce que chacun d'entre eux signifie pour un projet BIM.

Dans ce module, nous aborderons la spécification du niveau de développement (LOD), les caractéristiques des niveaux de LOD, et ce que chacun d'entre eux signifie pour un projet BIM. C’est parti !

En matière de BIM, il y a beaucoup de termes à comprendre. L'un d'entre eux est le niveau de développement. Bien qu'il s'agisse d'un terme courant dans le secteur, une certaine confusion subsiste quant à la définition du LOD. Regardons de plus près de quoi il s’agit. 

La spécification LOD est une référence qui permet aux parties prenantes de définir clairement le contenu et la fiabilité du BIM tout au long des processus de conception et de construction.

L'interprétation correcte du LOD est un défi pour l'industrie. Il est parfois confondu à tort avec le niveau de détail, qui fait, lui, référence à la quantité de détails visuels inclus dans un objet. Le niveau de développement (LOD) met en avant le degré de précision et de développement de la géométrie d'un objet ainsi que des données qui l'accompagnent.

Il existe six niveaux de LOD pour illustrer les caractéristiques des éléments d’un modèle. Pour chaque niveau, le degré de précision diffère afin que les parties prenantes puissent définir les usages possibles de leurs systèmes, tout en apportant une meilleure compréhension des fonctions et de la fiabilité du produit.

Examinons ces niveaux de plus près en prenant l'exemple du Grundfos MAGNA3. LOD 100.

Il s'agit du niveau le plus élémentaire, souvent utilisée dans les premières phases d'un projet. L'objet est représenté par un symbole ou une forme basique, et les informations sont peu nombreuses. Pour un MAGNA3, l'information serait la suivante : « Pompe 0,5 kW ». Les informations provenant des éléments LOD 100 correspondent à la première étape du projet.

LOD 200. Ici, les informations décrivant l'objet deviennent plus spécifiques mais ne correspondent toujours pas à la solution finale. Au LOD 200, un MAGNA3 indiquera « Circulateur 0,5 kW ». Bien que l'objet soit plus détaillé, le projet n'en est qu'à ses débuts.

LOD 300. À ce stade, l'objet est représenté comme un système spécifique, et les caractéristiques telles que la taille, la forme et l'orientation peuvent être mesurées directement à partir du modèle. On précise ici qu'il s'agit d'un MAGNA3 et non d'un simple circulateur, ce qui fournit une représentation détaillée sans être totalement définitive.

LOD 350. Tout comme le LOD 300, le LOD 350 fournit une représentation précise du produit final. Un numéro de produit spécifique est ajouté, ainsi que des données électriques et mécaniques.

LOD 400. Bien que similaire au LOD 350, le LOD 400 ajoute des informations supplémentaires. Quantité, taille, forme, emplacement et orientation peuvent tous être mesurés directement à partir du modèle. À ce stade, le MAGNA3 comprend toutes les données livrées, pas seulement les informations électriques et mécaniques. Certaines de ces données peuvent être ajoutées par d'autres parties prenantes, telles que les entrepreneurs.

LOD 500. Également appelé dossier d’ouvrage exécuté, le LOD 500 est un objet entièrement vérifié contenant toutes les informations nécessaires tout au long du cycle de vie du projet. Cela inclut l'emplacement exact, la garantie, les pièces associées, et des informations sur la maintenance.

Examinons maintenant les trois types de niveaux de rendu dans Autodesk Revit. 

Les trois niveaux de rendu sont grossier, moyen et fin. Bien qu'ils diffèrent visuellement, ils contiennent les mêmes données. Cela permet aux parties prenantes de travailler dans l'environnement de modélisation qui leur convient le mieux. Par exemple, si on préfère travailler sur un modèle dans un environnement en blocs, il convient d'utiliser le rendu grossier, tandis que le rendu fin permet d'obtenir plus de détails visuels.

Si toutes les données sont disponibles dans chaque niveau de LOD, les informations requises varient selon le rôle de la partie prenante, par exemple concepteur de système, entrepreneur ou opérateur. Il est donc important de préciser qui a besoin de quelles informations tout au long du cycle de vie du projet.

Récapitulons :

•La spécification LOD permet aux parties prenantes de définir le contenu et la fiabilité de la BIM pendant la conception et la construction.

•Le LOD concerne les informations disponibles, et pas seulement la représentation visuelle. 

•Différents niveaux de rendu permettent aux parties prenantes de travailler dans l'environnement de leur choix. Changer le niveau de rendu ne nécessite pas de modifier le LOD.

•Les niveaux de LOD déterminent et illustrent les caractéristiques des éléments du modèle, aidant ainsi les parties prenantes à comprendre les fonctions, la fiabilité, et l'utilisation prévue des objets.

Voilà pour notre aperçu de la spécification LOD, les caractéristiques des niveaux de LOD, et ce que chacun d'entre eux signifie pour un projet BIM.