Introduction aux data centers
Comprendre ce que sont les data centers, leur importance, les différents systèmes de classification dont ils relèvent et les considérations clés qui guident leur fonctionnement.
Dans ce module, nous allons définir ce qu’est un centre de données, ou data center. Vous aurez une compréhension claire de ce qui les caractérise, de leur fonction, de leur importance, des différents systèmes de classification auxquels ils appartiennent, et des principales considérations qui guident leur fonctionnement.
À l'ère du digital, les centres de données jouent un rôle crucial. En 2006, 2 milliards d’appareils intelligents faisaient partie de l’Internet des objets (IoT). En 2020, ce nombre a grimpé à 200 milliards. L’utilisation des données s’est tant répandue que presque chaque individu sur la planète en dépend. Alors que ces chiffres continuent de grimper, l’importance des centres de données devient de plus en plus évidente.
Qu’est-ce qu’un centre de données ? Un centre de données abrite de nombreux ordinateurs de haute performance, connus sous le nom de serveurs, et équipements de réseau. Cette configuration permet de réaliser des calculs efficaces et à grande échelle. Derrière nos appareils intelligents, les centres de données jouent un rôle crucial dans la gestion des tâches de traitement critiques, assurant un fonctionnement sans faille du service. Notre dépendance à l’égard des centres de données est profonde, et toute perturbation pourrait entraîner des problèmes importants.
Explorons les cinq différents types de centres de données et les services qu'ils offrent.
Hyperscale : Ces centres de données sont les plus grands, offrant des performances de premier ordre et une efficacité des ressources exceptionnelle. Ils fournissent des applications et des services robustes et évolutifs essentiels pour le cloud et le stockage de données volumineuses.
Colocation : Les centres de données en colocation offrent des installations partagées et un support pour que les entreprises puissent se connecter facilement à des logiciels en tant que service (Software as a Service - SaaS) ou à des plateformes en tant que service (Platform as a Service - PaaS), permettant une évolutivité rentable avec une complexité et des coûts minimaux. Leur échelle varie de la vente en gros au commerce de détail en fonction des besoins en espace des clients.
Entreprise : Ces centres de données sont généralement construits sur site pour répondre aux besoins de traitement et de stockage des données d'une organisation, en offrant un contrôle et une visibilité accrus. Les centres de données d'entreprise sont principalement utilisés par les grandes entreprises pour garantir la sécurité des données, la conformité et la continuité des activités.
Télécommunications : Ces centres de données nécessitent une connectivité élevée et jouent un rôle crucial dans la distribution de contenu, les services mobiles et les services cloud.
Edge : L'Edge computing (informatique en périphérie) consiste à effectuer le traitement informatique à l'emplacement physique de l'utilisateur ou de la source des données plutôt que dans un entrepôt de données centralisé ou dans le cloud. Les centres de données Edge gèrent des tâches telles que l'Internet des objets (IoT), la diffusion de contenu en continu, les véhicules autonomes, les drones, la réalité virtuelle (virtual reality - VR) et l'intelligence artificielle (artificial intelligence - AI). En raison de leur proximité avec le point d’utilisation, les installations Edge réduisent considérablement les délais pour les utilisateurs finaux.
Ce module explique ce que sont les centres de données et leur importance dans l’infrastructure numérique moderne d’aujourd’hui.