Le pompage distribué : une solution pour le refroidissement des centres de données

Découvrir comment le pompage distribué constitue une solution pour répondre aux besoins complexes de refroidissement des centres de données.

Dans ce module, nous allons explorer comment le pompage distribué constitue une bonne solution pour répondre aux exigences complexes de refroidissement des centres de données tout en surmontant efficacement les défis et les problèmes fréquemment rencontrés dans leurs activités. Tout d'abord, examinons les problèmes typiques d'un système de centre de données conventionnel.

Identification du circuit d’indice critique : Le circuit d'indice est le circuit avec la plus grande chute de pression. Les centres de données dépendent fortement d'un refroidissement efficace, il est donc essentiel d'identifier les défis potentiels au sein du système pour optimiser l'efficacité globale. Dans les systèmes de centres de données conventionnels, en particulier dans les conceptions complexes, identifier le circuit d'indice critique peut s'avérer difficile. En effet, de nombreux facteurs peuvent l'affecter, notamment la présence de vannes supplémentaires, de tuyaux coudés ou de serpentins avec des chutes de pression plus importantes que prévu. Cette complexité peut entraîner des difficultés dans le dépannage et l'optimisation du système pour un fonctionnement efficace.

Sélection des vannes : Choisir les vannes adéquates et s'assurer qu'elles possèdent une bonne capacité d'action peut s'avérer un processus fastidieux et chronophage. Il nécessite un examen minutieux de facteurs tels que les débits, les pertes de pression et la compatibilité avec la conception globale du système. Si une vanne ne dispose pas d'une capacité de régulation suffisante, elle peut entraîner une régulation incorrecte du débit, ce qui risque de compromettre l'efficacité du centre de données.

Processus de mise en service : Une mise en service correcte est cruciale pour atteindre l'efficacité opérationnelle souhaitée dans les systèmes de centres de données conventionnels. Il s'agit d'un processus long et complexe qui implique l'étalonnage des capteurs, le réglage des régulateurs et des tests complets du système. Sans un dispositif de mise en service complet, le système peut ne pas fonctionner de manière optimale, entraînant des défis opérationnels potentiels et une efficacité réduite dans le centre de données.

Flexibilité du système : Les systèmes de centres de données conventionnels sont moins flexibles lorsqu'il s'agit de s'adapter à de futures expansions ou à l'ajout de nouveaux équipements. L'introduction de nouveaux composants peut avoir un effet domino sur l'ensemble du système, nécessitant potentiellement des ajustements importants, une nouvelle conception, voire même rendant certains composants existants obsolètes. Ce manque d'adaptabilité signifie que les centres de données peuvent connaître des coûts et des complications accrus lors des mises à niveau du système. 

Le pompage distribué représente une avancée notable dans la technologie des centres de données car il répond à chacun des défis listés ci-avant. Sa conception découplée réduit la nécessité de déterminer le circuit d’indice critique dans les systèmes de refroidissement des centres de données. En minimisant les connexions entre les circuits, cette approche innovante permet un fonctionnement efficace du système sans qu'il soit nécessaire d'identifier un circuit d’indice critique spécifique. Il en résulte une flexibilité accrue et une gestion simplifiée des systèmes complexes de refroidissement des centres de données.

La sélection des vannes devient un processus rationalisé et efficace car le système remplace les vannes conventionnelles par des pompes à modulation intelligentes. L'étranglement d'une vanne dans un système conventionnel génère une contre-pression, ce qui contribue à augmenter le rendement énergétique (Power Usage Effectiveness - PUE). Le retrait des vannes réduit la pression requise dans le système, ce qui diminue les besoins en énergie et le PUE, augmentant ainsi l'efficacité du centre de données. Le remplacement des vannes par des pompes modulantes constitue également une solution positive pour le processus de mise en service, long et complexe.

L'étalonnage et le réglage fastidieux sont supprimés car le système peut automatiquement régler et optimiser la régulation de la température en fonction des conditions en temps réel.

Les pompes peuvent équilibrer les circuits primaire et secondaire, ce qui participe à l’optimisation de la consommation d’énergie et contribue à un Delta T mieux équilibré et contrôlé. Il en résulte une configuration automatisée et plus efficace.

La conception modulaire du pompage distribué permet au système de devenir plus flexible car les nouveaux équipements peuvent s'intégrer de manière harmonieuse dans le système existant sans perturber les composants en place. L'infrastructure du centre de données devient ainsi plus adaptable, plus évolutive et plus facile à gérer.
Le pompage distribué se distingue également par sa polyvalence : il s’adapte à la fois aux circuits primaires variables et aux circuits primaires constants/secondaires variables. Ainsi, les centres de données peuvent faire le choix du pompage distribué en toute confiance pour obtenir des performances optimales, quelle que soit la configuration spécifique du circuit utilisé.

Le pompage distribué est un changement de concept vers un pompage décentralisé, basé sur deux principes fondamentaux qui changent la façon dont le système fonctionne : Suppression des vannes de modulation inutiles, lorsque cela est possible. Et équilibrage du débit entre le côté primaire et le côté de la charge secondaire pour un réglage optimal du débit. Cette approche du refroidissement permet de relever les défis des systèmes traditionnels, d'optimiser l'infrastructure de refroidissement dans les centres de données et de positionner ces derniers de manière à améliorer l'efficacité, la flexibilité et l’adaptabilité future.