Économies d'énergie dans les centres de données grâce au pompage distribué
Explorer une étude de cas dans laquelle Grundfos a conçu plusieurs systèmes de pompage distribué pour un opérateur de centre de données afin de démontrer comment le système peut contribuer à des économies d'énergie significatives.
Dans ce module, nous allons explorer une étude de cas dans laquelle Grundfos a conçu plusieurs systèmes de pompage distribué pour un opérateur de centre de données afin de démontrer comment le système peut contribuer à des économies d'énergie significatives. Un opérateur de centre de données a demandé à Grundfos de l'aider à planifier un système de pompage distribué qui s'intégrerait dans les centres de données qu'il prévoyait de construire. Grundfos a pris la conception traditionnelle originale des centres de données et, à l’aide de son logiciel de modélisation, a produit une conception alternative utilisant le pompage distribué.
Jetons un coup d'œil aux centres de données. L'opérateur de centres de données prévoit de construire plusieurs centres de données de colocation de 2,2 mégawatts situés en Inde, au Moyen-Orient et en Afrique. Toutes les installations seront de conception similaire et contiendront des refroidisseurs, des unités CRAH, des murs de ventilation, et seront aménagées au fur et à mesure de l'occupation de l'espace par les clients. La conception initiale était un système d'eau réfrigérée primaire variable utilisant dix pompes N K 100-315 d’une puissance nominale de 30 kilowatts. Les centres de données avaient également besoin d'une redondance de N+2, ce qui signifie que les clients pouvaient s'attendre à un fonctionnement continu, même en cas de perturbation de certaines parties du système.
Cette redondance N+2 se traduit par huit pompes en fonctionnement, plus deux pompes redondantes, ce qui garantit la robustesse et la fiabilité du système. Le logiciel de modélisation du pompage distribué de Grundfos a suggéré une conception comprenant : 10 pompes primaires TPE 125-190/4 d’une puissance nominale de 11 kilowatts, assurant la redondance N+2. 66 pompes secondaires TPE allant de 0,55 kilowatt à 4 kilowatts commandées depuis les unités CRAH.
Ce système proposé a été conçu avec l'exigence de redondance N+2 demandée afin que les centres de données puissent maintenir leur certification de niveau Tier III. Grundfos a prévu que l'utilisation du pompage distribué dans le centre de données générerait des économies d'énergie significatives, représentant environ 50 % de l'énergie consommée par les pompes. Le système primaire variable aurait consommé environ 672 130 kilowattheures par an, tandis que le système de pompage distribué devrait réduire cette consommation à 392 904 kilowattheures par an.
Cela permettrait à l'opérateur de centre de données de réaliser une économie substantielle de 279 226 kilowattheures par an. Le plan prévoit la mise en service progressive des centres de données sur une période indéterminée, et la mise en œuvre du pompage distribué signifie que les centres de données seront en mesure de fonctionner avec une efficacité maximale à charge partielle.
Il n'est donc plus nécessaire de procéder à des opérations complexes d'équilibrage et de mise en service pour assurer le bon fonctionnement des centres de données à différentes charges. La flexibilité qu'offre le pompage distribué a été un facteur clé pour l'opérateur de centre de données et a fortement influencé la décision de l'adopter. Les centres de données n'ont pas encore été construits, mais l'opérateur a confirmé qu'ils seront construits en utilisant le système de pompage distribué proposé par Grundfos.
Des exemples concrets montrent qu'un système de pompage distribué contribue à des économies supplémentaires en améliorant l'efficacité énergétique globale d’un système d'eau réfrigérée, améliorant ainsi son efficacité énergétique. Les chiffres précédents sont basés sur des calculs, mais une fois le projet terminé, nous déterminerons le montant exact, les économies d'énergie constituant un énorme avantage pour les centres de données qui optent pour un système de pompage distribué.