Redondance dans les data centers
Découvrir l'importance du principe de redondance et pourquoi il s'agit d'une considération critique pour les data centers.
Dans ce module, nous allons aborder de manière approfondie l'importance de la redondance et la raison pour laquelle il s’agit d’une considération essentielle pour les centres de données. Vous découvrirez également les défis auxquels sont confrontés les centres de données et comment le pompage distribué constitue une solution pour résoudre ces problèmes.
Commençons par examiner la redondance. Dans les centres de données, la redondance consiste à dupliquer des composants critiques au sein de l'infrastructure afin d'assurer un fonctionnement continu et fiable, et minimiser les risques de temps d'arrêt et de perte de données en raison de défaillances matérielles ou de pannes. La redondance est cruciale dans la conception des centres de données pour prévenir les conséquences graves associées aux défaillances de composants. L’engagement de niveau de service (Service Level Agreement - SLA) définit le temps d'arrêt attendu et la fiabilité du service pour les clients.
Il existe différents niveaux de redondance :
- N,
- N+1.
- 2N et
- 2N+1.
N représente la capacité de base. Un centre de données ayant une capacité N dispose de tout ce dont il a besoin pour fonctionner comme prévu, mais il ne dispose d'aucune redondance.
Cela signifie qu'il n'y a rien en place pour pallier à une défaillance de l'équipement ou pour effectuer la maintenance. N+1 est le niveau de redondance suivant. Cela signifie qu'il peut exécuter une charge informatique complète avec un composant supplémentaire pour pallier une défaillance ou effectuer la maintenance. Le niveau 2N offre une infrastructure miroir complète ou un système secondaire, en cas de besoin. 2N+1 est le niveau de redondance le plus élevé. Il garantit que chaque composant est sauvegardé en cas de défaillance de l'un ou l'autre système. Ce niveau de redondance est principalement requis par les entreprises qui ont besoin d'une disponibilité de 100 %, car elles subiraient des pertes importantes si leurs systèmes venaient à tomber en panne.
Les niveaux de redondance s'appuient sur le système de niveau (Tier). Plus le niveau est élevé, plus le risque de temps d'arrêt est faible et plus un centre de données est censé être fiable et disponible.
Les niveaux et leur redondance sont généralement les suivants :
Les centres de données de niveau Tier I n'ont généralement pas de redondance.
Les centres de données de niveau Tier II disposent de certains composants redondants.
Les centres de données de niveau Tier III ont généralement une redondance N+1, par exemple, si N nécessite quatre unités, l'installation en aura une supplémentaire.
Les centres de données de niveau Tier IV ont typiquement une redondance 2N+1. Cela correspond à une redondance de 100 %, plus des unités supplémentaires.
Alors que nous explorons le rôle crucial des redondances pour maintenir la fiabilité des centres de données, il est important de comprendre les défis auxquels ces installations sont confrontées.
Ces défis peuvent être regroupés dans les domaines suivants :
- Gestion des besoins accrus en refroidissement.
- Gestion des contraintes environnementales, politiques et sociales.
- Adaptation aux limitations d'espace et aux défis d'expansion.
Commençons par les besoins accrus en matière de refroidissement. Au fur et à mesure que la technologie progresse, les centres de données doivent entretenir des équipements informatiques puissants et très compacts. Cela génère davantage de chaleur, ce qui rend difficile le maintien de l'ensemble à la bonne température. Le secteur a besoin de solutions de refroidissement plus performantes et plus efficaces sur le plan énergétique.
Les enjeux environnementaux, politiques et sociaux incitent les centres de données à réduire leur empreinte carbone et à améliorer leur efficacité énergétique. Critiquées pour leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre, ces installations font l’objet d’une demande croissante en solutions de refroidissement plus efficaces et plus durables. Ce défi transforme les approches de l'industrie en matière d'infrastructure et d'exploitation.
L'expansion constitue un autre défi. Les centres de données visent le développement pour répondre aux besoins croissants de stockage, ils doivent donc trouver des solutions innovantes pour ajouter des serveurs sans pour autant générer des coûts d'installation et de mise en service trop considérables.
Le pompage distribué est une solution efficace pour refroidir efficacement les centres de données d’une manière plus durable, sans avoir à construire des installations plus grandes. Nous allons explorer cela plus en détail dans le module suivant.