Classification des niveaux de certification de l’Uptime Institute
Découvrir les niveaux de classification de l'Uptime Institute et leur importance pour garantir la fiabilité opérationnelle et la redondance des infrastructures des centres de données.
Dans ce module, nous allons vous présenter le système de classification des data centers basé sur les niveaux (Tiers) de l'Uptime Institute. Nous allons clairement vous expliquer les quatre niveaux qui les distinguent, leur importance pour garantir la fiabilité opérationnelle et la redondance au sein des infrastructures en question.
Les classifications des centres de données sont définies par quatre niveaux établis par l'Uptime Institute. Ces niveaux ne sont pas hiérarchiques, mais correspondent à différents usages et besoins commerciaux, chaque niveau intégrant les exigences des niveaux inférieurs. Par exemple, le niveau Tier IV intègre toutes les caractéristiques du niveau Tier III, et bénéficie en plus d’un niveau de fiabilité et de redondance renforcés. Chaque niveau se voit attribuer un niveau de redondance représenté par « N ». « N » est la capacité de base, ce qui signifie qu'un centre de données dispose de tout ce dont il a besoin pour fonctionner comme prévu mais que rien n'est prévu pour pallier les défaillances des équipements ou pour assurer la maintenance. Tout ce qui est supérieur à N constitue une sécurité supplémentaire pour le centre de données. La classification par niveaux prend également en compte la durabilité opérationnelle, en se concentrant sur les pratiques de gestion et la réduction des risques pour soutenir les objectifs commerciaux à long terme.
Examinons maintenant chaque niveau (Tier).
Tier I : Les installations de niveau Tier I assurent l'alimentation électrique et le refroidissement pour l'ensemble de la charge informatique mais ne disposent pas de redondance pour les systèmes critiques, ce qui nécessite des arrêts complets pour la maintenance ou les réparations. Les exigences principales comprennent :
- Une alimentation électrique permanente (Uninterruptible Power Supply - UPS) pour les pics de courant et les coupures de courant.
- Un espace réservé aux systèmes informatiques.
- Un moteur-générateur.
- Un équipement de refroidissement dédié qui fonctionne en dehors des heures de bureau.
Avec le temps d'indisponibilité le plus élevé autorisé, allant jusqu'à 28,8 heures par an, les centres de données de niveau Tier I n'ont aucune redondance. Cela se traduit par une disponibilité annuelle de 99,671 %, la plus basse parmi les installations classées par l'Uptime Institute.
Tier II : Les centres de données de niveau Tier II englobent toutes les caractéristiques des centres de niveau Tier I et introduisent des options de sauvegarde supplémentaires pour une meilleure protection contre les perturbations. Ces centres de données sont dotés de :
- Générateurs de secours supplémentaires.
- Stockage d'énergie.
- Refroidisseurs.
- Planchers surélevés.
- Modules UPS.
- Pompes.
- Équipements de rejet de chaleur.
- Réservoirs et piles à combustible.
- Unités de refroidissement supplémentaires.
Malgré cela, les centres de données de niveau Tier II dépendent toujours d'un seul chemin de distribution pour l'alimentation et le refroidissement, ce qui les rend vulnérables aux perturbations inattendues. Les clients peuvent s'attendre à un maximum de 22 heures d'indisponibilité par an pour un temps de fonctionnement de 99,741 %. La redondance à ce niveau est partielle et le système manque de tolérance aux pannes
Tier III : La plupart des entreprises de centres de données classées par l'Uptime Institute détiennent un statut de niveau Tier III. Elles offrent une maintenabilité simultanée avec des circuits d'alimentation et de refroidissement redondants pour éviter les arrêts lors de la maintenance ou des remplacements. Elles bénéficient d’une redondance N+1 qui garantit le fonctionnement même en cas de défaillance d'un composant. Les installations de niveau Tier III nécessitent une solution de secours pour au moins 72 heures de fonctionnement après une panne, promettant de ne pas dépasser 1,6 heure d'indisponibilité par an, ce qui équivaut à un temps de fonctionnement de 99,982 %. Elles offrent de nombreux avantages de niveau Tier IV mais avec une protection légèrement moins complète.
Tier IV : Les centres de données de niveau Tier IV ajoutent une tolérance aux pannes par rapport aux modèles de Tier III, en intégrant des équipements à double alimentation et plusieurs chemins de distribution indépendants. Ils nécessitent :
- Des générateurs doubles, des systèmes UPS et des systèmes de refroidissement pour tous les composants.
- Des chemins de distribution indépendants pour éviter les défaillances en cascade.
- La poursuite des opérations pendant au moins 96 heures après une panne d'électricité sans sources d’alimentation externes.
- L’isolation physique des systèmes redondants pour éviter les compromis simultanés.
Ces mesures sont essentielles pour garantir le niveau de tolérance avancé pour faire face aux pannes et assurer le fonctionnement continu des centres de données de niveau Tier IV.
Les centres de données de niveau Tier IV ont une redondance 2N ou 2N+1, ce qui signifie qu'ils disposent de systèmes entièrement dupliqués ou d'une double capacité avec une sauvegarde supplémentaire, garantissant ainsi la poursuite des opérations malgré les défaillances. Ils assurent un maximum de 26,3 minutes de temps d'arrêt par an, soit une disponibilité annuelle de 99,995 %. Bien qu'elles ne garantissent pas un temps de fonctionnement de 100 % en raison de problèmes potentiels liés à la maintenance, les installations de niveau Tier IV veillent à ce que les opérations des clients ne soient pas affectées grâce à plusieurs systèmes de sauvegarde pour les services critiques, ce qui constitue une norme pour le maintien de leur statut de niveau supérieur.
Les centres de données nécessitent une prise en compte minutieuse de plusieurs facteurs essentiels pour un fonctionnement efficace, notamment :
- Vitesse et agilité.
- Disponibilité.
- Économie circulaire.
- Confiance et fiabilité.
- Sécurité.
- Classement par niveaux.
- Redondance.
- Efficacité de l'utilisation de l'énergie (Power Usage Effectiveness - PUE), le PUE est la mesure de l'efficacité énergétique d’un centre de données. Il s'agit d'un rapport entre la consommation totale d'énergie des installations et la consommation d'énergie informatique.
- Efficacité de l'utilisation de l'eau (Water Usage Effectiveness - WUE), le WUE est une mesure de durabilité développée par le Green Grid. Il s'agit d'un rapport entre l'eau utilisée dans un centre de données et la consommation d'énergie électrique en informatique.
Un système de refroidissement fiable est essentiel pour les centres de données, nécessitant, de fait, une planification minutieuse pour garantir un fonctionnement sans faille et sans problème.