Article

Pourquoi ma pression d’eau est-elle faible ? Guide à l’attention des propriétaires

Vous est-il déjà arrivé d’entrer dans la douche, prêt à vous débarrasser de la saleté et du stress de la journée, pour découvrir que le débit est à peine suffisant pour vous mouiller le corps ou vous rincer les cheveux ? Ces situations peuvent être pénibles, surtout lorsqu’elles viennent contrarier la routine qui permet à toute la famille d’aller à l’école, au travail et au lit en temps et en heure.

Une  baisse de la pression de l’eau  est un problème courant dans les maisons et de nombreuses raisons peuvent expliquer  pourquoi la pression de l’eau est faible. La bonne nouvelle est que, parfois, vous pouvez en trouver la cause vous-même. Lorsque le problème est plus compliqué, vous devrez peut-être demander de l’aide à vos voisins, votre fournisseur d’eau ou un plombier.

Pourquoi la pression de l’eau est-elle faible dans toute la maison ?

La pression de l’eau détermine la vitesse à laquelle l’eau va s’écouler de vos robinets. Elle peut être mesurée en « bars » ou en « livres par pouce carré » (PSI). Un bar est une unité métrique qui équivaut environ à 14,5 PSI. Une pression d’eau type doit se situer entre 3 et 6 bars, une pression inférieure à 2,75 bars étant considérée comme faible. En France, la pression de l'eau est souvent régulée à 3 bars à l'entrée de la propriété pour éviter des problèmes de plomberie.

Si vous ne connaissez pas le niveau de pression, vous pouvez demander à votre compagnie des eaux de mesurer votre pression d’eau ou utiliser un manomètre pour la mesurer vous-même.

Les problèmes d’infrastructure du réseau d’alimentation en eau, une forte demande en eau dans votre maison, ou encore l’accumulation de minéraux sont des causes courantes d’une faible pression de l’eau. Dans certains cas, la défaillance de l’approvisionnement en eau dans les collectivités peut être la raison principale des problèmes de débit d’eau.

Vous n’avez pas le temps de vous pencher sur la question ? Découvrez comment une solution de surpression peut améliorer votre alimentation en eau. Obtenez la pression d’eau idéale dès maintenant.

Faites en sorte qu’il n’y ait plus de chute de pression de l’eau chez vous

En étant proactif, vous pouvez maintenir votre alimentation en eau à un niveau élevé pour toutes vos activités du quotidien. Nos pompes de recirculation d’eau permettent d’assurer à votre foyer une pression de l’eau fiable et constante au quotidien. 

Obtenez la pression d’eau idéale dès maintenant. 

 

10 raisons courantes d’une faible pression de l’eau dans votre maison 

Voici les raisons les plus courantes expliquant une faible pression de l’eau.

Les raisons les plus évidentes sont les suivantes :

1 : Vos vannes sont partiellement ou totalement fermées

Si la pression de l’eau dans votre maison est plus faible que la normale, il est possible que la vanne d’arrêt général ou la vanne au niveau du compteur d’eau ne soient pas complètement ouvertes. 

2 : L’approvisionnement en eau peut poser problème 

Durant les périodes de forte chaleur, votre municipalité peut échelonner l’approvisionnement en eau afin de garantir qu’il y en aura suffisamment pour tout le monde tout au long de la journée. En premier lieu, posez la question à vos voisins et contactez votre compagnie des eaux.

Un système de surpression d’eau est une solution idéale dans les situations suivantes :

3 : Votre ville a mis en place de nouvelles réglementations

Votre compagnie des eaux doit peut-être appliquer les nouvelles réglementations de votre ville, ce qui peut se traduire par une pression de l’eau plus faible chez vous. 

4 : Les activités familiales entraînent une forte demande en eau

Le fait d’ouvrir un ou deux robinets en même temps n’a généralement pas d’incidence sur la pression de l’eau mais si des activités gourmandes en eau (vaisselle, lessive, douche) sont pratiquées en même temps, cela peut se traduire par moins d’eau pour tout le monde.

5 : Vous avez une conduite d’eau en commun avec vos voisins

Si votre eau est répartie entre plusieurs foyers, la pression de l’eau peut faiblir si votre voisin prend une douche ou lave sa voiture.

Vous devrez procéder à un nettoyage dans les situations suivantes :

6 : Un appareil est défectueux 

Avez-vous constaté une faible pression de l’eau à un seul endroit ou deux ? Votre robinet ou pommeau de douche peut être sale, obstrué ou rouillé. 

7 : Il y a une accumulation de minéraux

Dans les endroits où l’eau est dure, un dépôt grisâtre de calcaire peut être présent dans les tuyaux et sur les surfaces des appareils et empêcher l’écoulement correct de l’eau. 

Dans certains cas, il faut faire appel à un plombier :

8 : Vos tuyaux sont obstrués par autre chose

Si quelque chose est coincé dans les tuyaux (textile ou bijoux, par exemple), l’eau ne peut pas s’écouler de manière fluide. 

9 : Les tuyaux sont corrodés

Les conduites d’eau en acier galvanisé ont une durée de service d’environ 20 ans. Il est possible de constater une baisse de la pression de l’eau lorsqu’elles approchent de la fin de leur durée de service. 

10 : Il y a une fuite quelque part

Une fuite peut malheureusement se produire et cela n’a rien d’agréable ! Il est possible que plusieurs tuyaux fuient. Faites un contrôle et voyez si vous pouvez localiser vous-même la fuite.

 

Et ensuite ?

Si vous ne trouvez pas la cause de la faible pression de l’eau dans votre maison, essayez de contacter votre compagnie des eaux ou un plombier pour demander de l’aide. Un surpresseur peut également vous aider à augmenter le débit de l’eau !