Caso

Otimização de Energia no Hilton Frankfurt

Substituições de bombas que economizam energia identificadas pelo Grundfos Energy Check

O hotel Hilton Frankfurt buscou a Grundfos para otimizar a energia utilizada nos sistemas de aquecimento e resfriamento. Realizamos um relatório de verificação de energia, identificando oportunidades para economizar e custos, e entregamos um projeto de substituição de bomba pronto para uso, sem comprometer o conforto dos hóspedes.

A situação

O Hilton Frankfurt City Centre tem dado as boas-vindas aos visitantes da capital financeira da Alemanha há cerca de três décadas. Com sua infraestrutura original ainda em funcionamento, o custo e energia ineficientes dos sistemas de aquecimento e resfriamento do hotel estavam se tornando cada vez mais evidentes para seus proprietários.

O hotel estava empenhado em reformar todo o sistema, mantendo o conforto de seus hóspedes. Familiarizados com a colaboração global da Grundfos com a Hilton ao longo de muitos anos, eles discutiram opções com o representante local da Grundfos, que se ofereceu para realizar um relatório de verificação de energia.

Otimizar o uso de energia é um dos caminhos mais efetivos que podemos trabalhar juntos com o setor de hospitalidade rumo a um futuro mais verde. Nossa colaboração em Frankfurt prova que a eficiência energética não compromete o conforto que os hóspedes esperam dos hotéis Hilton.
Stefan Kauer, engenheiro sênior de vendas para o mercado de reposição da Grundfos

A solução

O objetivo de uma Verificação de Energia da Grundfos é identificar com mais precisão as possibilidades de aumentar a eficiência em um sistema HVAC. O engenheiro chefe de Hilton Frankfurt encomendou o relatório que a Grundfos realizou em 2022. As conclusões do Energy Check apresentaram as áreas do sistema com maior potencial de otimização, identificando as oportunidades de substituição de bombas que trariam maior eficiência e maior economia de custos e energia, tudo em um tempo de retorno de três a cinco anos.

Trabalhando em conjunto com a equipe local da Grundfos como consultores confiáveis, o hotel pôde usar o Energy Check para planejar uma atualização sistemática de seu sistema de aquecimento e resfriamento que poderia ser implementada em etapas, de acordo com os requisitos orçamentários.

A Grundfos Energy Check facilitou a priorização das bombas a serem substituídas e, como resultado, já estamos observando uma economia significativa de energia. Foi um prazer trabalhar com a Grundfos, que tem sido um consultor de confiança da Hilton há muitos anos.
Marko Stanic, engenheiro-chefe do Hilton Frankfurt City Centre

O resultado

A Grundfos forneceu uma solução pronta para uso na fase inicial, para gerenciar a substituição de 5 bombas em linha e a instalação e o comissionamento de bombas TPE3 de alta eficiência para o sistema de aquecimento geral e de quartos de hóspedes do hotel. As bombas inteligentes incluem um conversor de frequência integrado e um sensor de pressão diferencial para aumentar a eficiência. Durante todo o processo, o conforto dos hóspedes continuou sendo a prioridade e o sistema pôde funcionar normalmente durante todo o processo de instalação sem interrupções.

O novo sistema já está começando a proporcionar a economia de energia e a redução dos custos de operação identificados pelo relatório Energy Check para o hotel, e o tempo de retorno proposto está em vias de ser cumprido. A próxima etapa do projeto será o sistema de resfriamento, no qual as bombas Grundfos serão novamente fornecidas como substitutos de alta eficiência.

A Grundfos forneceu

5 x bombas centrífugas em linha TPE3 de estágio único e acoplamento fechado

- 1 x TPE3 D 65-120 S-A-F-A-BQQE-FDB

- 1 x TPE3 D 50-150 S-A-F-A-BQQE-FDB

Aquecimento dos quartos de hóspedes nas secções norte e sul do edifício

- 3 x TPE3 80-150 S-A-F-A-BQQE-HDB

Alimentação do sistema de aquecimento do hotel

Bombas Grundfos para o sistema de arrefecimento a fornecer na fase seguinte

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.