Artigo
Projete e construa a unidade de refrigeração industrial mais precisa e confiável
Extrair calor de um líquido é um processo crítico que requer extrema precisão e confiabilidade. Você precisa estar no controle total de tempo de trabalho e temperatura.
Um fator importante que pode ajudar a prolongar a vida útil de um sistema é incluir componentes que permitam que o ventilador não funcione constantemente. Isso pode ser feito com uma bomba que possui um inversor de frequência variável integrado a um motor MGE. A bomba, um componente crucial que fornece inteligência ao sistema, permite determinar quando é necessário mover a água. Isso significa que a solução de bomba certa pode ajudar a aumentar a precisão e a confiabilidade, fornecer controle completo das operações e oferecer uma vida útil prolongada.
Integrar uma bomba eletrônica inteligente ao seu sistema pode reduzir sua pegada, custos de fabricação e uso de materiais, pois estas bombas são mais compactas do que as soluções com inversores de frequência externos. E o melhor é que você não precisa se preocupar com a mudança das condições de trabalho, pois a proteção de segurança integrada ajuda a manter a temperatura, o tipo de líquido, a bomba e o motor - sem qualquer entrada externa.
Os inversores de frequência da Grundfos também podem fazer mais do que simplesmente controlar a velocidade. Eles podem ser usados para executar tarefas lógicas e outros processos que normalmente requerem um controlador ou PLC – processos que, em última análise, ajudam a simplificar a configuração do sistema.
Explore nossas bombas inteligentes com motores MGE
Baixe o folheto para explorar detalhes técnicos e conhecer melhor nossas bombas inteligentes equipadas com motores MGE.
Os 5 principais benefícios de nossa tecnologia de ponta para unidades de refrigeração
Com tecnologia de ponta, a Grundfos pode ajudar você e seus clientes a preparar os negócios para o futuro, reduzindo a complexidade em toda a cadeia de valor. Aproveite o conhecimento técnico e o suporte dedicado em cada passo do processo – e aproveite os 5 benefícios personalizados para unidades de refrigeração.
Clique em cada benefício abaixo para saber mais sobre o valor que podemos agregar ao seu negócio.