Artigo
Ajude seus clientes a reduzir o consumo de energia com controle inteligente de temperatura
Soluções mais eficientes exigem mais do que apenas eficiência da bomba. Todo o sistema deve ser eficiente, e as bombas eletrônicas inteligentes da Grundfos contribuem significativamente para alcançar esse resultado, graças aos seus motores com inteligência incorporada.
Nossos motores MGE são equipados com um inversor de frequência integrado que permite uma ampla gama de modos de controle de aplicação. Os motores são utilizados em diversas bombas da Grundfos, incluindo a bomba centrífuga vertical multiestágio CRE, as bombas centrífugas monoestágio em linha TPE, e as bombas horizontais NBGE/NKGE e CME.
Nossas bombas têm baixo consumo energético individualmente, mas, por operarem continuamente, acabam representando uma parte significativa do consumo total de energia. Outros componentes, como compressores, nem sempre estão em operação, levando a um menor consumo de energia.
Com a inteligência integrada de nossas bombas eletrônicas inteligentes, é possível aprimorar a eficiência energética e manter uma temperatura constante no sistema. Isso pode ser alcançado por meio do uso de uma válvula reguladora, um sensor de pressão diferencial ou controle direto de temperatura.
Se você quiser saber mais sobre as diferentes maneiras de obter o controle de temperatura em um sistema de bomba, baixe nosso guia especializado abaixo. Aqui está um rápido resumo do que você pode encontrar.
- Uma válvula reguladora requer a maior bomba, pois precisa superar a perda de pressão tanto no trocador de calor quanto na válvula de controle. Aqui, a bomba está sempre funcionando a toda velocidade.
- Uma solução de sensor de pressão diferencial requer uma bomba de mesmo tamanho, mas o consumo de energia é reduzido porque a velocidade da bomba é ajustada para manter uma pressão diferencial constante sobre a válvula de controle. O CAPEX da solução é mais caro do que uma válvula reguladora, mas o custo do ciclo de vida é menor.
- Na Grundfos, recomendamos o controle direto da temperatura, uma vez que tem o menor CAPEX e custo de ciclo de vida. Isso ocorre porque a bomba não precisa superar a perda de pressão na válvula de controle e, portanto, pode ser reduzida. Mesmo com diferentes perfis de carga, uma solução de controle direto de temperatura sempre proporcionará a maior economia de energia.
Alterar a maneira como você opera uma bomba em uma unidade de trocador de calor simples pode ter um grande impacto no consumo de energia. Saiba como em nosso guia especializado.
Você receberá seu conteúdo por e-mail em breve.
Você agora confirmou sua inscrição e está elegível para receber informações personalizadas da Grundfos sobre notícias, ferramentas, produtos, aplicativos, eventos e promoções.
Lembre-se de que você pode retirar seu consentimento a qualquer momento.
Para mais informações sobre os seus dados pessoais e os seus direitos, consulte o nosso Aviso de Privacidade.
Os 5 principais benefícios de nossa tecnologia de ponta para unidades de refrigeração
Com tecnologia de ponta, a Grundfos pode ajudar você e seus clientes a preparar os negócios para o futuro, reduzindo a complexidade em toda a cadeia de valor. Aproveite o conhecimento técnico e o suporte dedicado em cada passo do processo – e aproveite os 5 benefícios personalizados para unidades de refrigeração.
Clique em cada benefício abaixo para saber mais sobre o valor que podemos agregar ao seu negócio.