Реализованный проект
Безопасная и эффективная водоподготовка в градирнях
- Оптимизация работы в целом
- Сокращение потребления реагентов
- Экономия воды
Расположенные в "дальнем углу" помещений градирни подают сигналы, на которые обычно никто не реагирует, что может привести к огромным потерям. При оптимальной работе градирни могут помочь снизить общее потребление воды или электроэнергии на установке или в здании.
Ниже мы расскажем о ситуации клиента Grundfos, который убедился, что решения Grundfos iSOLUTIONS — правильный выбор для очистки воды в градирнях. Решение в данный момент находится в стадии планирования.
Неполадки в градирнях влияют на эффективность и безопасность использования воды
Европейская компания, специализирующаяся на металлообработке, испытывала трудности в повседневной работе. Начальник производства выяснил, что в градирне, которая находилась в здании, расположенном в нескольких сотнях метров от производственной линии, возникли какие-то проблемы. Вместе с руководителем объекта он проанализировал ситуацию, которая оказалась более сложной, чем он мог себе представить.
Во-первых, помимо начальника производства и руководителя объекта, в проекте принимали участие несколько заинтересованных лиц, в том числе компания, занимающаяся техническим обслуживанием здания, и поставщик реагентов, деятельность которых не была полностью скоординирована.
Это усложняло задачу, поскольку требовался ручной контроль и управление на месте эксплуатации, но даже при этом проблемы все равно возникали. Вот некоторые из них, выявленные группой специалистов:
Дезинфекция в ручном режиме
Шланги для добавления биоцида были либо опорожнены, либо заполнены воздухом, что приводило к неправильному дозированию. Как следствие, количество бактерий было в два раза выше, чем рекомендовал поставщик реагентов, который посещал площадку десять раз в год и пропускал пики колебания содержания бактерий, возникавшие между посещениями.
Риск биологического заражения и размножения бактерий Legionella
Отсутствие контроля за размножением бактерий создает высокий риск заражения и угрозу для здоровья человека. Аутсорсинговый партнер по техническому обслуживанию добавлял таблетки хлора, чтобы свести к минимуму этот риск, но никому не сообщал об этом. К сожалению, этого оказалось недостаточно для решения проблемы. Корректировки выполнялись без ведения журнала, и это усложняло задачу.
Высокое потребление воды
Как показано на диаграмме выше, показатели электропроводности и водного баланса были нестабильными, что сказывалось на эффективности системы и увеличивало потребление пресной воды. Клапан подпиточной воды был случайно открыт вручную и оставлен в таком положении. Это привело к тому, что один из отстойников постоянно переполнялся без какого-либо контроля, предупреждений или аварийных сигналов в течение нескольких дней до следующей плановой проверки.
В другом случае произошло обновление одной из основных встроенных программ управления ПЛК. После этого в течение трех дней подряд была по ошибке включена подача подпиточной воды. И снова бесцельная трата воды. Компания твердо намерена сократить потребление воды, поэтому такая ситуация была просто недопустима.
Трудоемкие отчёты о соответствии нормативным требованиям
По словам руководителя предприятия, компании также приходится составлять детальные отчеты о соблюдении законодательства. Регистрация и отслеживание данных выполняются вручную, что приводит к большим временным затратам и создаёт риск возникновения неточностей.
Решение и результат
Grundfos iSOLUTIONS предлагает точное и контролируемое дозирование
Руководитель предприятия узнал о новом интеллектуальном решении от Grundfos. Оно сочетает в себе несколько компонентов, в том числе интеллектуальные цифровые дозировочные насосы, контрольно-измерительное устройство и облачную систему дистанционного контроля, которая объединяет все компоненты. Система ещё не установлена, но он рассчитывает, что она обеспечит менее проблемную работу, более эффективную защиту от бактерий, более простую отчётность о соответствии нормативным требованиям и экономию воды.
Новое приложение Grundfos для управления подачей реагентов сведет все рабочие параметры воедино. Данное приложение обеспечивает применение только надлежащих химреагентов и таким образом повышает безопасность пользователя. Оно измеряет все данные системы в режиме онлайн и по запросу предоставляет отчеты о соответствии нормативам. Приложение также может выводить информацию о предупреждениях, остановах и состоянии реагентов в режиме реального времени, продлевая время безотказной работы. Оно также будет отправлять оператору SMS-сообщения, когда потребуется дозаправка расходных материалов.
Благодаря замерам электропроводности, контрольно-измерительная система GRUNDFOS DID способна реагировать, когда содержание растворенных веществ в оборотной воде достигает критического уровня. Это позволяет автоматически воздействовать на продувочные и подпиточные клапаны, поддерживая качество воды в пределах оптимальных параметров и сохраняя водный баланс на оптимальном уровне, без необходимости ручного управления. Устройство будет также предоставлять данные в насос о необходимом количестве биоцида, что позволит избежать подачи чрезмерного или недостаточного количества реагента и обеспечить контроль роста бактерий. В то же время дозировочный насос GRUNDFOS SMART Digital, DDA FCM и встроенный в него интеллектуальный алгоритм предотвратят заполнение впускного шланга воздухом или пузырьками и в случае возникновения аварийной ситуации приведут в действие аварийный сигнал.
Прозрачная информация о системе и координация действий заинтересованных сторон
Благодаря решению Grundfos вся информация будет доступна для всех заинтересованных сторон в любой момент времени. Это поможет координировать действия руководителя установки, специалиста по техническому обслуживанию, оператора и поставщика реагентов и предупреждать любые проблемы, которые могут возникнуть в системе. Это также поможет оптимизировать работу градирни в целом и улучшить контроль потребления воды, электроэнергии и реагентов.