Испытание насосного оборудования является одним из основных процессов на производстве, без которого ни один агрегат не появляется на российском рынке. Испытательное оборудование изготовлено в технологическом центре концерна GRUNDFOS в Дании.Оно используется на каждом из 14-ти заводов GRUNDFOS по всему миру, поэтому любой продукт компании, независимо от того, где он произведен: в Германии, Дании, США или России, – будет соответствовать мировым стандартам качества.
Каждое изделие GRUNDFOS проходит несколько этапов проверки на заводе-изготовителе. Всем насосам GRUNDFOS присваивается индивидуальный код.В коде скрыта вся информация об агрегате, а также его технические характеристики.Перед тем как подключить насос к испытательному стенду, сотрудник завода сканирует штрих-код и тем самым задает основные характеристики, которым должен соответствовать агрегат. Затем насос подключается к адаптерам, и начинается его испытание.
1. ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ИСПЫТАНИЕ
В ходе данного этапа проверяются технические характеристики насоса (напор, расход, КПД, а также нагрузки на двигатель). Испытание проходит в автоматическом режиме, и при положительном результате, полученном на данном этапе, начинается следующая стадия.
2. ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ – «ОПРЕССОВКА»
Насос подвергается испытанию под давлением, превышающим в 1,5 раза максимальное расчетное значение.В течение 10 секунд оператор проверяет агрегат на предмет утечек. Процедура проводится только опытным персоналом, способным также отследить посторонние шумы или отклонения в работе агрегата.Если утечек и других неполадок не обнаружено, то считается, что насос прошел испытание. Результат проверки сохраняется в базе данных.
После успешного испытания насос направляется на упаковку. Все результаты испытания хранятся в специальной базе данных и доступны для просмотра клиентом. Кроме того, по желанию заказчика может быть проведено испытание по дополнительным параметрам и выдан соответствующий сертификат. Испытательные установки также проходят периодическую проверку, осуществляемую совместно со специалистами из Дании.