Новости
Продажи энергоэффективных насосов для отопления выросли
14-окт.-2020
Продажи циркуляционных насосов для отопления GRUNDFOS ALPHA за первые шесть месяцев 2020-го выросли на 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика говорит о повышении интереса к энергоэффективным продуктам, комментируют эксперты компании.
«По итогам первого полугодия мы отмечаем всё большую востребованность энергоэффективных продуктов в сегменте оборудования для частного домостроения. Так, рост продаж циркуляционных насосов для отопления серии GRUNDFOS ALPHA за первые шесть месяцев 2020-го составил 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это очень хороший показатель», — говорит Михаил Терентьев, руководитель по продажам бытового оборудования «Грундфос».
Рост интереса к энергоэффективному оборудованию — насосам с частотными преобразователями — одна из тенденций последних лет, которая в этом году усилилась. «В связи с распространением новой коронавирусной инфекции всё больше людей стали предпочитать загородное жильё городскому. Это вызвало повышенный спрос на современную, качественную технику для частных домов, которая не только проста в установке и эксплуатации, но и экономит электроэнергию», — обращает внимание эксперт компании.
Насосы серии ALPHA — флагманский продукт бренда. Линейка включает в себя GRUNDFOS ALPHA1 L, «умный» циркуляционный насос GRUNDFOS ALPHA2, а также инновационный продукт GRUNDFOS ALPHA3. Все модели адаптированы к применению, в том числе в системах отопления с тёплыми полами, и имеют ряд конструктивных преимуществ. В их числе катафорезное покрытие металлических элементов для надёжной защиты от коррозии, а также защита электродвигателя от перегрева и замыкания в обмотках. Кроме того, насосы серии ALPHA снабжены специальным режимом управления для тёплых полов.