Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Cuál es el papel de las líneas de bypass y cómo deben encaminarse?
Respuesta:
Para garantizar la refrigeración y lubricación adecuadas de la bomba, debe pasar caudal suficiente a través de ella. La refrigeración y lubricación inadecuadas dan lugar a excesos de temperatura, desgaste de los cojinetes, fricción entre las superficies de contacto, fugas en el cierre mecánico, etc., todo lo cual conduce a defectos de funcionamiento o fallos. Esta es la razón por la que debe instalarse una línea de bypass si existe el riesgo de que la bomba no pueda funcionar al caudal mínimo necesario.
La línea de bypass debe extraerse desde el puerto de purga de la bomba o el puerto de purga de la tubería de descarga, ya sea de vuelta al lado de aspiración (si es posible) o hacia un tanque, con el fin de garantizar una refrigeración suficiente a través del medio bombeado. Al volver, el medio bombeado debe poder enfriarse antes de atravesar la bomba de nuevo para evitar que esta sufra un exceso de temperatura. Por este motivo, la línea de bypass nunca debe conectarse directamente al puerto de aspiración de la bomba. La línea de bypass se ha configurado correctamente si se han cumplido los requisitos de caudal mínimo para la bomba correspondiente según lo especificado en las instrucciones de funcionamiento. A plena carga, el volumen que fluye a través del sistema y el bypass no debe superar el caudal máximo suministrado por la bomba.
Información adicional:
Mejora tus conocimientos
Descubra cómo reducir el consumo energético, aumentar el confort y conseguir una fiabilidad operativa sin igual para su aplicación. Lea las historias de nuestros clientes acerca de cómo se benefician del enfoque de inteligencia, agua y energía de Grundfos, o busque en Grundfos investigación y conocimientos para obtener más materiales de aprendizaje, artículos, documentos técnicos, videos y mucho más que benefician su solución.