Teilnahmebedingungen für die Aktion BUY & WIN

Die Aktion „BUY & WIN“ („Aktion“) wird von Grundfos GmbH, 40699 Erkrath, Deutschland („Veranstalter“), veranstaltet.

Mit der Teilnahme akzeptieren Sie die folgenden Teilnahmebedingungen einschließlich der Datenschutzbestimmungen der Aktion.

1. Aktionszeitraum

Sie können an der Aktion im Zeitraum vom 16.09.2026 bis zum 30.04.2027 teilnehmen („Aktionszeitraum“). Der Veranstalter hat das Recht, die Aktion jederzeit zu beenden oder den Aktionszeitraum zu verlängern.

2. Teilnahmeberechtigung

2.1 Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen, unbeschränkt geschäftsfähigen Personen, die im Zeitpunkt ihrer Teilnahme (siehe Ziffer 3) das 18. Lebensjahr vollendet haben und Inhaber oder vertretungsberechtigter Geschäftsführer eines Brunnenbauunternehmens mit Sitz in Deutschland sind („Teilnehmer“). 

2.2 Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Großhändler, OEM-Kunden sowie Mitarbeiter des Veranstalters, der zur Grundfos-Gruppe in Deutschland gehörenden Unternehmen und deren Partnerunternehmen sowie deren Angehörige. Eine Teilnahme unter der Identität eines Dritten ist nicht zulässig.

2.3 Jeder Teilnehmer ist nur einmal gewinnberechtigt.

3. Ablauf und Bedingungen der Teilnahme

3.1 Zur Teilnahme an der Aktion sind folgende Schritte erforderlich:

  • Kauf eines oder mehrerer der nachfolgenden genannten Produkte („Aktionsprodukte“) in Ausübung einer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit während des Aktionszeitraumes bei einem an der Aktion teilnehmenden Händler (die teilnehmenden Händler sind unter folgendem Link aufgeführt) 
    • SP-Pumpen (Größe 4) = 1 Los pro Pumpe
    • SPE-Pumpen (Größe 6) = 2 Lose pro Pumpe
    • SQ-Pumpen (gesamter Bereich) = 1 Los pro 5 gesammelter Pumpen
    • SQE-Pumpen (gesamter Bereich) = 2 Lose pro 5 gesammelter Pumpen

Mit jedem Kauf eines Aktionsprodukts erwirbt der Teilnehmer ein Los oder mehrere Lose und zwar in Abhängigkeit von dem gekauften Aktionsprodukt. Die Anzahl der Lose, die der Teilnehmer mit dem Kauf eines Aktionsprodukts erwirbt, ist oben hinter dem jeweiligen Produkt angegeben.

Jeder Teilnehmer darf sich nur einmal registrieren, jedoch beliebig viele Kaufbelege (Rechnungen) hochladen. Der Teilnehmer ist verantwortlich für die Richtigkeit der bei der Registrierung angegebenen Daten.

Es nehmen nur solche Aktionsprodukte und mit ihnen die für sie erworbenen Lose (siehe oben) an der Auslosung teil, deren Kaufbelege während des Aktionszeitraums hochgeladen werden (entscheidend ist der Eingang der Kaufbelege bei dem Veranstalter) („Teilnahmeberechtigte Lose“).

Der Veranstalter behält sich vor, die Liste der Aktionsprodukte während des Aktionszeitraums um zusätzliche Produkte zu erweitern.

3.2 Die Teilnahme ist kostenlos mit Ausnahme der Übermittlungskosten, die bei der Registrierung entstehen.

4. Gewinne 

4.1 Unter allen Losen, die wirksam an dem Gewinnspiel teilnehmen, werden nach Ende des Aktionszeitraums folgende Gewinne per Zufallsprinzip ausgelost:

1. Preis

2 tägiger Aufenthalt im Grundfos Headquater in Dänemark, für bis zu sechs (6) Personen, entweder nach Wahl des Gewinners Mitarbeiter seines Unternehmens oder dessen Vertriebspartner (einschließlich Mitarbeiter des Veranstalters) Der Gewinn umfasst Unterbringung (eine Nacht im Einzelzimmer), Mahlzeiten (einschließlich Getränke) sowie die von dem Veranstalter geplanten        Aktivitäten während des Aufenthalts (beispielsweise Werksbesichtigung). Der Preis beinhaltet nicht die Kosten für die Anreise und die Abreise.

2. Preis

Ein professioneller Tischkicker, der dem in den Werbematerialien abgebildeten ähnelt, aber nicht identisch zu ihm ist

3. Preis

Ein Gas-Grill - der dem in den Werbematerialien abgebildeten BBQ-Grill  ähnelt, aber nicht identisch zu ihm ist

4.-6. Preis

Jeweils ein Sicherheitsset der Firma KASK Sicherheit im Wert von 300€. Das Sicherheitspaket umfasst die Standard-Artikel, die zum Zeitraum des Gewinnspiels erwerbbar sind und wird in Absprache mit dem Gewinner im Wert von 300€ zusammengestellt. Sonderanfertigungen etc. sind hiervon ausgeschlossen

7.-10. Preis

Jeweils ein Bierbank-Set (bestehend aus einem Tisch und zwei Bänken), das dem in den Werbematerialien abgebildeten Set ähnlich, aber nicht identisch zu ihm ist.

4.2 Der Gewinnanspruch ist weder übertragbar, noch ist eine Barauszahlung oder ein Tausch des Gewinns möglich.

4.3 Der Veranstalter behält sich vor, während des Aktionszeitraumes zusätzlich zu der Auslosung nach Ende dieses Zeitraums (siehe Ziffer 4.1) Sonderauslosungen mit neuen Gewinnen durchzuführen, die ebenfalls per Zufallsprinzip ausgelost werden. Es nehmen nur solche Aktionsprodukte und mit ihnen die für sie erworbenen Lose (siehe oben) an einer Sonderauslosung teil, deren Kaufbelege bis zum Zeitpunkt der jeweiligen Auslosung auf der Webseite https://events.grundfos.com/buy-win-de hochgeladen wurden (entscheidend ist der Eingang der Kaufbelege bei dem Veranstalter). Die Einzelheiten zu Sonderauslosungen, etwa Informationen zu den Gewinnen oder den Zeitpunkt der Auslosung, werden den Teilnehmern rechtzeitig auf der oben genannten Webseite bekannt gegeben. Alle Teilnahmeberechtigten Lose (siehe Ziffer 3.1) nehmen an der Auslosung nach dem Ende des Aktionszeitraums teil, auch wenn sie im Rahmen einer Sonderauslosung gewonnen haben, das heißt der Teilnehmer behält alle seine Teilnahmeberechtigten Lose unabhängig von einem etwaigen Gewinn in einer Sonderauslosung.

5. Gewinnbekanntgabe und -versand 

Die Gewinner werden nach der Auslosung per E-Mail an die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse verständigt. Die Gewinne werden auf Kosten des Veranstalters an die bei der Registrierung angegebene Postanschrift versandt. Ein Versand erfolgt nur innerhalb Deutschlands. 

6. Datenschutzbestimmungen 

6.1 Datenerhebung durch die Teilnahme an der Aktion

Rechtsgrundlage der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, sofern der Teilnehmer in die Verarbeitung der Daten eingewilligt hat, oder die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) bzw. zur Wahrung der berechtigten Interessen des Veranstalters erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), sofern im letztgenannten Fall nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten des Teilnehmers überwiegen.

Im Rahmen der Registrierung (siehe Ziffer 3) werden folgende Daten erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt (gemeinsam „Teilnehmerdaten“):

  • Vor- und Nachname, Postanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort), E-Mail-Adresse, Geburtsdatum; bei einer Teilnahme über das Internet zudem die IP-Adresse des Teilnehmers sowie der Zeitpunkt der Registrierung.

6.2. Nutzung der Teilnehmerdaten im Rahmen der Aktion 

Die Speicherung sämtlicher Teilnehmerdaten erfolgt elektronisch. Die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung der Teilnehmerdaten erfolgt durch den Veranstalter.

Die Teilnehmerdaten werden vertraulich behandelt, ausschließlich zur ordnungsgemäßen Durchführung der Aktion verwendet und gelöscht, sobald sie für die Erreichung dieses Zwecks nicht mehr erforderlich sind, es sei denn, der Teilnehmer hat eine Werbeeinwilligung erteilt (siehe Ziffer 6.3). Soweit die Teilnehmerdaten den steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten unterliegen, werden diese unabhängig von der vorstehenden Regelung für die Dauer der Aufbewahrungspflichten von zehn Jahren gespeichert und dann gelöscht, soweit der Teilnehmer nicht in eine darüber hinausgehende Speicherung eingewilligt hat oder die weitere Verarbeitung der Daten für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Erfüllung der gesetzlichen Archivierungs- und Aufbewahrungspflichten ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

6.3 Einwilligung zu Werbezwecken

Der Teilnehmer kann durch das Ankreuzen der entsprechenden Erklärung seine Einwilligung zum Erhalt von Marketingbotschaften des Veranstalters per E-Mail oder Brief erklären.

Diese Einwilligung ist freiwillig und nicht Voraussetzung für die Teilnahme an der Aktion. Die Marketingbotschaften des Veranstalters werden in unregelmäßigen Abständen versendet und informieren über Aktionen und neue Produkte des Veranstalters. Eine Weitergabe der Teilnehmerdaten an Dritte erfolgt auch in diesem Zusammenhang nicht.

Soweit der Teilnehmer seine Einwilligung zum Erhalt von Marketingbotschaften erklärt, werden die Teilnehmerdaten nicht nach der ordnungsgemäßen Durchführung des Gewinnspiels gelöscht. 

6.4 Auskunftsrecht 

Der Teilnehmer hat unter anderem ein Recht auf Auskunft über die Verwendung seiner Teilnehmerdaten durch den Veranstalter. Auf Verlangen wird dem Teilnehmer jederzeit über den gespeicherten Datenbestand, soweit er ihn betrifft, vollständig und unentgeltlich Auskunft erteilt. Hierzu genügt eine formlose E-Mail an dataprivacy@grundfos.com. Ggf. müssen wir den Teilnehmer jedoch bitten, sich als auskunftsberechtigte Person auszuweisen.

6.5 Widerrufsrecht 

Der Teilnehmer kann seine Einwilligung in die Nutzung und Speicherung seiner Teilnehmerdaten jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Einwilligung zum Erhalt von Marketingbotschaften; die Einwilligung kann auch nur insofern widerrufen werden.

Zum Widerruf genügt eine formlose E-Mail an dataprivacy@grundfos.com. Auf gleichem Wege der Teilnehmer auch eine Berichtigung der Teilnehmerdaten veranlassen.

Im Falle eines Widerrufs werden die Teilnehmerdaten unverzüglich gelöscht. Der Widerruf sowie die erfolgte Löschung der Teilnehmerdaten wird dem Teilnehmer auf Wunsch per E-Mail bestätigt.

Erfolgt der Widerruf vor der vollständigen Durchführung der Aktion, so ist damit die weitere Teilnahme an der Aktion und ggf. auch die Zusendung eines Gewinns ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit lediglich ein Widerruf im Hinblick auf die Einwilligung zum Erhalt von Marketingbotschaften erfolgt.

6.6 Weitere Informationen zum Datenschutz 

Im Übrigen gelten ergänzend die Bestimmungen der Datenschutzerklärung des Veranstalters, die jederzeit unter https://www.grundfos.com/de/legal/marketing-permission-privacy eingesehen werden können.

7. Ausschluss des Rechtswegs 

Soweit die Verlosung der Gewinne in Rede steht, ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

8. Kontakt 

Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden können an den Veranstalter unter marketingmaterial@grundfos.com gerichtet werden.