iGRID skaber tryghed og grøn omstilling i Danmarks største konverteringsprojekt

Case detajler

Emne: Fjernvarme
Lokation: Assens, Danmark

Grundfos leverede

Ønsker du en PDF?

Du kan downloade PDF'en eller fortsætte med at læse case artiklen nedenfor.

I 2022 tog Assens Fjernvarme de første skridt i det, der skulle vise sig at blive Danmarks største fjernvarmekonverteringsprojekt med planlægningen af 'Aarup og omegn.' Undervejs opstod et samarbejde med Grundfos, hvor iGRID-løsningen sikrede en tryg, stabil og grøn varmeforsyning.

Når man kører nordpå fra Assens mod Aarup, passerer man en række mindre landsbyer, der i årtier har været for små til at få fjernvarme. Men i dag ser billedet anderledes ud. Takket være en ny, 20 km lang transmissionsledning er byerne nu forbundet, hvilket bringer en stabil varme til de godt 2000 nye forbrugere i Aarup og omegn.

Det, der især har gjort en forskel gennem denne proces, var Grundfos' vilje til at blive ved – også når der opstod bump på vejen.
Torben Hjorth, Leder af projektkontoret, Assens Fjernvarme

Det er Assens Fjernvarme, anført af Torben Hjorth, Leder af projektkontoret, der står bag konverteringsprojektet, hvor omkring 80% af de nye forbrugere er konverteret fra naturgas. Tilslutningen har kun vokset sig stærkere undervejs, og i dag oplever Assens Fjernvarme en opbakning, der overgår alle forventninger:

- Da vi startede projektet i 2022, rasede energikrisen og fjernvarme stod højt på ønskelisten hos borgere i hele landet. Så da planerne om at konvertere Aarup til fjernvarme begyndte at tage form, var det oplagt også at udvide det til de mindre lokalområder på ruten. Mange af dem ville ellers aldrig være blevet koblet på fjernvarmenettet. Nu får de en løsning, der både er stabil, fremtidssikret og ikke mindst økonomisk attraktiv, fortæller Torben Hjorth.

Projektet var ikke enkelt. For at dække afstanden mellem Assens og Aarup krævede det en 20 km lang transmissionsledning, 12 pumpestationer og en løsning, der både kunne drive byerne og samtidigt løfte varmen de 60 meter i højdeforskel mod Aarup.

Stærke partnere og smarte løsninger

Samtidig med at planlægningen fandt sted, var Grundfos netop begyndt at præsentere iGRID-løsningen rundt i landet. Og da Assens Fjernvarme var på udkig efter en kompakt og økonomisk løsning, viste de modulopbyggede pumpestationer fra Grundfos sig at være et perfekt match:

- Vi var ude efter en løsning, der var kompakt og enkel. Det stod hurtigt klart, at iGRID gav os meget mere end blot en kompakt løsning. For eksempel det modulopbyggede design, som fungerer lidt ligesom et LEGO-system, hvor vi kan tilpasse stationerne efter behov. Den fleksibilitet var simpelthen afgørende for os, forklarer Torben Hjorth.

Hele vejen igennem har det været tydeligt, at Grundfos brændte lige så meget for projektet, som vi gjorde.
Torben Hjorth, Leder af projektkontoret, Assens Fjernvarme

Der er etableret 12 pumpestationer på strækningen fra Assens til Aarup, der driver fjernvarme til omkringliggende landsbyer som Aborg, Turup og Ørsted.

Uanset hvordan man vender og drejer det, vil der altid opstå udfordringer, når man arbejder på så store projekter. Og ifølge Torben Hjorth var det netop her, samarbejdet med Grundfos for alvor viste sin styrke:

- Der er jo ingen tvivl om kvaliteten af Grundfos’ løsninger. Men det, der især har gjort en forskel gennem denne proces, var deres vilje til at blive ved – også når der opstod bump på vejen. Vi har haft en lang rejse sammen, og hele vejen igennem har det været tydeligt, at Grundfos brændte lige så meget for projektet, som vi gjorde, fastslår han.

Vi bidrager enormt meget til den grønne omstilling, og det er altså en fed rejse at være en del af.
Torben Hjorth, Leder af projektkontoret, Assens Fjernvarme

Stabil varme med omtanke

Med installationen af iGRID har Assens Fjernvarme fået en mere stabil drift i hverdagen. Pumperne tilpasser trykket efter behov, hvilket både fremtidssikrer projektet og optimerer energiforbruget.

Hos Assens Fjernvarme er stoltheden tydelig. Projektet har ikke blot bragt pålidelig varme til 2000 nye kunder – det har også skabt en af kommunens største CO₂-reduktioner nogensinde:

- Vores direktør siger det hvert år i juletalen: Det her er noget, vi alle sammen kan være stolte af. Vi bidrager enormt meget til den grønne omstilling, og det er altså en fed rejse at være en del af, fortæller Torben Hjorth med et smil.

Vi var ude efter en løsning, der var kompakt og enkel. Det stod hurtigt klart, at iGRID gav os meget mere end blot en kompakt løsning.
Torben Hjorth, Leder af projektkontoret, Assens Fjernvarme

Oversigt over produkter, der er omtalt i denne case artikel

Lær, hvilke produkter der blev brugt, og hvordan de bidrog til resultaterne i sagen.

Opdag relaterede applikationer

Lær mere om de applikationer, der er nævnt i denne casestudie.