Da Yamazaki Mazak Danmark A/S, en del af Yamazaki Mazak Corporation, en global producent af værktøjsmaskiner, skulle finde en styringsløsning til deres kunders særlige anvendelsesområder, henvendte de sig til Grundfos.  Løsningen var en Soft PLC installeret direkte i pumpens motor. Dermed kunne MAZAK reducere tidsforbruget samt udgifter til ombygningen af styretavlen.

Situationen

Mazak bruger MTRE-pumpen, når deres kunde kræver et højere tryk end standard. Deres primære mål var at finde en måde at reducere installationstiden onsite og levere en løsning af høj kvalitet til deres kunder, der bruger Grundfos MTRE pumper til at opfylde højere trykkrav. 

Ofte tilpasser virksomheden CNC-maskincentre til specifikke kundebehov for at opfylde kravene til højere flow til væskekølesektionen eller til finere filtrering. Hvor behovet er for at distribuere kølevæsken i forskellige kredsløb gennem elektronisk styrede ventiler, bruger de Grundfos MTRE 1-19 pumper og to elektronisk styrede ventiler.

De funktioner, der er tilgængelige som standard i Grundfos MGE-motoren, der driver MTRE-pumpen, opfylder ikke kundens funktionskrav. For at komme uden om dette styres ventilerne af en ekstra PLC, som ud over ekstra relæer, tilføjes til CNC-maskinens styreskab.

Selvom CNC-maskinerne normalt bygges på MAZAK-fabrikken i Japan eller Storbritannien, er ventilerne og andre komponenter i mange tilfælde indbygget i CNC-maskinen på MAZAK-fabrikken i Middelfart inden levering.  

Dette resulterer dog i ekstra omkostninger til komponenter, mere tid brugt på opdatering af dokumentation og ekstra arbejdsomkostninger for elektrikeren til at bygge styringen og relæerne ind i styreskabet.

Derfor kontaktede de Grundfos for at få en smartere løsning. MAZAK vil gerne undgå at tilføje komponenter til hovedstyreskabet, og det kunne opnås ved at få ventilerne styret af Soft PLC'en integreret i MGE-motoren, der driver MTRE-pumpen.

Løsningen

Grundfos' løsning var at installere en Soft PLC-løsning direkte i MGE-motoren, der er bygget op omkring Grundfos CIM 550 P-kommunikationsinterfacemodulet. De hjalp derefter kunden med at programmere den nødvendige funktionalitet på samme måde som programmering af en traditionel PLC. 

Grundfos Soft PLC er baseret på patenteret Grundfos-teknologi og giver mulighed for at:

  • Oprette egne logiske funktioner
  • Brug alle tilgængelige MGE-indgange og -udgange efter behov, f.eks. til at betjene ventilerne

Mazak fandt ud af, at de kunne reducere installationstiden ved at have PLC'en integreret i MTRE-pumpemotoren. Soft PLC'en bruger data fra tryktransmitteren, til at regulere pumpemotorens omdrejningshastighed, hvorved energiforbruget reduceres. Som en ekstra bonus begrænses opvarmningen af kølevandet mest muligt.

Grundfos MTRE er en vertikal centrifugalpumpe, der giver høj energieffektivitet og holdbarhed til fabriksprocesser. MTRE er designet til tank-top-montering med pumpeenheden nedsænket i væsken, der skal pumpes, og er en E-pumpe, hvilket betyder, at den bruger den intelligente IE5-klassificerede permanentmagnet MGE-motor, der er designet specielt til frekvensomformerdrift. Da frekvensomformeren konstant tilpasser pumpehastigheden efter behovet, er det muligt at opnå betydelige pumpeenergibesparelser.

Resultatet

Grundfos leverede MTRE-dykpumperne med Soft PLC'en integreret i MGE-motoren, klar til at blive installeret og forbundet med ventilerne. Soft PLC-løsningen, der er udviklet af Grundfos, blev testet på Mazaks teknologicenter i Middelfart, Danmark.

Brug af Grundfos Soft PLC-styringsløsningen giver mange fordele for Mazaks kunder: 

  • Ingen ombygning nødvendig af det eksisterende styreskab
  • Mindre arbejde for elektrikeren og dermed besparelser på omkostninger og installationstid
  • Ingen ændringer i dokumentationen
  • CAPEX-besparelser som med den eksterne PLC, og relæer og ekstra ledningsføring er overflødige
  • Installationstiden på stedet reduceres generelt

Etableret partnerskab

At denne løsning var mulig, er et vidnesbyrd om det gode samarbejdet mellem Yamazaki Mazak og Grundfos, der går mere end 20 år tilbage. Mazak er en global producent af værktøjsmaskiner med 83 teknologi- og ingeniørcentre verden over og 11 fabrikker i seks forskellige lande. Mazak er grundlagt i Japan og opbygger relationer med stærke forretningspartnere som Grundfos, der kan levere pålidelige produkter og service, når de bygger sine avancerede værktøjsmaskiner. 

Grundfos kan yde teknisk og kommerciel assistance til Mazak på både regionalt og globalt plan, hvilket samarbejdet om at levere en programmerbar styringsløsning mellem Mazak Danmark og Grundfos viser. Samarbejdet matcher Mazaks virksomhedsfilosofi om at levere avancerede værktøjsmaskiner af høj kvalitet internationalt. 

Grundfos-produkter, der anvendes:

  • MTRE 1-19 immersible pump
  • Soft PLC Communication Interface Module

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.