Drikkevandet i Tårnby er naturligt hårdt med en hårdhed på omkring 30 °dH. Det medfører kalkaflejringer hos forbrugerne og øger belastningen på installationer og teknisk udstyr. På den baggrund ønskede TårnbyForsyning at undersøge mulighederne for central blødgøring af drikkevandet og vælge en løsning, der kunne skabe værdi for både forbrugere og vandværk.

Situationen

Efter en teknisk vurdering af de mulige teknologier blev ionbytning valgt som metode til blødgøring af drikkevandet. Teknologien er velkendt, gennemprøvet og har i mange år været anvendt inden for blandt andet fødevare- og medicinalindustrien. Samtidig matcher løsningen vandværkets behov for en driftssikker proces med begrænsede krav til håndtering og arbejdsmiljø. 

Vores vandkemi og volumen var ikke egnet til blødgøring ved pelletmetoden. Desuden synes jeg, at brugen af stærk opløsning af Natriumhydroxid, er uønsket i arbejdsmiljøet. Ionbytning er en meget velafprøvet og anerkendt metode, der i mange år har været anvendt i hhv. medicinal- og levnedsmiddelindustrien. Derfor passer metoden fint på vores behov.
Direktør for TÅRNBYFORSYNING A/S, Raymond Skaarup

En delstrøm af drikkevandet blødgøres ved ionbytning og blandes med det øvrige behandlede vand, så den ønskede hårdhedsgrad opnås, inden vandet distribueres til forbrugerne.

Løsningen

Drikkevandet i Tårnby kommer enten fra TÅRNBYFORSYNINGs egne boringer, hvor vandet har en hårdhed på ca. 30 °dH eller fra HOFOR, hvor vandet har en hårdhed på 19 °dH. Det er besluttet, at vandkvaliteten, der skal leveres til forbrugerne i Tårnby, skal have en hårdhed på 19 °dH, altså samme niveau, som vandet fra HOFOR. Blødgøringsanlægget skal derfor behandle en delstrøm, her 43 m³/h.

En resthårdhed på 19 °dH er ikke særlig lavt, når man nu er i gang med at reducere kalkbelastningen. HOFOR arbejder da også med en anbefaling på 8-12 °dH (middelhårdt) efter blødgøring. Så forklaring på den relative høje resthårdhed skal findes i et fremtidigt scenarium, hvor HOFOR forventer at reducere hårdheden fra 19 °dH til 10 °dH. Når det er etableret, vil blødgøringsanlægget i Tårnby skulle behandle en større delstrøm, så hårdheden efter ionbytning og opblanding kan matche den nye situation. Anlægget er forberedt på at kunne øge blødgøringsdelen i takt med at hårdheden i vandet fra Hovedstadsområdets Forsyningsselskab sænkes. 

Foruden blødgøringsanlæg, indføres UV-behandling som en ekstra sikkerhedsbarriere mod bakteriologisk forurening. Til overvågning af vandkvaliteten installeres vandpanel til måling af turbiditet, ilt og ledningsevne.

Som en integreret del af blødgøringsløsningen overvåger analysepanelet vandkvaliteten i realtid. Det bidrager til høj forsyningssikkerhed og ensartet drikkevandskvalitet til forbrugerne i Tårnby.

Enheder i løsningen

  • Blødgøringsanlæg type STFA 17 med tre beholdere
  • UV desinfektionsanlæg
  • Saltsilo med en kapacitet på 30 ton

Baggrund

Med en naturlig vandhårdhed på omkring 30 °dH hører drikkevandet i Tårnby til blandt de hårdeste i Danmark. Derfor undersøgte Tårnby Kommune i 2012 mulighederne for at reducere kalkindholdet gennem central blødgøring. Efter en grundig vurdering af de tilgængelige teknologier blev ionbytning valgt som den mest egnede løsning. Tårnby blev dermed den første danske forsyning til at indføre central blødgøring af drikkevand baseret på ionbytning på et vandværk.

Blødgøring af drikkevand på vandværker

Ionbytning er en velafprøvet teknologi til central blødgøring af drikkevand. Løsningen reducerer kalkindholdet, giver ensartet vandkvalitet og kræver kun begrænset vedligeholdelse. Få indsigt i central blødgøring med ionbytning.

Er ionbytning noget for jeres vandværk?

Uforpligtende besøg

Få et uforpligtende besøg af Grundfos vandværksspecialister og få vurderet jeres muligheder for central blødgøring. Vi giver et konkret bud på løsning ud fra jeres type vandværk samt et budgetoverslag.

 

 

Generalforsamling

Book Grundfos kvit og frit til et oplæg på jeres næste generalforsamling. Vores specialister giver jer et indblik i blødgøringsteknologien, så I kan træffe den rigtige beslutning.

 

Myndighedsansøgning

Fjernelse af kalk i drikkevandet er "udvidet vandbehandling" og kræver myndighedsgodkendelse. Grundfos har erfaring med ansøgningsarbejdet og hjælper jer gerne med denne opgave.

 

 

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.