UNILIFT KP-drænpumpe holder villa i Hinnerup tør og sikker

Forestil dig, at du går ned i kælderen efter dine kufferter for at pakke dem til ferien og opdager, at de er dækket af skimmelsvamp. Det var det, der skete for John Sørensen i januar 2024, og det viste sig, at problemet var meget større end skimmelsvampen på kufferterne. Desværre er Johns tilfælde ikke enestående.

Situationen

På grund af kraftig regn og smeltet sne i efteråret og vinteren 2023 steg grundvandet betydeligt, hvilket skabte alvorlige problemer for husejere i hele landet.1 Og da det var meget begrænset, hvor meget vand der fordampede i de kolde måneder, havde de enorme vandmasser ingen steder at løbe hen, hvilket forårsagede grundvandsoversvømmelser og efterfølgende vandskader i mange husejeres kældre.2  

Det var også tilfældet for John Sørensen, hvis hus, indbo og ejendele blev alvorligt beskadiget. Huset var ubeboeligt, så længe det var angrebet af skimmelsvamp, der kan forårsage helbredsproblemer. Så i flere måneder kørte affugterne i familiens kælder, og først for nylig var grundvandsstanden faldet tilstrækkeligt til, at John Sørensen kunne gå i gang med renoveringen. 

Typisk er der to faktorer, der sikrer, at grundvandsstanden stabiliserer sig på et acceptabelt niveau: Stigende temperaturer om foråret får grundvandet til at fordampe, og træer og planter absorberer mere vand gennem rødderne, når de begynder at vokse.1 Grundfos var i stand til at hjælpe med en permanent drænløsning for at forhindre en ny grundvandsoversvømmelse.

Husejer John Sørensen og Bjarni Rom-Jensen, Global Product Specialist i Husholdningsspildevand, inspicerer kældervæggene for skimmelsvamp og revner.

Kraftig regn og klimaforandringer får grundvandet til at stige 

1 ud af 6 hjem er i risiko for oversvømmelser

De seneste ni måneder har varmeblæsere og affugtere været fast inventar i John Sørensens kælder.

Både Danmark og Nord- og Centraleuropa oplever oftere kraftig nedbør, og i 2023 var vejret vådere i Europa end gennemsnittet.4

Den årlige nedbør i Danmark er steget med ca. 20 % i løbet af det sidste århundrede5 og nedbørsmængderne i Europa lå 7 % over gennemsnittet i 2023, hvilket øger risikoen for oversvømmelser mange steder i Europa.6 Som følge af klimaforandringerne forventer man, at der kommer flere ekstreme vejrbegivenheder som fx kraftig regn, og at disse begivenheder også bliver voldsommere.7

Når regnvand ikke kan absorberes af jorden - enten fordi nedbørsmængderne er kraftige eller grundvandet står højt - løber det oven på jorden og øger risikoen for oversvømmelse af lavtliggende områder. Hvis jorden omkring husfundamentet er mættet med vand, stiger det hydrostatiske tryk og presser mod bygningens fundament. På et tidspunkt begynder vandet at sive gennem revner og åbninger i betonen8, og trykket kan få kældergulv og kældervægge til at revne. For at sikre hjemmet mod en sådan situation er det derfor afgørende at tage de rette forholdsregler.

Løsning 

Det siger sig selv, at John Sørensens hjem krævede en masse reparationer, som hans forsikringsselskab var involveret i. Men for at forhindre fremtidige grundvandsoversvømmelser måtte der træffes flere forebyggende foranstaltninger. Der blev fx installeret et nyt afløbssystem i kælderens betongulv, så vandet løber ned i en sandfangsbrønd og videre ned i afløbsbrønden. Fra afløbsbrønden skubber pumpen spildevandet opad og ud i det kommunale kloaksystem. 

Grundfos leverede en UNILIFT KP til installation i brønden – en kompakt dykpumpe i rustfrit stål, der er designet til pumpning af ikke-aggressivt vand og gråt vand. Pumpen har en indbygget niveauafbryder, der starter og stopper pumpen, når der kommer vand ind i brønden. Det er den mest robuste pumpe til denne type opgaver, og den kan håndtere både drænvand og overfladevand.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning installerede John Sørensen en separat alarm i brønden, der går i gang, hvis vandet når et vist niveau, og som indikerer, at pumpen ikke er startet. I nogle tilfælde kan forsikringsselskaber nægte at dække skader, hvis sådanne forebyggende foranstaltninger ikke er til stede. Men det er de hos John Sørensen. Og det giver ro i sindet!

Fra det orange rør løber det grå vand fra kælderens afløb ned i brønden. Den blå niveauafbryder, der flyder oven på vandet, får pumpen til at starte, når vandet når et vist niveau.

UNILIFT KP og oversvømmelser

Læs mere om UNILIFT KP her UNILIFT KP

UNILIFT KP er en robust drænpumpeløsning i følgende situationer:

  1. Når man anlægger et omfangsdræn omkring enten et nyt eller ældre hus for at forhindre, at huset bliver oversvømmet og beskadiget af grundvandet. 
  2. Når en oversvømmelse allerede er sket, og man har brug for en pumpe til at pumpe vandet væk fra huset og/eller haven ud i kloaksystemet.

Oplever du problemer med tilbageløb, oversvømmelser eller grundvand i kælderen, skal du bruge en løftestation eller en dykpumpe til at fjerne spildevandet.

Resultat

Selvom renoveringen har stået på i ni måneder og givet en del bekymringer, er John Sørensen indtil videre tilfreds med resultatet. Han er nu sikker på, at kælderoversvømmelser hører fortiden til og at renoveringen med kvalitetsmaterialer og -løsninger har øget værdien af hans hus. 

Nogle af John Sørensens ejendele kunne reddes, mens andre måtte kasseres på grund af de omfattende vandskader. Forsikringsselskabet dækkede skader for ca. 500.000 kr., mens han selv måtte betale for afløbssystemet, som løb op i cirka 250.000 kr. 

Det kan være en dyr affære ikke at have et ordentligt afløbssystem, hvis der opstår en grundvandsoversvømmelse. Men nu holder UNILIFT KP og det nye afløbssystem John Sørensens hjem både tørt og sikkert.

“Vi har fået god rådgivning om valg af spildevandspumpe, og valgte den mest robuste og velegnede pumpe til opgaven.”

John Sørensen, husejer
Hinnerup

Grundfos leverede

UNILIFT KP 350 A-1

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.