Sag
Finn L. & Davidsen gør bæredygtighed synlig med hjælp fra Grundfos
Der står nytænkning på værdisættet i den sjællandske VVS-og el-virksomhed Finn L. & Davidsen, hvor der er fokus på, at en god virksomhedskultur er fundamentet for et godt arbejdsmiljø for de 240 medarbejdere. Samtidig er bæredygtighed og cirkulær økonomi er en væsentlig del af strategien, og det handler ikke mindst om optimering af gulvvarmeanlæg og genbrug af udtjente cirkulationspumper.
VVS- og el-virksomheden Finn L. & Davidsen – i daglig tale FLD – blev skabt ved en fusion i 1992, men har rødder helt tilbage til 1936. Det er i dag en meget innovativ virksomhed båret af gode, gamle værdier som ’Vi holder ord og aftaler og gør det, vi er bedst til’, men også med et budskab om at gå forrest.
Allerede i 2019 lancerede FLD webplatformen VVSPlus.dk, hvor boligejere kan rekvirere tilbud og bestille VVS- og el-arbejde over det meste af Sjælland og købe VVS-artikler inklusiv montering. En nytænkning, der i 2020 blev belønnet med prisen som en af Danmarks mest it-moderne håndværksvirksomheder.
Gulvvarme i en bæredygtig strategi
Bæredygtighed er i front i strategien, og det er bl.a. optimering af gulvvarmeanlæg og Grundfos Take Back-projektet, der bruges til at synliggøre indsatsen over for de mange privatkunder hos VVSPlus.
”På min mobiltelefon kan jeg let vise kunderne, hvor meget det betyder for økonomien, når den gamle cirkulationspumpe udskiftes, når jeg finjusterer gulvvarmen i hvert enkelt rum eller sænker temperaturen med én grad og sparer dem for 5% på varmeregningen,” fortæller Maria Holme-Lembke, der er VVS-montør med en stærk passion for gulvvarmeanlæg hos VVSPlus.
Det er typisk Grundfos ALPHA2-pumper, Maria installerer, og i den forbindelse bruger hun sin mobiltelefon, der har Grundfos GO Balance-appen installeret til produktsøgning og præcis indregulering. ”Jeg er ikke den store it-nørd, men systemet er logisk opbygget, så det er nemt at bruge og giver mit arbejde stor troværdighed,” forklarer Maria, som scorer yderligere point hos kunderne, når hun fortæller, hvad hun gør med den gamle pumpe.
Udtjente pumper genbruges
Både FLD og VVSPlus bidrager flittigt til Grundfos Take Back-projektet. Udtjente COMFORT-, ALPHA- og MAGNA-pumper havner enten i virksomhedens egne Grundfos Take Back-kasser eller de tilsvarende kasser, som står hos alle landets VVS-grossister.
Take Back er et superfedt koncept, og det samme synes kunderne.
”Jeg fortæller altid historien om, at Grundfos henter de gamle pumper og kører dem til deres egen fleksafdeling i Bjerringbro, hvor medarbejdere ansat på særlige vilkår, skiller pumperne ad, så mest muligt kan genanvendes. Det giver rigtig god mening, når man tænker på, at vi skulle have fire jordkloder til vores rådighed for at dække vores behov for materialer, hvis hele verden levede, som vi gør,” konstaterer den sjællandske VVS-montør.
”En VVS-kvinde – hvor godt…!”
37-årige Maria er eneste kvinde på håndværkerholdet hos VVSPlus. Med masser af håndværkere i familien og egen lyst til at bruge hænderne udforskede Maria først uddannelserne til klejnsmed og stenhugger, før valget faldt på VVS, og hun er så glad for sit valg. ”Faget udvikler sig helt vildt, og jeg lærer nyt hver eneste dag på en fantastisk arbejdsplads,” siger hun begejstret.
Men hvordan er det at være kvinde i et traditionelt mandefag?
”Jeg er med i Boss Ladies, der er en organisation, som arbejder for at kvinder i tekniske fag skal føle sig accepteret i skurvognene og på værkstederne. For desværre dukker der jo af og til historier op i pressen, som jeg heldigvis ikke selv kan genkende. Jeg har altid følt mig tryg og ’passet på’, og mødet med kunderne er en meget positiv oplevelse,” fortæller Maria.” Når det er en kvinde, der åbner døren, bliver jeg ofte mødt med begejstring – at det er godt at se en kvinde som VVS’er. Nogle mænd kan ikke skjule deres skepsis, men så må jeg jo bare vise dem, hvad jeg kan, og så bliver det da ofte til ’tak for godt arbejde’ som afsked.”
Maria håber, at flere kvinder – og flere virksomheder – vil få øjnene op for de gensidige muligheder, VVS-faget rummer for succes. I dag er kun 1,6% af eleverne på uddannelsen til VVS-energispecialist kvinder.
VVSPlus går gerne forrest – og Maria går hellere end gerne med.