Grundfos udvider GENIECON: Intelligent styring samles på tværs af bygningens vigtigste pumpesystemer

Grundfos udvider den intelligente styringsplatform GENIECON til også at omfatte HVAC-applikationer. Dermed kan flere af bygningens centrale pumpesystemer styres og overvåges fra én fælles platform. Det skal gøre det enklere at drive komplekse bygninger og imødekomme stigende krav til energieffektivitet, driftssikkerhed og dokumentation. 

Moderne bygninger bliver stadig mere intelligente. Men med flere tekniske installationer, stigende krav til energieffektivitet og et voksende behov for dokumentation følger også større kompleksitet. Det gælder ikke mindst på hospitaler, hoteller og i større erhvervsbygninger, hvor varme, køling og vandforsyning skal fungere stabilt døgnet rundt.

Det stiller nye krav til den måde, bygningernes pumpesystemer styres og overvåges på. Derfor udvider Grundfos nu GENIECON-platformen, så den samme intelligente styring kan anvendes til både trykforøgelse og HVAC.

– Bygningerne bliver mere intelligente, og kravene til både energieffektivitet, dokumentation og driftssikkerhed vokser. Men mere intelligens må ikke bare betyde mere kompleksitet for dem, der skal drive bygningen. Med GENIECON samler vi styringen på én platform og gør det lettere at få overblik over installationerne og sikre en stabil og hensigtsmæssig drift, siger Per Schou Hansen, salgschef for Danmark i Grundfos Commercial Building Services.

Særligt i store bygninger ligger der et stort potentiale i at få de forskellige systemer og pumper til at spille bedre sammen. GENIECON er et vigtigt skridt i den retning, fordi vi samler mere af intelligensen på én platform og samtidig gør den lettere at arbejde med.
Per Schou Hansen, salgschef for Danmark i Grundfos Commercial Building Services.

For bygningsejeren betyder den fælles platform blandt andet en ensartet brugerflade og adgang til data på tværs af flere installationer. Samtidig understøtter GENIECON fjernadgang, så driftsansvarlige kan følge systemet på afstand og identificere potentielle problemer uden nødvendigvis at være fysisk til stede ved installationen.

Én platform skal gøre kompleks drift enklere

GENIECON er udviklet til intelligent styring af flere pumper, der arbejder sammen i samme system. Styringen tilpasser driften til det aktuelle behov og giver samtidig adgang til overvågning og data om systemets ydeevne. 

Med den nye softwareudvidelse kan platformen nu også anvendes sammen med Grundfos DELTA HCU til HVAC-systemer. Her kan blandt andet flow, tryk, temperatur og temperaturforskel reguleres dynamisk efter systemets behov. GENIECON er samtidig udviklet til integration med bygningens BMS- og automationssystemer, så driftsdata kan indgå i det samlede overblik over bygningen. 

For bygningsejeren betyder den fælles platform blandt andet en ensartet brugerflade og adgang til data på tværs af flere installationer. Samtidig understøtter GENIECON fjernadgang, så driftsansvarlige kan følge systemet på afstand og identificere potentielle problemer uden nødvendigvis at være fysisk til stede ved installationen.

– Når du driver en stor bygning med mange tekniske systemer, er det en klar fordel, at du ikke skal forholde dig til en række forskellige styringer. Med GENIECON får du bedre indsigt i, hvordan systemerne kører, og mulighed for at følge driften på afstand. Det gør det lettere at opdage og håndtere potentielle problemer hurtigt og effektivt og dermed arbejde mere proaktivt med driften, siger Per Schou Hansen.

Grundfos udvider den intelligente styringsplatform GENIECON til også at omfatte HVAC-applikationer. Dermed kan flere af bygningens centrale pumpesystemer styres og overvåges fra én fælles platform.

Fra reaktiv til proaktiv bygningsdrift

Netop muligheden for løbende overvågning er ifølge Grundfos særlig relevant i bygninger, hvor selv mindre driftsforstyrrelser kan få store konsekvenser.

På et hotel kan behovet for eksempel ændre sig markant i løbet af døgnet, når mange gæster bruger vand på samme tid. Her kan intelligent styring tilpasse pumpesystemets drift til den aktuelle belastning. På et hospital er kravene anderledes. Her er stabilitet og komfort kritiske parametre, blandt andet i varme- og kølesystemerne.

– På et hospital er driftssikkerhed helt afgørende. Temperaturen skal være rigtig, og systemerne skal fungere, når der er brug for dem. Med intelligent overvågning kan potentielle problemer opdages og håndteres hurtigere. Det gør det muligt at bevæge sig fra en mere reaktiv drift, hvor man reagerer, når problemet er opstået, til en mere proaktiv tilgang, siger Per Schou Hansen.

Den samme systemindsigt skal også gøre idriftsættelse og fejlfinding lettere for installatøren. GENIECON samler alarmer, driftsdata og systeminformation, så det bliver lettere at identificere afvigelser og finde årsagen til potentielle problemer. 

Intelligent styring bliver en større del af pumpeløsningen 

Udvidelsen af GENIECON er samtidig et eksempel på en bredere udvikling hos Grundfos. Pumper er fortsat kernen i forretningen, men i takt med at bygninger bliver mere digitale og kravene til dokumentation, energieffektivitet og drift vokser, ønsker virksomheden i højere grad at bidrage med løsninger, der ser på det samlede system.

– Vores ambition er ikke kun at levere en effektiv pumpe. Vi vil være med til at sikre, at vandet bevæger sig optimalt gennem hele bygningen. Det kræver, at vi også arbejder med styring, data og intelligente systemløsninger og kan være en teknisk sparringspartner for vores kunder, siger Per Schou Hansen og afslutter:

– Særligt i store bygninger ligger der et stort potentiale i at få de forskellige systemer og pumper til at spille bedre sammen. GENIECON er et vigtigt skridt i den retning, fordi vi samler mere af intelligensen på én platform og samtidig gør den lettere at arbejde med.

Pressekontakt

Mads Klougart Jakobsen
Presseansvarlig for Danmark og Europa

Tlf: (+45) 5234 2899
E-mail: mjakobsen@grundfos.com
LinkedIn: Lad os tage kontakt!