Case
Slut med manglende vandtryk, når man bor sidst på ledningsnettet
Efter installation af en SCALA2 trykforøgerpumpe kan Lars Lauge fra Oens nu igen få et godt brusebad om morgenen og bruge sin højtryksrenser på terrassen - uden at bekymre sig om tilstrækkeligt vandtryk. Samtidig undgik vandværket det vandspild, der ofte følger med, når trykket øges i hele vandforsyningen.
Oens er en lille landsby lige syd for Horsens, som har sit eget vandværk. Vandværket leverer vand til 68 husstande, og på trods af at ledningsnettet blev etableret tilbage i 1960’erne, er vandtrykket stadig godt hos alle husstande. Med en enkelt undtagelse – nemlig Lars Lauges.
Lille højdeforskel – stor betydning
Lars Lauges ejendom ligger som en af de sidste på ledningsnettet, og der er en forskel på 14 højdemeter fra vandværket og op til boligen. Det lyder umiddelbart ikke af meget, men inden for vandforsyning kan selv mindre forskelle have stor betydning. Det var sandsynligvis også derfor, Lars Lauge igennem længere tid oplevede et meget lavt vandtryk. ”Der kom næsten intet vand ud af vandslangen om sommeren, bruseren gav ikke særligt meget vand, og højtryksrenseren måtte jeg stort set opgive at bruge,” forklarer Lars Lauge. For at få løst problemet tog han fat i formanden for Oens Vandværk, Oluf Johnsen, som ved selvsyn konstaterede, at den var gal med vandtrykket. Det måtte der gøres noget ved.
Den bedste og mest bæredygtige løsning
Når vandtrykket er lavt hos brugere, der ligger sidst på forsyningsnettet, kan der være flere løsninger. Men for små vandværker gælder det om at finde en løsning, der både fungerer optimalt og kan lade sig gøre rent økonomisk. ”Udgangstrykket på vandværket er omkring 4,5-5 bar. Det er højt nok, så løsningen var ikke at skrue op for trykket. Jeg kunne også få oprenset rørene i ledningsnettet, men det var en dyr løsning, som måske ville koste op til 50.000 kr. Den sidste mulighed var at installere en mindre trykforøgerløsning lokalt på matriklen,” fortæller formanden. Som tænkt så gjort. Oluf Johnsen kontaktede Grundfos for at høre om mulighederne for at øge vandtrykket direkte hos kunden og fik anbefalet SCALA2-pumpen.
”SCALA2 er en højeffektiv og energivenlig pumpe, som bruger halvt så meget energi, som gamle trykforøgerpumper gjorde,” forklarer Martin Andersen, der er salgschef for Bygge-Anlæg, VVS hos Grundfos. ”Det smarte ved en lille og robust trykforøgerpumpe som SCALA2 er, at den giver mulighed for at løse problemet lokalt. Det giver en mere bæredygtig løsning, da man undgår at skulle øge vandtrykket i hele vandforsyningen, og dermed slipper for det ekstra vandspild, der kunne være en følge af det. Desuden er det en prisbillig løsning.”
En fælles succes
Oluf Johnsen kontaktede en installatør, der installerede pumpen hos Lauge. ”Jeg har jo ikke haft et ordentligt vandtryk i flere år, så det er dejligt, at det endelig virker – og så med så simpel en løsning,” siger Lars Lauge. Han tilføjer: ”Jeg har kun rosende ord om den.” Lars Lauges pumpe står i en baggang og kan høres ganske svagt, når den kører. Men en SCALA2 pumpe kører kun, når der skal leveres tryk, fordi der tappes vand, og den slukker af sig selv, når der ikke længere tappes.
For vandværket viste det sig, at SCALA2-løsningen var en noget mindre investering end forventet. ”Jeg troede, at SCALA2-pumpen var dyr, men det var den ikke. Med installation kostede hele løsningen ca. 8000 kr., så det er sådan set en billig løsning – især når man sammenligner med den komfort, den nu giver Lars Lauge,” siger Oluf Johnsen og slutter: ”Pumpen har hjulpet mig med at løse et problem hos en slutbruger, og slutbrugeren er glad.”
Fakta
- Afstand fra vandværk til slutbruger: ca. 1,5 km
- Højdemeter fra vandværk til slutbruger: 14 m
- Udgangstryk på vandværket: 4,5-5 bar
- Antal husstande, der hører under vandværket: 68
- Installeret pumpe: SCALA2. Max driftstryk 10 bar, fabriksindstilling 3 bar.
Relaterede produkter
Find Grundfos-produkter relateret til dette emne.